Refoulement à distance

Refoulement à distance : Protéger les ouvriers tout en maintenant le niveau de productivité

Les tracteurs sont des machines à fort rendement indispensables pour une multitude d'opérations. Malheureusement, un grand nombre de ces applications peuvent présenter des risques pour les conducteurs, par exemple sous les parois hautes, près de glissements de terrain ou lors de l'avancée des dispositifs d'alimentation souterrains pour la mise en tas. Même dans des environnements stables, le fait d'utiliser un tracteur a des effets négatifs : les conducteurs sont soumis à des vibrations continuelles transmises à l'ensemble du corps et sont régulièrement exposés à la poussière et au sable.

Afin de protéger les conducteurs de tracteurs, les gouvernements et les entreprises cherchent à réduire le temps pendant lequel les employés sont exposés à ces conditions dangereuses. Pour maintenir un niveau de productivité élevé tout en respectant les réglementations et leurs propres objectifs en matière de sécurité, certaines entreprises font appel à des technologies de commande à distance.

Ces technologies permettent de contrôler les machines à distance en visibilité directe à l'aide d'une console portative. Le conducteur d'équipement n'a ainsi plus besoin de se rendre dans des zones dangereuses et n'est plus exposé aux vibrations de la machine. De tels systèmes permettent aux conducteurs de travailler de manière sécurisée, productive et économique dans un large éventail d'applications.

Le conducteur peut exécuter la quasi-totalité des fonctions de la machine depuis la console, notamment les suivantes : démarrage, accélération, décélération et arrêt du moteur ; changement de rapport, direction, sens de marche et freinage ; commande de la lame et du ripper ; ainsi que des fonctions auxiliaires telles que les phares et le klaxon. Les informations importantes affichées normalement dans la cabine via des jauges et d'autres affichages sont reproduites sur la console du conducteur. Le système est équipé de dispositifs d'arrêt d'urgence dans l'éventualité où la console est renversée ou le système s'éteint ou ne reçoit plus de communications radio.

Bien qu'elles ne soient pas conçues pour être utilisées pendant des périodes de travail complètes au quotidien, les consoles de commande à distance permettent de protéger les conducteurs, de maintenir un niveau élevé de productivité et de travailler dans des zones auxquelles il serait trop dangereux d'accéder autrement.

Votre chantier présente-t-il des zones inaccessibles en raison de risques pour la sécurité ? Vos conducteurs sont-ils exposés à une quantité excessive de poussière ou à des vibrations extrêmes ? Les opérations à distance constitueraient-elles une solution pour votre exploitation ? Faites-nous part de votre expérience sur Facebook ou sur Twitter.

Pour en savoir plus sur les avantages en termes de sécurité du refoulement à distance, contactez un expert.


Page principale Cat® MineStar™

Cat MineStar propose divers ensembles de fonctionnalités vous permettant d'optimiser chaque aspect de vos opérations.

En savoir plus

Caterpillar Global Mining

Proposant la gamme de produits la plus vaste du marché, Caterpillar Global Mining s'engage dans la réussite de ses clients du secteur minier.

En savoir plus