Demolizione e riciclaggio dei rottami

Commitment From the Ground Up

Demolizione e riciclaggio dei rottami

Soluzioni di demolizione

Quando si tratta di fare spazio a nuove idee, non temete confronti. Ed è per questo che offriamo una gamma completa di attrezzature dedicate al vostro desiderio di massima produttività e sicurezza. Macchine di vasta portata in grado di semplificare i lavori più grandi. Escavatori idraulici che aiutano a recuperare l'intero valore delle commodity in loco. Attrezzature multifunzione, cesoie e martelli che aggiungono funzionalità extra alla vostra flotta. E una varietà di trattori, pale e dumper per accelerare la pulizia. Così potrete dare il via alla prossima storia di successo.

Soluzioni di rottamazione

Il valore dei rottami risiede nel lavoro svolto per trasformarli in un bene prezioso. Siete parte di una vera e propria storia di successo della sostenibilità. Il nostro compito è quello di contribuire alla sostenibilità della vostra azienda con soluzioni volte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la versatilità delle macchine, l'efficienza elevata e i costi d'esercizio ridotti.

Riduzione del costo per tonnellata, in tutta sicurezza

Maggiore produttività grazie ad attrezzatura e macchine versatili - soluzioni durature che offrono maggiori tempi di utilizzo, minori costi globali di gestione e di esercizio e, aspetto ancor più importante, la possibilità di ridurre il costo per tonnellata di materiale movimentato.

Il dealer Cat comprende il vostro business e sa cosa occorre per mantenere e aumentare la produttività. La macchina giusta per ogni lavoro? Il dealer può aiutarvi a vagliare le varie opzioni.

È possibile incrementare la produttività anche con la stessa flotta. Richiedete informazioni sulla formazione per gli operatori per permettere al vostro team di sfruttare al meglio le macchine nuove ed esistenti.

Le attrezzature di qualità rendono gli operatori preparati ancora più produttivi e contribuiscono al reclutamento e alla fidelizzazione dei dipendenti. Qualità significa anche sicurezza, con videocamere posteriori per migliorare la visibilità, sensori di prossimità per una maggiore accortezza e protezioni da cabina per un riparo extra dell'operatore.

In prima linea per soddisfare le vostre esigenze aziendali

Attività, attrezzatura, macchina.

Incoraggiamo un semplice approccio in tre fasi per la selezione delle attrezzature, che prende il via da una conoscenza approfondita dell'attività. Una volta compresa a fondo l'attività, o applicazione, si seleziona l'attrezzatura appropriata. Infine, fase più importante dell'approccio, viene scelta la macchina. Le macchine giuste supportano l'attrezzatura adeguata per l'attività che si sta svolgendo, ottenendo così la soluzione perfetta per il vostro business.

Verifiche dei cantieri

Sia che stiate aprendo un nuovo stabilimento o stiate gestendo un'attività già esistente, il vostro successo dipende dall'efficienza. In una valutazione di un cantiere, gli esperti di Caterpillar lavorano con voi e il vostro dealer per studiare gli obiettivi del sito e le applicazioni e quindi suggeriscono l'attrezzatura e le macchine adeguate per assicurare la massima produttività.

Formazione Caterpillar

Demolizione e riciclaggio di rottami di Caterpillar - gli istruttori del settore sanno come gestire e mantenere l'attrezzatura e come trasmettere questa conoscenza agli operatori delle macchine alle prime armi o di vecchia data. Ottimizzate la produttività delle macchine e riducete i costi di esercizio. Scegliete la formazione più adatta al vostro lavoro: in loco o presso uno dei nostri centri di formazione. Per ulteriori informazioni sulla formazione, visitare il nostro sito all'indirizzo cat.com/operator-training.

Al vostro servizio per ridurre i costi di esercizio

Con una gamma completa di macchinari appositamente costruiti per applicazioni di riciclaggio rottami e di demolizione dotati di:

Protezioni su misura

Le protezioni su misura sono realizzate per l'applicazione e impediscono che l'attrezzatura di demolizione o riciclaggio rottami si danneggi gravemente. Tutte le macchine sono dotate di protezioni nelle aree chiave, tra cui carri, radiatori, assali e cabine. Contattateci per conoscere le opzioni di protezione per la vostra attrezzatura.

Pneumatici Cat Flexport™

Queste applicazioni per impieghi gravosi possono mettere a dura prova gli pneumatici. Ma la scelta di pneumatici pieni non rappresenta l'unica soluzione. Gli pneumatici Flexport antiforatura garantiscono i massimi tempi di utilizzo. I loro esclusivi fori ellittici lungo tutta la fiancata producono un effetto ammortizzante e un comfort superiore dell'operatore e assicurano la stabilità della macchina e una durata prolungata degli pneumatici.

Filtraggio dell'aria

La qualità dell'aria mette a dura prova le macchine e gli operatori nelle applicazioni di rottamazione. Usiamo sistemi di filtraggio dell'aria indipendenti per la cabina dell'operatore e il sistema del motore della macchina per garantire maggiore comfort dell'operatore e una maggiore durata del motore.

Passo variabile/Ventola reversibile

L'accumulo di detriti può influire sui sistemi di raffreddamento non progettati per tale occorrenza. Il design della nostra ventola prevede l'espulsione attiva dei detriti, mantenendo al contempo pulito e refrigerato il sistema.

Entrata/uscita a terra brevettata sulla nuova serie MH3000

Il rischio di cadute o scivoloni rappresenta una grande preoccupazione per la sicurezza di proprietari e operatori. Questo sistema montante idraulico della cabina con entrata/uscita a terra brevettata sui nuovi movimentatori di materiali della serie Cat MH3000 riduce al minimo queste preoccupazioni. Un semplice passo e sarete dentro.

Built for it

Quando si sceglie Cat®, si ottiene quello che per cui si paga - attrezzature durevoli e affidabili e rapporti duraturi.

Maggiori informazioni
Servizi finanziari e assicurativi

Puoi contare su Cat Financial per le migliori soluzioni finanziarie per la tua azienda.

Ulteriori informazioni
Tecnologia Cat®

Siamo costantemente impegnati nello sviluppo e nel perfezionamento di tecnologie avanzate in grado di rendere la vostra attrezzatura più produttiva ed efficiente.

Maggiori informazioni
Comunicate con gli esperti

Imparate dagli esperti e riceverete consigli dai colleghi - verificate sui blog e i forum online.

Leggete i nostri blog
Servizio del dealer Cat®

Acquistate prodotto Cat® e otterrete il supporto e l'impegno completi del dealer Cat locale.

Contattare il dealer locale