Opzioni di riparazione

Servizi per l'attrezzatura e riparazione dei componenti

Nessuno più di un dealer Cat è in grado di sapere come ottenere il massimo da un macchinario Cat®. I dealer vanno ben oltre le riparazioni e la manutenzione usuali e forniscono supporto esteso e completo per l'intero ciclo di vita dell'attrezzatura che vendono. Il loro obiettivo è aiutare il cliente a ottenere il massimo dall'investimento, con elevata disponibilità delle macchine, lunga durata dell'attrezzatura e costi di esercizio ridotti.


Gestione della durata dei componenti

Facendo leva sulla gestione della durata dei componenti, il nostro obiettivo è quello di favorire l'ottimizzazione dell'affidabilità e della durata dei componenti più importanti per ottenere la più elevata disponibilità e costi per tonnellata ridotti. La misurazione delle prestazioni attraverso il monitoraggio della durata dei componenti e l'identificazione delle cause principali all'origine dei problemi mediante l'analisi dei guasti consentono di sviluppare un piano di azione per ottenere il massimo dalle macchine.

Anche l'analisi dei liquidi è un servizio essenziale offerto dai dealer. I liquidi delle macchine sono molto importanti. Una variazione nelle letture può segnalare la presenza di problemi prima che questi diventino guasti costosi e permette di avere tempi di riparazione brevi, evitando tempi di inattività non pianificati e ottenendo la massima durata dei componenti.


Rinnovo dei componenti

Nonostante sia più proficuo riparare, rigenerare o sostituire i componenti, il dealer Cat fornisce l'opzione di riparazione più conveniente per il cliente.

La maggior parte dei componenti Cat è stata progettata per avere più vite e molti dealer Cat dispongono delle capacità di riutilizzo e recupero per rigenerare i componenti in base agli standard "come nuovi".

Quando la sostituzione è l'opzione migliore, i dealer sfrutteranno sia le nuove parti che quelle Cat Remanufactured (Reman) per bilanciare la necessità di una riparazione a costi contenuti, appropriata per la macchina e il funzionamento. Le parti e i componenti Reman forniscono prestazioni e affidabilità come se fossero nuovi a una frazione del costo del nuovo e sono immediatamente disponibili per offrire più opzioni in fase di riparazione e revisione.


Cat Certified Rebuild

Quando una macchina ha terminato il suo ciclo di vita, molti dealer Cat possono rigenerarla per ottenere una seconda vita a costi contenuti. Sono disponibili due opzioni di rigenerazione:

Cat Certified Rebuild è la più completa. La vecchia macchina viene completamente disassemblata e tutti i componenti principali vengono sostituiti.

Certified Powertrain Rebuild include solo i componenti che fanno parte dell'apparato propulsore e favorisce il bilanciamento tra i requisiti di prestazioni e di prezzo.


Manutenzione e riparazione

Quando si tratta di riparazioni alla macchina, il dealer Cat dispone della conoscenza e della competenza per cercare di evitarle nonché della competenza tecnica per effettuarle e far tornare la macchina funzionante quando le riparazioni sono necessarie. Inoltre, i dealer Cat sono in grado di determinare se un componente deve essere riparato, rigenerato o sostituito.

Con un approccio volto alla manutenzione preventiva, i dealer Cat si concentrano in modo proattivo su parti e componenti in modo da farli durare il più a lungo possibile. Il monitoraggio delle condizioni consente l'identificazione delle variazioni nello stato dell'attrezzatura, nel funzionamento e nella tipologia di applicazione, consentendo di effettuare le riparazioni prima che si verifichino i guasti. Gestendo in modo efficace una pianificazione costante delle riparazioni e riducendo al minimo i ritardi in tale pianificazione, i dealer sono in grado di offrire affidabilità e disponibilità di livello superiore riducendo contemporaneamente i costi di esercizio.


S•O•S℠

Rigenerazioni certificate

Formazione sulla manutenzione


Pianificazioni di manutenzione programmata

Monitoraggio delle condizioni

Trova il tuo dealer


Supporto per ciclo di vita

Supporto per ciclo di vita

Insieme ai dealer Cat, siamo partner per l'intero ciclo di vita della macchina, dalla consegna alle attività giornaliere e alla manutenzione, fino alle riparazioni e alle rigenerazioni di maggiore impatto.

Ulteriori informazioni

Pagina del settore estrattivo

Home page dell'attività estrattiva

L'attività estrattiva è un settore impegnativo e indipendentemente dai mezzi a disposizione, siano questi una flotta di 100 macchinari Cat o uno solo, siamo pronti a supportarti in questa sfida.

Ulteriori informazioni