Cat® GRADE per dozer offre livelli di produttività e facilità d'uso senza precedenti

Cat® GRADE per dozer offre livelli di produttività e facilità d'uso senza precedenti

Per la distribuzione in Europa: febbraio 2016
Codice comunicato stampa: 16PR16

A partire dal trattore cingolato più piccolo, la tecnologia Cat® GRADE per dozer contribuisce ad aumentare la produttività degli operatori e la redditività delle aziende. Caterpillar è il primo produttore a offrire ai propri clienti un'ampia gamma di tecnologie Cat Connect per tutta la linea di dozer: dai semplici indicatori del display della cabina a sistemi GPS completi per pianificare profili complessi.

Semplici e intelligenti

Le funzioni Cat GRADE sono semplici da utilizzare e integrate direttamente nella macchina in fabbrica: non sono richiesti hardware o software aggiuntivi. Gli operatori esperti possono lavorare in modo più produttivo e gli operatori meno esperti sono in grado di ottenere risultati qualitativamente migliori più rapidamente, in un'ampia gamma di applicazioni.

  • Cat Slope Assist aiuta gli operatori a raggiungere rapidamente la pendenza desiderata mantenendo gli angoli stabiliti della lama apripista. Finitura fino al 39% più veloce, con una qualità della superficie migliorata fino al 68% e una riduzione dello sforzo dell'operatore fino all'82%.*   (Opzionale sui modelli D4K2, D5K2. Di serie sui modelli D6K2, D6N, D6T**).
  • La funzione Cat Stable Blade monitora il movimento della lama e regola automaticamente il sollevamento e l'abbassamento in sintonia con l'operatore, al fine di ottenere più rapidamente una pendenza più uniforme e con uno sforzo minore. (Di serie sui modelli D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
  • Cat Slope Indicate visualizza in tempo reale la pendenza trasversale e l'inclinazione (orientamento avanti/indietro) del trattore, semplificando agli operatori il posizionamento della macchina su una pendenza desiderata e il suo mantenimento ad ogni passata. L'interfaccia dell'operatore varia leggermente in base al modello del trattore, ma è sempre situata direttamente sul display principale della macchina. (Di serie sui modelli D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).

Funzioni scalabili per il potenziamento della produttività

Per pianificare profili più complessi, i dozer Cat possono essere equipaggiati con la tecnologia opzionale GRADE che consente ai clienti di scegliere le funzioni in base alle esigenze del cantiere e al budget. Grazie alla combinazione di dati di progettazione digitali, guida in cabina e controllo automatico della lama, gli operatori, qualunque sia il loro livello di abilità, possono aspettarsi una pendenza di maggiore precisione, minori rilavorazioni e costi inferiori, che siano impegnati nella movimentazione di grandi masse di terra o nella finitura di precisione.

  • Cat Grade Control 3D è un sistema integrato di controllo del livellamento che consente agli operatori di lavorare con maggiore efficienza, precisione e produttività nelle applicazioni di spianatura e livellamento di precisione. Il design integrato prevede il posizionamento delle antenne sul tetto della cabina, eliminando la configurazione tradizionale di montanti e cavi posizionati sulla lama. Il sistema Cat AutoCarry™ e l'opzione di predisposizione per AccuGrade™ sono compresi nel pacchetto per incrementare ulteriormente la produttività e la versatilità. L'opzione di predisposizione per il sistema AccuGrade permette di integrare la funzione Cat Grade Control 3D nei sistemi AccuGrade 2D Laser e AccuGrade UTS. (Opzionale sui modelli D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
  • Cat AccuGrade è un sistema di controllo del livellamento aftermarket installato dal dealer che offre una maggiore versatilità di livellamento e la possibilità di adattare la capacità alle variate esigenze, grazie all'ampia scelta di laser per i lavori 2D su piani orizzontali e in pendenza, al controllo mediante sistema di navigazione satellitare globale (GNSS, Global Navigation Satellite System) per i lavori di taglio e contornatura complessi in 3D e/o ai sistemi Universal Total Station (UTS) per il livellamento di finitura di precisione. AccuGrade sfrutta ora componenti del sistema Slope Assist per fornire un livello di prestazioni di livellamento persino maggiore rispetto al passato. (Opzionale sui modelli D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
  • L'opzione di predisposizione per AccuGrade consente di installare o aggiornare facilmente i sistemi di controllo del livellamento Cat AccuGrade 2D e 3D per aggiungere versatilità e valore di rivendita alla macchina. (Opzionale sui modelli D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).

Per ulteriori informazioni su Cat GRADE per dozer, rivolgersi al dealer Cat di zona o visitare il sito Web www.cat.com.

*Studio di produzione di Cat Slope Assist, dicembre 2014

** Disponibile a metà 2016

Cat GRADE per dozer.

Cat GRADE per dozer – disponibilità modelli

  Slope IndicateCat Slope AssistStable BladeCat   Grade Control   3DCat   AccuGrade  
Modello di dozerInstallato in fabbricaInstallato in fabbricaInstallato in fabbricaInstallato in fabbricaInstallato dal dealer
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T------------

= attrezzatura standard   ● = attrezzatura a richiesta

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

Materiali per la stampa

Immagine segnaposto

Scarica immagine ad alta risoluzione
Cat GRADE per dozer. Cat Slope Assist aiuta gli operatori a raggiungere rapidamente le pendenze desiderate.

Immagine segnaposto

Scarica immagine ad alta risoluzione
Cat GRADE per dozer. Il D6T è uno dei modelli di dozer Cat equipaggiabili con la funzione opzionale Cat Grade Control 3D.
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo