Cat GRADE with ASSIST rende il livellamento rapido e semplice

Per la distribuzione in Europa: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 117PR16

Cat® GRADE with ASSIST rende l'escavatore idraulico Cat 323 più efficiente e produttivo. Questo sistema rappresenta la prima funzione ASSIST per l'operatore con controllo del livellamento semi-autonomo, disponibile sugli escavatori Cat, che automatizza le regolazioni di livellamento che in genere vengono eseguite dall'operatore attraverso comandi manuali. Gli operatori di qualsiasi grado d'esperienza possono ottenere il livellamento desiderato a una velocità maggiore del 45% rispetto ai tempi di livellamento tradizionali.

Ottimizzata per escavatori Cat, questa nuova tecnologia è facile da utilizzare fin dall'inizio. L'integrazione con l'intuitivo sistema Cat GRADE, il display e i joystick consente agli operatori di creare facilmente semplici disegni 2D in cabina, premere il pulsante Auto e iniziare a lavorare. Gli operatori possono sfruttare al meglio la funzione di guida integrata nel sistema base senza la necessità di piattaforme per il trasferimento dei dati. Alcuni esempi sono l'indicazione della pendenza e la funzione di allarme acustico mentre si utilizza la tecnologia ASSIST per eseguire lavori di precisione, senza la necessità di infrastrutture.

L'integrazione con la macchina e l'impianto idraulico fornisce la massima potenza al tagliente con un controllo preciso durante il taglio, consentendo all'operatore di creare livellamenti veloci e precisi con meno sforzo. La flessibilità del sistema consente ai clienti che lavorano con livellamenti complessi di pianificare l'aggiunta della funzione 3D a Cat AccuGrade™.

Funzioni di protezione e assistenza automatiche

La tecnologia ASSIST è di supporto quando il tagliente rientra nel raggio di 10 cm del livellamento desiderato bloccandolo e regolando i movimenti verso l'alto e il basso del braccio e verso l'interno e l'esterno della benna. Grazie a una semplice leva, l'operatore è in grado di controllare la velocità dell'avambraccio, limitando notevolmente i comandi manuali. Inoltre, il sistema automatizza i movimenti della benna in modo da mantenerne costante il suo angolo, regolabile comunque dall'operatore per far corrispondere l'angolo di taglio alle condizioni di scavo e automaticamente riregolabile per la passata successiva. Per eliminare il rischio di taglio eccessivo, la funzione di protezione del livellamento impedisce al tagliente di penetrare al di sotto del livellamento necessario. In questo modo, le ditte appaltatrici risparmiano tempo e costi di rilavorazione, combustibile, manodopera e materiale d'apporto, evitando anche il controllo del livellamento.

Inoltre, per velocizzare ulteriormente il livellamento, è disponibile la funzione PROTECT a protezione dell'operatore e della macchina per lavori vicino a ostacoli o presso impianti di pubblica utilità pericolosi. La funzione di protezione del soffitto e del pianale (Ceiling and Floor PROTECT) impedisce a qualunque parte del braccio, dell'avambraccio o della benna di andare oltre o al di sotto di un livello di sollevamento pre-impostato permettendo alla macchina di scavare in aree con soffitto basso, ovvero al chiuso o sotto i cavalcavia, e presso siti di pubblica utilità di superficie e sotterranei. Gli operatori possono facilmente disattivare il comando AUTO tramite la funzione di esclusione OVERRIDE.

Caratteristiche e funzioni

Le intelligenti funzioni di controllo e protezione permettono di lavorare meglio e di più. Le funzioni includono:

  • GRADE with ASSIST – regola automaticamente i movimenti verso l'alto e il basso del braccio e verso l'interno e l'esterno della benna per mantenere un livellamento costante.
  • Operator ASSIST – l'operatore controlla la velocità dell'avambraccio con una mano tramite una semplice leva.
  • Bucket Angle ASSIST– regolazioni automatiche per mantenere un angolo di benna costante.
  • Grade PROTECT – impedisce al tagliente di penetrare sotto il livellamento.
  • Ceiling PROTECT + Floor PROTECT– impedisce a qualunque parte del braccio, dell'avambraccio o della benna di andare oltre o al di sotto di un livello di sollevamento pre-impostato.
  • Operator OVERRIDE – permette all'operatore di escludere la funzionalità AUTO.
  • 2D and 3D Control – funziona insieme al sistema di indicazione di livellamento 2D e può essere aggiornato alla funzione 3D di AccuGrade per una guida al sollevamento e al posizionamento.

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, “AccuGrade” “Caterpillar Yellow”, il marchio “Power Edge” e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo