Cat® GRADE with ASSIST rende il livellamento rapido e semplice

Cat® GRADE with ASSIST rende il livellamento rapido e semplice

Per la distribuzione in Europa: novembre 2015
Codice comunicato stampa: 356PR15

Cat® GRADE with ASSIST offre una marcia in più a livello di efficienza e produttività per i clienti, portando il controllo del livellamento degli escavatori a nuovi standard. Questa nuova tecnologia di scavo è la prima funzione di ASSISTENZA dell'operatore con controllo semi automatico del livellamento presente sugli escavatori Cat a partire dal modello 323E L. GRADE with ASSIST rende automatiche operazioni di livellamento che sono, altrimenti, eseguite manualmente dall'operatore. Gli operatori con qualsiasi livello di esperienza possono raggiungere il livellamento desiderato ad una velocità del 45% superiore al normale livellamento e ad una velocità del 30% superiore rispetto ai sistemi per la sola indicazione del controllo del livellamento.

Design integrato

Pensata in modo intelligente per gli escavatori Cat, questa nuova tecnologia si presenta facile da usare fin dall'inizio. L'integrazione con il sistema Cat GRADE già familiare, il display e i joystick permettono all'operatore di creare in cabina semplici progetti in 2D, premere il pulsante auto e iniziare a lavorare. Utilizzando la tecnologia ASSIST per lavori di precisione, gli operatori possono godere dei vantaggi offerti dalle funzioni di guida integrate nel sistema di base, come l'indicazione di livellamento e gli avvisatori acustici, senza nessuna strumentazione aggiuntiva. L'integrazione con la macchina e con l'impianto idraulico garantisce una piena potenza del tagliente e un controllo preciso durante l'operazione di taglio, permettendo all'operatore di creare velocemente livellamenti accurati con il minimo sforzo. La flessibilità del sistema permette, a coloro che devono lavorare con superfici di livellamento complesse, di aggiungere la funzione 3D a Cat AccuGrade™.

Funzioni di protezione e assistenza automatiche

La tecnologia ASSIST supporta l'operatore quando il tagliente rientra nel raggio di 10 cm del livellamento desiderato regolando i movimenti verso l'alto e il basso del braccio e verso l'interno e l'esterno della benna. Grazie ad una semplice leva, l'operatore è in grado di controllare la velocità dell'avambraccio, limitando notevolmente i suoi sforzi e la sua fatica. Inoltre, il sistema automatizza i movimenti della benna in modo da mantenerne costante il suo angolo, regolabile comunque dall'operatore per far corrispondere l'angolo di taglio alle condizioni di scavo necessarie e automaticamente ri-regolabile per le operazioni successive. Per eliminare il rischio di taglio eccessivo, la funzione di protezione del livellamento impedisce al tagliente di penetrare al di sotto del livellamento necessario. In questo modo, le ditte appaltatrici risparmiano tempo e costi di rilavorazione, combustibile, controllo del livellamento, manodopera e materiale di riporto.

Inoltre, per velocizzare ulteriormente il livellamento, è disponibile la funzione PROTECT a protezione dell'operatore e della macchina per lavori vicino a ostacoli o presso siti di pubblica utilità a rischio. La funzione di protezione del soffitto e del pianale, Ceiling and Floor PROTECT, impedisce a qualunque parte del braccio, dell'avambraccio o della benna di andare oltre o al di sotto di un livello di sollevamento pre-impostato permettendo alla macchina di scavare in aree con soffitto basso, ovvero al chiuso o sotto dei cavalcavia, e presso siti di pubblica utilità per servizi pubblici di superficie e sotterranei. Gli operatori possono facilmente disattivare il comando AUTO tramite la funzione di esclusione OVERRIDE.

 
Caratteristiche e funzioni

Le funzioni di controllo e protezione intelligenti permettono di lavorare meglio e di più.

  • GRADE with ASSIST – regola automaticamente i movimenti del braccio verso l'alto e il basso e della benna verso l'interno e l'esterno per mantenere un livellamento costante.
  • Operator ASSIST – l'operatore controlla la velocità dell'avambraccio con una mano tramite una semplice leva.
  • Bucket Angle ASSIST– regolazioni automatiche per mantenere un angolo di benna costante.
  • Grade PROTECT – impedisce al tagliente di penetrare sotto il livellamento.
  • Ceiling PROTECT + Floor PROTECT– impedisce a qualunque parte del braccio, dell'avambraccio o della benna di andare oltre o al di sotto di un livello di sollevamento pre-impostato.
  • Operator OVERRIDE – permette all'operatore di escludere la funzionalità AUTO.
  • 2D and 3D Control – funziona insieme al sistema di indicazione di livellamento 2D e può essere aggiornato alla funzione 3D di AccuGrade per una guida al sollevamento e al posizionamento.

Disponibilità

Cat GRADE with ASSIST è ora disponibile, preinstallato in fabbrica, sul nuovo modello 323E L. È disponibile anche un kit di adattamento retroattivo per aggiornare le macchine 323E L già presenti sul mercato. Visita la pagina www.cat.com per trovare il dealer più vicino a te.  

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, “AccuGrade” “Caterpillar Yellow”, il marchio “Power Edge” e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo