Benne a polipo serie GSM Cat® – potenza elevata, alta capacità, struttura estremamente robusta e ben progettata per prestazioni ottimali

Benne a polipo serie GSM Cat® – potenza elevata, alta capacità, struttura estremamente robusta e ben progettata per prestazioni ottimali

Per la distribuzione in Europa, Medio Oriente, Africa, CIS: aprile 2013
Codice comunicato stampa: 199PR13

Caterpillar Work Tools, il più importante fornitore di attrezzi per pale gommate ed escavatori, presenta la linea Cat® di benne a polipo GSM per escavatori idraulici e movimentatori di materiali da 15 a 75 tonnellate. Le benne a polipo possono essere utilizzate in un'ampia scelta di applicazioni quali la movimentazione di rottami, traverse lunghe o carrozzerie di auto, la movimentazione di rifiuti negli impianti di riciclaggio e nelle stazioni di smistamento e la movimentazione delle rocce nei cantieri edili.

"Con l'introduzione della linea Cat di benne a polipo GSM, Caterpillar porta le prestazioni delle benne a polipo a nuovi livelli e aiuta gli appaltatori ad aumentare i profitti, consentendo di completare i lavori di smistamento e scarico con maggiore precisione e in meno tempo", ha dichiarato Richard J. Hermann, EAME Commercial Manager, Caterpillar Work Tools.

Struttura robusta e ben progettata
La benna a polipo GSM Cat è dotata di serie di un telaio e di tubi di protezione che aumentano la durata utile delle estremità delle bielle dei cilindri. A causa della natura dei materiali che è possibile caricare, vengono utilizzati materiali resistenti all'usura e di alta qualità per i gusci, i perni di articolazione e i cuscinetti a manicotto. I punti di articolazione sono dotati di parapolvere progettati in conformità agli standard più recenti. La scatola ha una comprovata struttura rigida che offre una lunga durata di servizio. Le benne a polipo garantiscono una rotazione idraulica di 360° per un facile posizionamento della benna durante l'utilizzo.

Una presa potente
La potente forza di chiusura dei gusci della benna combinata con i tempi di apertura e chiusura rapidi garantisce tempi di ciclo veloci e, di conseguenza, un maggior numero di tonnellate all'ora.

Ampia gamma di benne a polipo
Al fine di offrire una benna a polipo per ogni applicazione, la linea GSM (GSM 22, 25, 35, 45, 50, 60) è disponibile con 5 rebbi: versione aperta, semiaperta e chiusa. I rebbi sono realizzati in materiale resistente all'usura e le punte saldate sono facilmente sostituibili. I gusci aperti sono raccomandati per la movimentazione di rottami di grandi dimensioni, rocce o blocchi di cemento, mentre i gusci chiusi sono raccomandati per i rottami di piccole dimensioni come le lattine di bibite. I gusci semiaperti possono essere utilizzati per la movimentazione di materiali come radiatori per auto, batterie, fili, cavi, elettrodomestici e blocchi motore. La gamma GSM è ideale per qualsiasi escavatore Cat o di altro marchio.

I dealer Cat offrono supporto completo per le benne a polipo GSM in modo che i clienti possano ordinare ricambi o richiedere interventi di assistenza per le macchine e per le attrezzature da un'unica fonte. Ciascuna attrezzatura Cat è supportata da una gamma completa di servizi pre/post-vendita che includono: consigli sulla scelta dell'attrezzatura, formazione degli operatori, gestione delle attrezzature e una gamma di soluzioni finanziarie e assicurative.

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma

Image 1

Image 2

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo