L'attacco spinotto-benna Cat® garantisce il fissaggio positivo dell'attrezzatura e conferisce maggiore versatilità all'escavatore idraulico

L'attacco spinotto-benna Cat® garantisce il fissaggio positivo dell'attrezzatura e conferisce maggiore versatilità all'escavatore idraulico

Per la distribuzione in Europa, Africa, Medio Oriente, CSI: marzo 2015
Codice comunicato: 68PR15

Il nuovo attacco spinotto-benna Cat® per escavatori idraulici è stato progettato per garantire sicurezza e prestazioni. Dotato di un potente sistema di bloccaggio a due stadi che garantisce l'innesto positivo dell'attrezzatura e che consente all'operatore di verificarlo visivamente e tramite l'udito, il nuovo meccanismo interno dell'attacco combina la forza idraulica continua della macchina e le forze effettive di scavo per mantenere l'attrezzatura ben fissata. Il suo design efficiente non solo riduce il peso, consentendo elevati carichi utili della benna senza pregiudicare robustezza e durata, ma ottimizza anche le forze di rottura e la potenza di scavo. Il nuovo attacco è conforme alle norme di sicurezza globali applicabili ed è disponibile in una configurazione stretta che rimane all'interno delle benne da trincea per ridurre il rinterro.

Il nuovo attacco è disponibile per i modelli di escavatori da 311 a 349 (serie D, E ed F) ed è compatibile con la maggior parte delle attrezzature Cat e delle benne della concorrenza. Inoltre, la maggior parte dei modelli della serie F è dotata di impianti idraulici ausiliari montati in fabbrica predisposti per l'attacco.

Quando utilizzano la gamma di benne e attrezzature specializzate Cat, i proprietari non solo ottengono maggiore versatilità dalla propria macchina, ma hanno anche il vantaggio di utilizzare un gruppo, costituito da macchina, attacco e attrezzatura, progettato dallo stesso produttore per funzionare in modo affidabile come un sistema efficiente e altamente produttivo. Questo approccio integrato si basa sulla lunga esperienza Caterpillar nel campo della metallurgia, sulla conoscenza delle applicazioni, della produzione e sul bilanciamento della macchina; un ulteriore vantaggio è rappresentato dal disporre di un unico interlocutore per l'assistenza, il dealer Cat locale.

Dettagli della progettazione

Il nuovo attacco spinotto-benna Cat è dotato di un cuneo per il bloccaggio principale del perno e di una chiusura positiva secondaria. Il sistema mantiene costante la pressione idraulica sul cuneo; il telaio dell'attacco, anziché attivare il cilindro, assorbe la maggior parte delle forze in gioco per garantire la durata a lungo termine. In conformità alle nuove norme di sicurezza, l'attacco mantiene la posizione dell'attrezzo in caso di perdita di pressione idraulica.

Progettato per ottenere un rapporto peso-resistenza ottimale, il nuovo attacco garantisce buone prestazioni nel tempo per le applicazioni più impegnative. La riduzione del peso, fino al 10% per alcuni modelli rispetto agli attacchi tradizionali, costituisce un notevole miglioramento della progettazione e contribuisce ad aumentare le prestazioni della macchina. Inoltre, l'attacco presenta una configurazione con profilo corto che riduce il raggio della punta (ovvero la distanza tra il perno di montaggio dell'avambraccio e il tagliente della benna) per una potenza di scavo aggiuntiva, rapporti di riempimento superiori, per il risparmio di combustibile e una maggiore stabilità della macchina.

In qualsiasi applicazione, il funzionamento dell'attacco può essere compromesso da sporco, rocce e detriti che si accumulano all'interno e intorno all'attacco. Per ridurre notevolmente questo rischio, il nuovo attacco spinotto-benna Cat è dotato di una protezione anti-detriti che copre completamente la parte superiore, contribuendo a garantire il corretto funzionamento e riducendo la manutenzione poiché l'operatore non deve più arrestare periodicamente la macchina per rimuovere le ostruzioni.

Un occhiello di sollevamento centrato sulla parte posteriore dell'attacco (in corrispondenza dell'asse dell'avambraccio) consente all'operatore di allineare i carichi e di mantenere un controllo più preciso quando deposita gli oggetti, come ad esempio le casseforme. Inoltre, la forma dell'occhiello, simile per design e dimensioni a quello utilizzato per le benne, supporta anelli più grandi migliorandone la stabilità.

La manutenzione ordinaria del nuovo attacco è semplificata grazie al blocco di lubrificazione centrale situato sulla parte laterale dell'unità che consente la lubrificazione di tutti i punti di ingrassaggio tranne due. Questa funzione consente di risparmiare tempo e facilita la manutenzione.

 

Materiali per la stampa

###

Nota per i redattori:  Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.


Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo