Escavatori gommati e movimentatori di materiali gommati Cat® ricevono la Certificazione ambientale Blue Angel

Escavatori gommati e movimentatori di materiali gommati Cat® ricevono la Certificazione ambientale Blue Angel

Per la distribuzione in Europa, Israele, America del Nord, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda: Novembre 2016 
Codice comunicato stampa: 523PR16

La certificazione Blue Angel è un premio ambientale tedesco (der Blaue Engel), supportato dall’Agenzia Federale per l'Ambiente tedesca (Umweltbundesamt) e dal Ministero federale per l'Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare (BMUB), che premia prodotti che proteggono le persone e l’ambiente grazie alla riduzione di rumore ed emissioni. Gli escavatori gommati M318F, M320F e M322F nonché i movimentatori di materiali gommati MH3022 e MH3024 Cat® sono stati insigniti di questo prestigioso premio in riconoscimento dell’impegno di Caterpillar nell’ambito della protezione ambientale. Le pale gommate 906M, 907M, 908M, 926M, 930M e 938M Cat hanno già ricevuto la certificazione Blue Angel.

Certificazione Blue Angel

I modelli Cat rientrano nella categoria dei macchinari da costruzione e per ottenere la certificazione Blue Angel l’Istituto Tedesco per la garanzia della qualità e certificazione RAL GmbH ne ha valutato i livelli di emissioni e di rumorosità. Il processo di assegnazione della Certificazione Blue Angel si basa sulla metodologia usata nelle procedure stabilite dalla legge e, allo stesso tempo, tiene in considerazione la tecnologia più avanzata sulla riduzione delle emissioni dei gas di scarico, delle particelle e delle onde sonore. I requisiti e i valori del test sono molto più rigidi dei limiti previsti dalla legge dell’Unione Europea. Oggi, Caterpillar è il solo produttore ad aver ricevuto la certificazione Blue Angel per i suoi prodotti nella categoria dei macchinari da costruzione. 

Cat serie F

Durante la progettazione degli escavatori gommati e dei movimentatori di materiali gommati della serie F, Caterpillar ha richiesto esplicitamente la consulenza di esperti tecnici e di clienti, ovvero di tutti coloro che utilizzano quotidianamente queste macchine e conoscono, in prima persona, le caratteristiche più importanti. Gli aspetti ambientali e di sicurezza sono stati definiti come requisiti cruciali affinché il cliente possa godere non solo delle prestazioni eccezionali che si aspetta da un prodotto Cat, ma anche di un valore aggiunto. In più, questi modelli sono caratterizzati da costi di esercizio bassi, facilità di funzionamento e di manutenzione e, non ultimo, di un ambiente accogliente per l’operatore.

 Gli escavatori gommati serie F e i movimentatori di materiali gommati MH3022, MH3024 utilizzano il motore Cat C7.1 ACERTTM che soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage IV e U.S. EPA Tier 4 Final. Il motore integra un sistema di post-trattamento delle emissioni che non impone alcun requisito all’operatore e funziona senza interruzione di cicli di lavoro.

Un incoraggiamento ambientale

Le considerazioni ambientali sono diventate fondamentali al giorno d’oggi, perché sono alla base di un futuro sostenibile. Sempre di più, città e stati attuano limitazioni di accesso che si basano sui livelli delle emissioni sonore e delle particelle. L’etichetta Blue Angel può rappresentare un incoraggiamento per quei clienti che lavorano in queste aree e sarà un incentivo per quei clienti che vogliono utilizzare attrezzature Cat. Frederic Predemoiser, specialista dell’applicazione degli escavatori gommati come prodotti globali, afferma: “questa certificazione completa la nostra strategia di offerta ai nostri clienti di prodotti versatili in tutte le operazioni delle applicazioni grazie ad una vasta gamma di soluzioni, tecnologie integrate e attrezzature”.

 

 Blue Angel
Escavatore gommato M318F

Specifiche

Modelli

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motore

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Potenza netta

(Hp metrico e PS/kW)

171 (126)

171 (126)

Peso operativo

Da 17.930 a 24.700 kg

Da 39.529 a 54.454 lb

Da 20.705 kg/45.646 lb a 27.470 kg/60.560 lb (Con attrezzatura)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi in ciascuno dei territori in periodi diversi. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge"
e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della
Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

 

MATERIALI PER LA STAMPA

Placeholder image


Scarica immagine ad alta risoluzione

Escavatore gommato M318F

 

Placeholder image


Scarica immagine ad alta risoluzione

Escavatore gommato M322F

 

Placeholder image


Scarica immagine ad alta risoluzione

Movimentatore di materiali gommato MH3024

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettor www.cat.com/requestCatinfo