Caterpillar amplia la famiglia delle macchine per la pavimentazione con i nuovi rulli vibranti tandem

Per la pubblicazione in Nord America, Europa: marzo 2018  
Codice comunicato: 201PR18

Caterpillar Inc. annuncia l'ampliamento della famiglia dei prodotti per la pavimentazione con i nuovi rulli vibranti tandem. I nuovi modelli sono denominati CB13, CB15 e CB16. La nuova nomenclatura corrisponde alle classi di peso da 13, 15 e 16 tonnellate cui appartengono rispettivamente. Inoltre, questi modelli, equipaggiabili con un sistema vibrante oscillatorio per un'eccellente versatilità applicativa, offrono miglioramenti dei comandi dell'operatore, del sistema di irrorazione dell'acqua, dell'accesso per la manutenzione e dei pacchetti luci.

Molti miglioramenti tecnologici sono dovuti all'opzione Cat ® Compaction Control. I sistemi di mappatura della temperatura e del conteggio delle passate combinano sensori di temperatura agli infrarossi con la mappatura GPS per segnalare all'operatore le temperature correnti del manto, la posizione della macchina, nonché il conteggio e la copertura delle passate. Questo intuitivo sistema migliora notevolmente le prestazioni di compattazione notturna e registra le informazioni per un'analisi futura del processo e per la documentazione del controllo di qualità. Se utilizzata insieme all'illuminazione del bordo e della superficie del tamburo, la funzione Cat Compaction Control contribuisce a prolungare la giornata lavorativa e ad aumentare la produzione giornaliera ottimizzando la visibilità in cantiere quando la luce è scarsa.

La comunicazione "macchina-macchina" è un altro miglioramento tecnologico che incrementa l'efficienza in cantiere. Il sistema consente di uniformare i pattern di compattazione mediante la condivisione sui display di più macchine dei dati mappati, come ad esempio il CMV, la mappatura della temperatura, l'area di copertura e le mappe dei conteggi delle passate.

Mantenere gli operatori produttivi

Lavorare in condizioni sfavorevoli è tipico nel settore della pavimentazione stradale, ma la cabina operatore consente agli operatori di essere comodi e produttivi.

Visibilità e comfort sono migliorati grazie all'opzione di posizionamento del sedile a 360º che consente all'operatore di essere sempre in direzione di marcia. La tecnologia dello sterzo a volantino elimina la console dello sterzo anteriore, consentendo all'operatore di monitorare facilmente le prestazioni di irrorazione dell'acqua. Un pannello di controllo semplificato a 8 pulsanti garantisce un controllo efficiente e prestazioni elevate.

Sistemi vibranti versatili

Questi compattatori offrono vari sistemi vibranti (oscillatorio, a doppia ampiezza, doppia frequenza, Versa Vibe™) e sistemi a cinque ampiezze. Il sistema Versa Vibe crea una macchina "2 in 1" con quattro ampiezze e due frequenze. Questo sistema versatile offre due impostazioni, per percussioni più leggere e velocità di lavoro elevate, per gli strati sottili e due impostazioni, per percussioni più intense e velocità più lente, per gli strati più spessi o con mescole complesse. Il sistema a cinque ampiezze offre la più ampia gamma di ampiezze con una singola frequenza, mentre quello a due ampiezze e due frequenze offre una compattazione semplice per strati sottili e spessi toccando un solo interruttore. Questi sistemi vibranti standard del settore sono ora integrati dalla combinazione di vibrazione verticale nel tamburo anteriore e vibrazione oscillatoria nel tamburo posteriore.

Design del sistema vibrante oscillatorio

Il design combina le vibrazioni verticali ad alte prestazioni Caterpillar sul tamburo anteriore con la nuova tecnologia del sistema oscillante sul tamburo posteriore. Il tamburo anteriore con vibrazione verticale è disponibile in sistemi a due e cinque ampiezze o Versa Vibe che forniscono la compattazione iniziale, mentre il tamburo posteriore oscillante continua a offrire eccellenti prestazioni per un’uniformità e una densità ottimali.

Il sistema oscillatorio utilizza la collaudata tecnologia con massa eccentrica a guscio sviluppata da Caterpillar e ha un intervallo di manutenzione di 2 anni/2.000 ore che aiuta gli operatori a massimizzare il tempo di operatività e a limitare i costi di manutenzione ordinaria. Una trasmissione di potenza durevole utilizza un esclusivo sistema con trasmissione a cinghia che fornisce una capacità di carico doppia rispetto ai sistemi con cinghia di distribuzione per un funzionamento più affidabile. Inoltre, il tamburo standard e i gusci a tamburo temprati opzionali offrono una durata eccezionale su una varietà di mescole e forniscono consistenza, densità e uniformità del manto straordinarie.

Fluidità e manovrabilità

Questi modelli sono dotati di un nuovo attacco con articolazione centrale e oscillazione di 6 gradi che assicura il contatto con il manto e un passaggio più fluido su superfici irregolari. Un'opzione di attacco sfalsato amplia la copertura fino a 170 mm (6 ") e semplifica il controllo accanto a ostacoli quali cordoli e grondaie. Esso offre prestazioni eccellenti su giunzioni longitudinali schiacciando il bordo con il tamburo anteriore e sigillando la giunzione con quello posteriore.

Il motore Cat C4.4 con potenza nominale di 106 kW (142 hp), montato di serie con modalità Eco e controllo automatico della velocità, garantisce una compattazione uniforme, il risparmio di combustibile e livelli ridotti di rumorosità per gli operatori e il personale del cantiere.

 

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2018 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

 

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo