Caterpillar aggiunge un sistema vibrante oscillatorio al nuovo compattatore per asfalto CB10

Caterpillar aggiunge un sistema vibrante oscillatorio al nuovo compattatore per asfalto CB10

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: novembre 2016 
Codice comunicato stampa: 525PR16

Caterpillar Inc. annuncia l'aggiunta di un sistema vibrante oscillatorio alla sua gamma di compattatori per asfalto in forte espansione. Il nuovo modello CB10 è un compattatore per asfalto da 10 tonnellate metriche equipaggiabile con una combinazione di tamburi vibranti e oscillatori. Il modello CB10 con tecnologia oscillante si basa sulla durata comprovata e sulle prestazioni offerte dai compattatori per asfalto Cat® esistenti e offre soluzioni che aiutano le ditte appaltatrici a diventare più versatili e produttive e ad aumentare la propria redditività.

Design oscillante Caterpillar

Il design combina le vibrazioni verticali ad alte prestazioni Caterpillar sul tamburo anteriore con la nuova tecnologia oscillante sul tamburo posteriore. Il tamburo anteriore con vibrazione verticale è disponibile in sistemi a due e cinque ampiezze o Versa Vibe™ che forniscono la compattazione iniziale, mentre il tamburo posteriore oscillante continua a offrire eccellenti prestazioni per un’uniformità e una densità ottimali.

Il sistema oscillatorio utilizza la collaudata tecnologia della massa eccentrica a guscio sviluppata da Caterpillar e dispone di un intervallo di manutenzione di 2 anni/2000 ore che aiuta le ditte appaltatrici a massimizzare i tempi di utilizzo e a limitare i costi degli interventi di manutenzione ordinaria. La trasmissione di potenza durevole utilizza un sistema di azionamento a cinghia unico che consente una capacità di carico 2 volte maggiore rispetto ai sistemi con cinghia di distribuzione per un funzionamento più affidabile. Inoltre, il guscio del tamburo temprato offre un'eccezionale resistenza a lungo termine su un'ampia varietà di miscele e garantisce una notevole consistenza, densità e uniformità del manto stradale.

Applicazione

La versatilità è essenziale affinché le ditte appaltatrici possano sfruttare al massimo la propria attrezzatura. Il modello Cat CB10 con sistemi vibranti e oscillatori è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dai grandi progetti autostradali ai lavori in città, di dimensioni minori ma ugualmente critici. Il tamburo anteriore utilizza la vibrazione verticale che fornisce le ampiezze e le opzioni di frequenza per strati più spessi e miscele resistenti, mentre il sistema di oscillazione sul tamburo posteriore è efficace su strati sottili e strutture sensibili come ad esempio edifici, ponti e servizi pubblici nel sottosuolo quali fibre ottiche, cavi elettrici e condotti di acqua e gas.

Caratteristiche del CB10

Il modello CB10 ripropone molte delle straordinarie funzioni offerte dal suo predecessore, il CB54B. Rimangono invariati la visibilità e il controllo eccezionali, nonché il funzionamento omogeneo dell’apparato propulsore, mentre le migliorie al sistema di irrorazione dell'acqua, all'accesso per gli interventi di manutenzione e all’illuminazione saranno apprezzate dagli operatori e dal personale di manutenzione. Inoltre, per migliorare la protezione e le prestazioni, i sensori di temperatura a infrarossi del manto stradale sono ora integrati nei paraurti anteriore e posteriore.

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati 
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
Richieste da parte dei lettori www.cat.com/requestCatinfo