Caterpillar sviluppa un nuovo sistema di azionamento a coppia elevata per i convogliatori frontali armati

Caterpillar sviluppa un nuovo sistema di azionamento a coppia elevata per i convogliatori frontali armati

Per la distribuzione a livello mondiale: settembre 2016
Codice comunicato stampa: 464PR16

Il nuovo sistema di azionamento a coppia elevata Cat® HTD4100 per convogliatori frontali armati offre un livello superiore di automazione per una velocità e un controllo della coppia migliorati e un monitoraggio in tempo reale; il suo design modulare semplifica l'installazione e la manutenzione. L'innovativo sistema offre una risposta rapida e un controllo preciso per ridurre i guasti e l'usura della catena del convogliatore; i motori a coppia elevata offrono una coppia massima indipendente dalla velocità per ottimizzare la produzione e ridurre al minimo l'usura.

Il nuovo sistema di azionamento è composto da due componenti principali: un convertitore a frequenza variabile e il gruppo motore-motoriduttore. Nel nuovo sistema Cat, un motore torque controllato da convertitore a media tensione sostituisce il motore a induzione CA. Il controllo del sistema si basa sulla tecnologia DTC (Direct Torque Control, Controllo diretto della coppia), la più avanzata tecnologia di controllo per sistemi di azionamento CA.

Il motore torque controllato da convertitore funziona a bassi regimi, compresi tra 0 e 300 giri/min, rispetto ai 1.500 giri/min dei motori a induzione. La velocità più bassa riduce l'inerzia sull'albero di uscita di un fattore pari a otto e consente al sistema di reagire rapidamente senza danni al motoriduttore e alla catena, o riducendoli al minimo, in caso di blocco del convogliatore.

Il motore installato nel sistema di azionamento modulare ha una potenza di 1.250 kW (1.900 hp a 60 Hz) e una coppia massima di 650.000 Nm (480.000 lb-ft). Il design del motore torque riduce la necessità di molti stadi di ingranaggi, semplificando l'intero sistema. Ciò a sua volta consente di ridimensionare il sistema mantenendo le medesime capacità di coppia di un'unità 20 volte più grande. Le dimensioni inferiori consentono una maggiore flessibilità nella configurazione degli ingressi per la coltivazione a lunghe fronti. Il sistema inoltre presenta un numero ridotto di parti, a tutto vantaggio dell'affidabilità, e i componenti sono standardizzati per semplificare gli interventi di assistenza.

Oltre a un avvio e a un arresto graduali, il sistema di azionamento HTD4100 offre accelerazioni molto veloci. La velocità variabile della catena del convogliatore può essere adattata con efficienza alle condizioni di produzione, incidendo meno sull'usura del convogliatore.

Il sistema risulta circa il 5 percento più efficiente degli azionamenti convenzionali. La maggiore efficienza del sistema si traduce in un minor consumo energetico e in minori requisiti per il raffreddamento.  

Caterpillar sarà in grado di configurare il sistema di azionamento a coppia elevata per il montaggio retroattivo sui convogliatori frontali armati esistenti. Il piano di attuazione prevede la fornitura di una serie di sistemi di azionamento a coppia elevata per gestire tensioni di 3,3 kV o 4,16 kV in una gamma di potenze meccaniche compresa tra 300 kW e 1.600 kW (400 hp – 2.100 hp). Seguiranno successivamente i sistemi per altre applicazioni, ad esempio per i vomeri per coltivazione a lunghe fronti e per i convogliatori transitori a catena.        

Il sistema di azionamento a coppia elevata Cat HTD4100 inizierà ad essere sperimentato sul campo nel 2017. Per ulteriori informazioni, visitare l'area dedicata alle attività estrattive in ambiente sotterraneo di Caterpillar alla fiera MINExpo 2016, contattare un dealer Cat o visitare il sito Web: www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo