La tecnologia di pavimentazione Caterpillar assicura la massima produttività

La tecnologia di pavimentazione Caterpillar assicura la massima produttività

Per la pubblicazione a livello mondiale: aprile 2013
Codice comunicato stampa: 142PR13

L'input dei clienti è la forza motrice alla base di numerosi miglioramenti tecnologici recenti, progettati e incorporati nei nuovi prodotti Caterpillar per pavimentazione, compattazione e fresatura a freddo presentanti alla Bauma di Monaco di Baviera, nel padiglione B6 e nell'adiacente area esterna.

"I clienti ci dicono di volere una tecnologia funzionale, che li aiuti a migliorare la produttività e i profitti", spiega Jim McReynolds, Presidente di Caterpillar Paving Products. "Il nostro obiettivo finale è fornire ai clienti soluzioni in grado di ridurre i costi di proprietà e di esercizio".

Tecnologia migliorata
I prodotti esposti illustrano la tecnologia di pavimentazione Cat® e i vantaggi che contribuisce a realizzare.

Cat Grade and Slope
Molte nuove asfaltatrici e fresatrici a freddo Cat sono dotate della tecnologia Cat Grade and Slope, progettata per aiutare le squadre di pavimentazione a stendere e fresare con precisione il materiale. L'accoppiamento incrociato fornisce una pendenza omogenea a prescindere dai cambiamenti di quota. La tecnologia è di facile comprensione e utilizzo per gli operatori di asfaltatrici e fresatrici a freddo.

Mobil-Trac™
Il carro Mobil-Trac, disponibile su molte nuove asfaltatrici Cat, fornisce la migliore trazione nella sua classe, con la massima velocità di spostamento e la migliore manovrabilità. Il sistema contribuisce a far sì che il lavoro venga completato rapidamente e che le asfaltatrici siano in grado di operare al meglio in condizioni diverse e complesse.

Reindirizzamento dei fumi
Ricercatori indipendenti hanno recentemente concluso che fino al 92 percento dei fumi viene rimosso o reindirizzato dalle asfaltatrici Cat grazie all'esclusivo sistema di gestione dei fumi Cat. I fumi vengono allontanati dagli operatori sia dell'asfaltatrice che del rasatore.

Controllo della compattazione Cat
Sui nuovi compattatori per terreno, compattatori vibranti tandem e rulli pneumatici Cat è presente il sistema di controllo della compattazione Cat, che offre agli operatori informazioni volte ad assicurare il conseguimento di una compattazione di alta qualità. Per i compattatori per terreno, il sistema base prevede la misurazione della compattazione mediante la tecnologia CMV (Compaction Meter Value) o MDP (Machine Drive Power), con la possibilità di aggiornare il sistema con funzionalità di mappatura GPS. Per i rulli vibranti tandem e i compattatori pneumatici, il sistema offre informazioni sul numero di passate e mappatura GPS che consentono agli operatori di ottenere una compattazione più omogenea ed efficace assicurando che venga effettuato il corretto numero di passate. Oltre al conteggio delle passate, sono disponibili ulteriori caratteristiche, tra cui sensori a infrarossi sulla parte anteriore e posteriore per la misurazione continua delle temperature dell'asfalto. I dati raccolti possono essere memorizzati per la successiva analisi per esaminare e modificare i processi.

Controllo della compattazione Cat con MDP (Machine Drive Power)
MDP (Machine Drive Power) è una tecnologia esclusiva disponibile sui nuovi compattatori per terreno Cat della Serie B. Offre buone prestazioni per la maggior parte delle applicazioni in cantiere e dei tipi di terreno: fine, granulare e coesivo. Funziona su tamburi lisci e può essere utilizzata su tamburi bugnati e tamburi lisci dotati di kit guscio bugnato. La sua caratteristica esclusiva è la misurazione della compattazione con il sistema vibrante acceso o spento.

Il sistema MDP misura la resistenza al rotolamento come indicazione della rigidità del suolo. La misurazione è più vicina alla profondità che le macchine sono in grado di compattare. Inoltre, la misura è più vicina allo spessore degli strati. Grazie al minore impatto dell'effetto di smorzamento dei terreni coesivi sulle misurazioni, può essere utilizzato su macchine con tamburi bugnati.

Il controllo della compattazione Cat, con misurazione CMV o MDP, può inoltre utilizzare un sistema di navigazione satellitare globale (GNSS), come il GPS, per fornire informazioni di posizionamento per la mappatura del numero di passate, della copertura e dei dettagli sulle misure della compattazione. Questi dati possono essere memorizzati e riesaminati in un secondo momento.

"Continuiamo a sfruttare la nostra decennale esperienza nel settore della pavimentazione, diamo ascolto ai nostri clienti e, con il loro aiuto, sviluppiamo una tecnologia che fornisce soluzioni", afferma McReynolds. "Mentre sviluppiamo nuove e migliori tecnologie, ci chiediamo sempre: "Come possiamo renderle più facili da utilizzare nei cantieri dei clienti?". In Caterpillar Paving Products, l'obiettivo è lo sviluppo di tecnologie tanto avanzate da lavorare dietro le quinte senza fatica per migliorare notevolmente le prestazioni del prodotto e ridurre i costi di proprietà e di esercizio".

Product Link™ e VisionLink™
Product Link è una soluzione di monitoraggio a distanza che consente una gestione efficace ed efficiente della flotta. Product Link trasmette le informazioni via cellulare e via satellite, mentre la relativa applicazione basata sul Web, VisionLink, consente di produrre rapporti personalizzati su condizioni e utilizzo, offre funzionalità di mappatura avanzate e supporta flotte miste.

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo