La tecnologia Cat® Grade Control integrata è ora un'attrezzatura standard per gli escavatori idraulici 323E L (N) con avambraccio da 2,9 m

La tecnologia Cat® Grade Control integrata è ora un'attrezzatura standard per gli escavatori idraulici 323E L (N) con avambraccio da 2,9 m

Per la distribuzione in Europa: ottobre 2014
Codice comunicato stampa: 495PR14 

Cat® Grade Control Depth and Slope, una tecnologia di livellamento Cat Connect, è ora di serie sugli escavatori idraulici Cat 323E L (N) venduti in Europa con l'avambraccio da 2,9 metri e il braccio MONO standard. Questo sistema 2D è integrato nel monitor standard della macchina e fornisce in tempo reale il posizionamento e le informazioni di scavo e riporto per assistere gli operatori nell'ottenere profondità e inclinazioni uniformi senza incertezze, in modo efficiente e accurato. Ciò si traduce in tempi di completamento dei lavori più rapidi e con meno passate, maggiore risparmio di combustibile e una spesa minima per paline e inclinometri. Questo sistema ha consentito aumenti significativi della produttività, fino al 35%, e risparmi di combustibile documentati fino al 6 percento.

Cat Grade Control è integrato nella macchina in fabbrica. Sensori e componenti sono incorporati nella macchina, riducendo così il rischio di furto o danni durante il funzionamento, a tutela dell'investimento del cliente e per un maggiore valore di rivendita della macchina. Inoltre, poiché la tecnologia Caterpillar sulle macchine Cat è ottimizzata per agire come un sistema, offre prestazioni affidabili su cui i clienti possono contare.

I pulsanti joystick integrati consentono agli operatori di regolare le impostazioni di livellamento senza staccare le mani dai comandi, mentre il display offre un ambiente semplice mediante il quale interagire con il sistema. È possibile attivare segnali acustici di avviso per informare l'operatore quando il tagliente della benna o la punta si trova al di sopra, in corrispondenza o al di sotto del livello previsto.

Inoltre, è possibile impostare avvisi di limite di altezza e profondità per segnalare all'operatore quando la tiranteria o la benna si avvicina a un'elevazione o profondità predefinita, ad esempio durante lo scavo in prossimità di tubazioni dell'acqua o in aree con soffitti bassi. 

Cat Grade Control è facile da utilizzare e richiede all'operatore semplicemente di assumere come riferimento un punto di partenza verticale, da usare come “benchmark” per il sistema, toccando un punto noto, come un picchetto o un mozzo, oppure facendo riferimento a un raggio laser emesso da un trasmettitore all'interno del cantiere. È sufficiente immettere la profondità e l'inclinazione desiderate nel display per iniziare le operazioni di scavo o livellamento. 

Le barre luminose sul display offrono una guida visiva, integrata da avvisi acustici. Se la macchina viene riposizionata, l'operatore deve solo passare il ricevitore laser integrato, montato sull'avambraccio, attraverso il raggio laser; quando il sistema rileva il segnale laser, i dati di livellamento e gli indicatori di guida vengono aggiornati in tempo reale. Non è necessario ripetere ogni volta l'impostazione del riferimento di sistema. I sensori misurano i movimenti di braccio, avambraccio e benna, mentre l'indicatore di livellamento segnala l'entità della regolazione verso l'alto o verso il basso della benna necessaria per ottenere il livello desiderato.

Se sono richieste funzionalità avanzate, i clienti Cat possono eseguire facilmente l'aggiornamento al sistema Cat AccuGrade™, con un controllo 3D del livellamento che assiste nel conseguire risultati di precisione in progetti complessi. La macchina è precablata in fabbrica e dotata di attacchi nella parte posteriore dei supporti per facilitare gli aggiornamenti.

 

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa
Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo