Le tecnologie integrate per i motorgrader Cat® serie M aumentano la produttività, riducono i costi di esercizio e migliorano la sicurezza

Le tecnologie integrate per i motorgrader Cat® serie M aumentano la produttività, riducono i costi di esercizio e migliorano la sicurezza

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: novembre 2015
Codice comunicato stampa: 344PR15

Caterpillar introduce una suite di tecnologie integrate per i motorgrader serie M, M 2 ed M 3: Cat® GRADE with Cross Slope, Stable Grade, Auto Articulation e Advanced Control Joysticks. Queste quattro tecnologie migliorano le prestazioni dell'operatore e la produttività, riducendo nel contempo i costi di esercizio.  

Cat GRADE with Cross Slope: per un livellamento rapido e preciso

Cat GRADE with Cross Slope è un sistema integrato in fabbrica, disponibile su richiesta, che non prevede alcuna infrastruttura, stazione base, file di progettazione o trasmissione radio dei dati. Semplice ed economico, questo sistema 2D regola automaticamente l'inclinazione della lama in base all'azione dell'operatore, fornendo un cambio di sollevamento uniforme su tutto il tagliente. Di conseguenza, gli operatori possono procedere al livellamento in modo rapido e preciso con meno combustibile, meno materiali e uno sforzo minore. Quando è richiesto il controllo 3D, il sistema può essere facilmente aggiornato ad AccuGrade™.

Stable Grade: meno sobbalzi, maggiore precisione

Stable Grade è una tecnologia brevettata disponibile su richiesta che rileva e riduce i sobbalzi della macchina per migliorare la precisione del livellamento. Il sistema riduce automaticamente il regime del motore a intervalli del 15 per cento ogni volta che vengono rilevati sobbalzi della macchina. Man mano che il motorgrader si stabilizza, il regime del motore aumenta sistematicamente finché non raggiunge un livello preimpostato. Le impostazioni possono essere regolate in modo da adattarle alle condizioni del cantiere o alle preferenze dell'operatore.

Auto Articulation:   manovrabilità e produttività migliori

Auto Articulation, un'altra tecnologia brevettata, consente all'operatore del motorgrader di effettuare l'articolazione automaticamente in fase di sterzata, con una notevole riduzione dello sforzo. Ne consegue un aumento della produttività e della manovrabilità, in particolare quando si lavora in spazi ristretti, in curva, nei pressi di ostacoli e quando si fa inversione. Tutti i motorgrader serie M ed M 3 hanno installato di serie l'hardware di articolazione automatica e una versione di prova del software di 500 ore.

Advanced Control Joysticks:  controllo sicuro ed efficiente

La tecnologia Advanced Control Joysticks consente all'operatore di sterzare, spostare, articolare e regolare la lama, utilizzare la funzione Cat GRADE with Cross Slope, utilizzare una lama spartineve e l'impianto di comando idraulico ausiliario, senza togliere le mani dai joystick. Facili da apprendere e utilizzare, questi comandi opzionali migliorano la sicurezza, riducono la fatica e migliorano la produttività dell'operatore.  

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo