Le nuove asfaltatrici Cat AP300F/AP355F introducono funzionalità tecnicamente avanzate nelle applicazioni di dimensioni medie

Per la distribuzione in Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente: marzo 2016  
Codice comunicato stampa: 181PR16

I nuovi modelli AP300F (gommato) e AP355F (con cingoli gommati), che si aggiungono alla gamma di asfaltatrici Cat®, sono progettati specificamente per una produzione efficiente nelle applicazioni di dimensioni medie, tra cui parcheggi, strade urbane, piste ciclabili e percorsi pedonali, trincee e terrapieni stretti. I modelli AP300F e AP355F sono dotati dei nuovi rasatori a riscaldamento elettrico Serie SE34, disponibili in configurazioni con solo sistema vibrante o barre compattatrici con sistema vibrante, e sono progettati con caratteristiche tecniche avanzate come la modalità Eco del motore, il sistema di alimentazione a completamento automatico, l'attivazione a tocco singolo del sistema di alimentazione e la modalità di marcia automatica.

Entrambi i nuovi modelli sono dotati di motore Cat C3.3B, con una potenza nominale di 55 kW (73,8 hp), modalità Eco e sistema di controllo automatico del regime motore, che modifica il regime in base al carico per offrire prestazioni efficienti, consumi ottimali e livelli di rumorosità ridotti. Il C3.3B viene proposto in una serie di configurazioni delle emissioni, come le certificazioni U.S. EPA o EU, a seconda del luogo di consegna della macchina. 

Il sistema a completamento automatico, controllato da un unico interruttore, alterna il funzionamento della coclea e del convogliatore per ottenere l'accumulo iniziale di un carico di materiale adeguato. Il sistema di alimentazione automatico, controllato anch'esso da un unico interruttore che integra le funzioni di quattro interruttori sui modelli precedenti, evita all'operatore di dover attivare manualmente ogni coclea e convogliatore. Quando si passa al punto di partenza successivo, la modalità di marcia configurabile solleva simultaneamente le coclee e il rasatore per evitare danni dovuti a marciapiedi o altri ostacoli.

Design del carro

Il carro Mobil-Trac del modello AP355F è dotato di cinghia in gomma liscia e carrelli oscillanti che assicurano trazione e flottazione ottimali, nonché velocità di marcia analoghe a quelle dei modelli gommati. Inoltre, i carrelli oscillanti limitano il movimento del punto di aggancio, per realizzare manti più uniformi.

Il carro gommato del modello AP300F assicura mobilità nel cantiere con velocità di marcia elevate e raggi di sterzata ridotti. La trazione anteriore, disponibile a richiesta, offre un'ulteriore potenza di traino in caso di terreni in cattive condizioni.

Cabina

I comandi della console sono progettati per offrire la massima semplicità e flessibilità o funzionalità avanzate, in base alle preferenze dell'azienda. Gli operatori che preferiscono opzioni limitate hanno a disposizione un sistema di comando efficiente e organizzato, mentre quanti si trovano meglio con più funzioni possono accedere a vari menu attraverso i touchscreen.

Una modalità di riscaldamento/pulizia aziona il sistema di alimentazione a velocità ridotta, migliorando l'efficienza del lavaggio. La funzione prevede inoltre il sollevamento automatico della coclea per semplificare il trasporto.

È possibile estendere i sedili oltre il bordo della macchina, per una visibilità ottimale sul dumper e la camera della coclea. La seduta regolabile e il design della console scorrevole con guida singola ottimizzano lo spazio e il comfort, mentre il tettuccio rigido retrattile ad azionamento idraulico, con alette di estensione, protegge in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Rasatori

Il rasatore SE34V (solo sistema vibrante) o SE34 VT (barre compattatrici con sistema vibrante) copre una larghezza di stesa fino a 4,0 m (13 ft. 1 in.), se montato sul modello AP300F, e fino a 4,6 m (15 ft. 1 in.) sul modello AP355F. Un riduttore consente di ridurre la larghezza di stesa fino a 700 mm (27,5 in.), ideale per il lavoro in canali.

Le piastre di rasatura a riscaldamento elettrico sono alimentate da un generatore e i sensori di temperatura multipli assicurano una distribuzione rapida e uniforme del calore sull'intera estensione delle piastre. Una caratteristica a richiesta consente il riscaldamento elettrico dei cancelli finali per migliorare il flusso di materiale. Per una maggiore qualità del manto, il servomeccanismo del rasatore aiuta a mantenere una pressione uniforme per migliorare l'omogeneità.

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso. 

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo