Nuova benna a polipo per il trattamento dei rifiuti progettata per garantire produzione elevata ed efficienza del combustibile del carro

Nuova benna a polipo per il trattamento dei rifiuti progettata per garantire produzione elevata ed efficienza del combustibile del carro

Per la distribuzione in Europa, Africa, Medio Oriente, CSI: giugno 2014
Codice comunicato stampa: 262PR14

La nuova benna a polipo per il trattamento dei rifiuti Cat® G315B WH è progettata per gli escavatori idraulici con pesi operativi che variano da 15 a 22 tonnellate metriche. La nuova benna a polipo è un'aggiunta alla serie Cat G300 ed è realizzata per la movimentazione di grandi volumi di materiali a bassa densità, quali prodotti in plastica e schiuma.

""L'aggiunta della benna a polipo G315 WH amplia la nostra attuale offerta di attrezzature per il crescente numero di aziende che si occupano di trattamento e riciclaggio dei rifiuti", afferma Dick Hermann, Commercial Manager di Caterpillar Work Tools B.V. "Crediamo che questa novità, unita alla nostra competenza tecnica e applicativa, consoliderà il primato di Caterpillar come fornitore globale di accessori per escavatori e pale gommate. Ci auguriamo di fornire ai nostri clienti un valore aggiunto a sostegno delle loro attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti". "

Al fine di assicurare un valore aggiunto per il cliente, la nuova benna a polipo G315 WH è provvista di un ampio guscio della capacità di 800 litri pensato per ridurre al minimo il numero di passate e, di conseguenza, il consumo di combustibile del carro. Ciò assicura alle aziende che si occupano di trattamento e riciclaggio dei rifiuti un elevato ritorno sull'investimento.

Caratteristiche del progetto

La benna a polipo G315 WH è provvista di una piastra superiore per il montaggio di una staffa di adattamento che consente di scambiare le benne tra i vari carri. Quando utilizzata con l'attacco rapido Cat CW, la benna può essere rapidamente sostituita con altre attrezzature Cat. Gli escavatori Cat hanno impostazioni idrauliche preprogrammate per le benne della serie G300.

Appositamente realizzata per il trattamento dei rifiuti, la nuova benna a polipo ha un'altezza ridotta ed è provvista di una struttura in acciaio di grado elevato resistente agli urti. I componenti idraulici sono completamente protetti e il cilindro singolo, dotato di sistema di ammortizzamento, fornisce potenti forze di chiusura ai gusci della benna. La veloce operazione di apertura/chiusura, unita alla valvola di mantenimento del carico, assicura un ciclo rapido. La lunga durata è garantita dalle boccole di alta qualità con scanalature di lubrificazione, dai perni più robusti e dai parapolvere interni.

Inoltre, la benna G315B WH è caratterizzata da una rotazione idraulica a 360 gradi, che permette di afferrare i materiali praticamente da qualsiasi angolazione, riducendo al minimo i movimenti del carro. I gusci chiusi hanno un profilo quadrato che consente la massima accessibilità ai materiali; la superficie interna liscia e il gioco elevato assicurano   un carico ottimale. Il dispositivo di bloccaggio del sistema di rotazione garantisce un trasporto sicuro.

I pannelli di manutenzione sulla G315 WH offrono un facile accesso ai componenti principali; gli intervalli di manutenzione settimanali e i punti di lubrificazione di facile accesso contribuiscono a mantenere al minimo i tempi di fermo. I taglienti, resistenti e sostituibili, sono di serie.

Caratteristiche tecniche della benna G315B WH

Classe escavatore 15 - 22 tonnellate Minore
Dimensioni - Lunghezza 2.200 mm Minore
Dimensioni - Larghezza 1.100 mm Minore
Dimensioni - Altezza 1.455 mm Minore
Capacità 800 l Minore
Peso* 1.450 kg Minore
Forza di chiusura 50 kN Minore
Pressione – Apertura/chiusura (max.) 350 bar Minore
Flusso – Apertura/chiusura (max.) 90 l/min Minore
Pressione – Rotazione (max.) 140 bar Minore
Flusso rotazione (max.) 40 l/min Minore

*Il peso non comprende la staffa di montaggio

Immagine 1

Immagine 2

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Comunicati stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo