Gli Escavatori Cat® di nuova generazione offrono più opzioni per l'aumento dell'efficienza e la riduzione dei costi operativi nella fascia delle 36 tonnellate

Gli Escavatori Cat® di nuova generazione offrono più opzioni per l'aumento dell'efficienza e la riduzione dei costi operativi nella fascia delle 36 tonnellate

Per lancio in Europa, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda: giugno 2018
Numero lancio: 260PR18

Rispetto ai modelli precedenti, gli Escavatori di Nuova Generazione da 36 tonnellate di Caterpillar —  il 336 e il 336 GC —  incrementano l'efficienza operativa, riducono i costi di carburante e di manutenzione e aumentano il comfort per l'operatore. I nuovi escavatori forniscono delle combinazioni uniche di caratteristiche, progettate per corrispondere agli obiettivi di produttività e di costo delle aziende.

Fornendo prestazioni ad elevata produttività, il nuovo Cat® 336 include la tecnologia Cat Connect integrata di serie, oltre alla potenza e alla capacità di sollevamento più elevate tra i due modelli. Il risultato è il massimo della produttività al minimo del costo.

Il nuovo Cat 336 GC offre il giusto equilibrio tra caratteristiche per la produttività, consumi minori e costi di manutenzione inferiori. Il risultato è un'elevata affidabilità e prestazioni con minore costo orario.

La tecnologia incrementa l'efficienza fino al 45%

Il nuovo Cat 336 offre gli standard più elevati del settore nelle sue tecnologie di serie, per incrementare la produttività. La tecnologia Cat Connect integrata aumenta l'efficienza operativa fino al 45% rispetto alle operazioni di livellamento tradizionali.

Il sistema Cat Grade standard 2D offre al livellamento una guida per la profondità, la pendenza e la distanza in orizzontale attraverso il monitor touchscreen standard, rendendo gli operatori più precisi. Il sistema può essere rapidamente aggiornato alla versione Cat Grade 2D Avanzato o al Cat Grade 3D.

Lo Standard Grade Assist automatizza i movimenti del braccio, dell'avambraccio e della benna consentendo all'operatore di mantenere il livello controllando l'escavazione con una sola leva.

Il Cat Payload consente precisi obiettivi di carico e una maggiore efficienza di carico grazie alla pesatura in movimento e stime in tempo reale del carico senza oscillazioni, per prevenire il sotto/sovraccarico del mezzo.

La funzionalità E-fence evita che l'escavatore si muova al di fuori dei punti impostati dall'operatore, e ciò è particolarmente utile quando si lavora sotto a delle strutture o in zone trafficate.

L'hardware e il software Cat LINK™ connettono i cantieri all'ufficio per fornire ai clienti informazioni cruciali sul funzionamento della macchina.

Risparmio di carburante fino al 15%

Gli escavatori Cat di Nuova Generazione sono progettati per consumare meno dei modelli che stanno sostituendo: fino al 15% in meno per il 336.

La modalità operativa New Smart bilancia automaticamente la potenza del motore e quella idraulica alle condizioni di scavo, ottimizzando sia i consumi di carburante che le prestazioni. La velocità del motore viene ridotta automaticamente quando non risulta necessario ridurre ulteriormente il consumo di carburante a livello idraulico.

Il sistema di raffreddamento è dotato di una nuova ventola che si attiva su richiesta per far funzionare l'escavatore alla giusta temperatura, di modo da garantire la massima efficienza.

Grazie al nuovo sistema elettroidraulico, concepito per una migliore risposta e una maggiore efficienza, Cat 336 e 336 GC sono dotati di una valvola di controllo che elimina la necessità dei cavi pilota, riduce le perdite di pressione e abbassa il consumo di carburante. Meno cavi idraulici nell'escavatore significano minore necessità di olio, riducendo i costi operativi sul lungo termine.

Costi di manutenzione ridotti fino al 15%

Offrendo intervalli di manutenzione più lunghi e meglio sincronizzati, i nuovi escavatori Cat lavorano di più ad un costo inferiore, riducendo i costi di manutenzione fino al 15% rispetto alle serie precedenti.

Il nuovo filtro dell'aria Cat con prefiltro integrato e filtri primario e secondario raddoppia la capacità di trattenere le polveri rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo filtro Cat di ritorno idraulico ha una vita operativa di 3.000 ore, con un incremento del 50% rispetto al filtro precedente.

I filtri del sistema di alimentazione sono sincronizzati per funzionare fino a 1.000 ore, con un aumento del 100% rispetto ai filtri precedenti.

Il tubo di scarico per l'acqua e i sedimenti del sistema di alimentazione e il livello dell'olio del sistema idraulico sono posizionati più vicini, a livello terra, rendendo le procedure giornaliere di manutenzione più veloci, più semplici e più sicure.

Nuova cabina progettata per migliorare le prestazioni dell'operatore

Grazie alla scelta tra le opzioni Comfort, Deluxe e Premium, le cabine degli escavatori Cat di Nuova Generazione sono equipaggiate con caratteristiche di serie come il pulsante di avviamento keyless, un monitor touchscreen da 8 pollici (203 mm) con selettore jog dial per i controlli, e strutture insonorizzate per la protezione contro il ribaltamento (ROPS) per raggiungere un nuovo livello in materia di sicurezza e comfort.

La console inclinabile delle cabine Deluxe e Premium consente di entrare ed uscire in modo più semplice dalla cabina.

I nuovi smorzatori viscosi avanzati riducono le vibrazioni della cabina fino al 50% rispetto ai modelli precedenti.

La radio integrata con Bluetooth® e ingressi USB per collegare o ricaricare i telefoni consente all'operatore di usufruire, a lavoro, di tutti i comfort di casa.

Il climatizzatore automatico mantiene le impostazioni fissate per la temperatura interna della cabina a prescindere dalle temperature ambientali esterne.

I pulsanti programmabili del joystick per la risposta e la configurazione consentono all'operatore di "connettersi" alle impostazioni di produttività.

Gli ampi finestrini anteriori, posteriori e laterali aumentano la visibilità; la visibilità opzionale a 360° (solo nel 336) combina immagini ottenute da diverse fotocamere installate sul mezzo per migliorare la visuale dell'operatore in tutte le direzioni.

Per maggiori informazioni sugli Escavatori Idraulici Cat di Nuova Generazione, contatta il tuo rivenditore locale Cat o vai su www.cat.com.

 

Specifiche del prodotto 336 e 336 GC

 

336 GC

336

Motore

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

Potenza lorda (ISO 14396/SAE J1995)

275 hp (205 kW)*

314 hp (234 kW)

Peso operativo

76,300 lb. (34 600 kg)

80,800 lb. (36 600 kg)

Profondità massima di scavo (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”])

24’ 7” (7 530 mm)

24’ 6” (7 500 mm)

Estensione massima a livello terra (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”])

36’ 3” (11 060 mm)

36’ 2” (11 030 mm)

Altezza massima di carico (braccio 6,5 m [21’ 4”], avambraccio 3,2 m [10’ 6”])

23’ 2” (7070 mm)

23’ 3” (7100 mm)

*Motore Tier 3 261 cavalli (195 kW) per Australia e Nuova Zelanda

 

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar lancia nuovi prodotti e servizi nelle diverse aree geografiche in momenti differenti. Anche se vengono compiuti tutti  gli sforzi per garantire che le informazioni siano rilasciate solo dopo che Caterpillar ha ricevuto conferma dalla rete di rivenditori, dai propri stabilimenti e dalle filiali del fatto che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione di competenza, preghiamo cortesemente i redattori di verificare la disponibilità e le specifiche del prodotto con i rivenditori locali.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", la veste commerciale "Power Edge" così come le identità aziendali e di prodotto qui utilizzate sono marchi commerciali di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

© 2018 Caterpillar Tutti i diritti riservati

 

 

 

Informazioni stampa

Addetti ai rapporti con la stampa e i media di Caterpillar

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste del lettore www.cat.com/requestCatinfo