L’Importanza della Gestione delle Macchine per Incrementare i Margini di Profitto

L’Importanza della Gestione delle Macchine per Incrementare i Margini di Profitto

Vista la natura ciclica dell’edilizia, il mantenimento dei margini di profitto in questo settore è un problema sempre vivo. In tempi di crisi come quelli odierni i margini si restringono dal momento che sono di più le imprese che si contendono un numero inferiore di commesse. I profitti sono erosi anche dall’aumento dei costi di capitale e dei materiali, e dalla penuria di operatori qualificati.

Per superare questi ostacoli è fondamentale gestire le macchine in maniera efficiente per ridurre i costi, incrementare l’efficienza e aumentare sensibilmente i profitti.

Cosa si Intende per “Gestione delle Macchine”?

A prescindere dal numero di macchine utilizzate, l’equazione della gestione delle macchine è piuttosto semplice: basta monitorare e utilizzare le apparecchiature in modo da garantire la massima quantità di lavoro con i minori costi possibili.

Sembra facile, ma questo obiettivo richiede un’attenta analisi di vari aspetti chiave:

  • Rendimento delle Macchine — Un’adeguata manutenzione delle macchine ne garantisce un funzionamento ottimale, e consente di aumentare il lavoro e ridurre i costi di esercizio
  • Stato delle Macchine — Una macchina in buone condizioni rimane meno tempo in officina e funziona in maniera più affidabile senza riservare brutte sorprese
  • Pianificazione delle Riparazioni e della Manutenzione — L’attuazione di un programma di manutenzione raccomandato consente di scoprire e risolvere problemi di lieve entità prima che si trasformino in guasti gravi, riducendo i tempi di fermo non previsti e le interruzioni della produzione
  • Sicurezza — Un’apparecchiatura ben gestita riduce il rischio di incidenti, mentre un attento monitoraggio della posizione e dell’utilizzo delle macchine è utile per prevenire i furti o l’uso non autorizzato

Finora i dati per gestire le macchine venivano acquisiti attraverso liste di controllo, fogli di calcolo e una buona memoria; questi sistemi, però, sono noiosi, costosi, inclini agli errori e rallentano notevolmente i tempi di reazione. Attualmente esiste un metodo migliore per ottenere le informazioni necessarie per gestire le macchine e sfruttarne interamente il valore.

La Tecnologia Semplifica la Gestione

Grazie alle tecnologie integrate nelle moderne apparecchiature per il settore dell’edilizia, è possibile acquisire con facilità informazioni precise e aggiornate su una macchina: dove si trova, come funziona, quando deve essere sottoposta a manutenzione, se si sono verificati problemi in un impianto, se viene utilizzata in modo non corretto.

Queste informazioni, sotto forma di dati elettronici dell’apparecchiatura, possono essere trasmesse tramite VisionLink®, Web o cellulare. Non occorre che qualcuno si dedichi appositamente ad acquisire tali dati, né sprecare tempo prezioso a macinare numeri, dal momento che gran parte dell’analisi viene eseguita automaticamente dal software avanzato VisionLink®, che fornisce informazioni utili per poter intervenire e decidere rapidamente. In tal modo, le decisioni sono basate su fatti concreti e non su mere congetture, e si tradurranno in veri e propri benefici per l’attività.

Vantaggi della Gestione delle Macchine

Con una gestione efficiente delle macchine, un’impresa può realizzare importanti obiettivi:

Controllo dei Costi — Conoscendo perfettamente i costi reali, è possibile intervenire per ridurli. Vantaggi delle tecnologie di monitoraggio:

  • Identificare con precisione i problemi
  • Assegnare le priorità e semplificare le attività
  • Ottenere dati utili per migliorare la gestione delle spese dirette, ad esempio la manodopera, il carburante, la manutenzione e le riparazioni
  • Sfruttare le funzionalità di segnalazione che consentono di individuare e ridurre i tempi di funzionamento a regime minimo e di tagliare le spese di carburante complessive

Un accurato monitoraggio dei costi è imprescindibile per analizzare le riparazioni e la manutenzione, e per scegliere il momento migliore per procedere alle revisioni o alle sostituzioni.

Miglioramento Dell’Attività — Sapendo esattamente dove si trovano una macchina e quando deve essere sottoposta a manutenzione, le decisioni saranno più efficienti e più informate.

Vantaggi della gestione delle macchine:

  • Incrementare l’efficienza monitorando i tempi di lavoro produttivo, l’uso e l’usura delle macchine, la logistica e i tempi di reazione del personale
  • Stabilire il momento migliore per condurre una macchina in officina per la manutenzione ordinaria e preventiva
  • Decidere la movimentazione della flotta nei vari cantieri in modo che le apparecchiature si trovino al posto giusto al momento giusto, e sapere se è possibile rispettare le scadenze anche facendo a meno di una macchina

Gestione del Personale — Qualunque programma di gestione delle apparecchiature deve tenere conto delle competenze e delle abitudini di chi è a diretto contatto con le macchine, ossia gli operatori. Per tutelare le apparecchiature occorre prima di tutto che gli operatori siano totalmente consapevoli dell’impatto del loro operato sulla flotta di macchine.

Cat® Product Link™ è in grado di fornire importanti informazioni:

  • Modalità di uso dei macchinari da parte degli operatori
  • Frequenza di eventi correlati a un determinato operatore, per stabilire se deve essere sottoposto a un ulteriore addestramento
  • Semplificazione della gestione di altri gruppi nell’organizzazione e dell’assegnazione del personale di servizio, in modo tale, ad esempio, che nessuno rimanga senza nulla da fare e che nessuno sia sovraccarico di lavoro

L’attenzione alla formazione e alla cultura aziendale produce risultati quantificabili sulla cura dedicata dal personale alle risorse aziendali e sulla loro motivazione per contribuire ai benefici a lungo termine dell’impresa.

Riduzione dei Rischi — Il National Insurance Crime Bureau segnala nel settore edilizio perdite annue superiori al miliardo di dollari dovute a furti di macchine e utensili, e tale cifra cresce ogni anno del 20%. Il National Equipment Register, inoltre, indica che viene recuperato solo il 10% della refurtiva.

Questo è solo uno dei rischi evitabili con una tecnologia di gestione delle macchine. Vantaggi delle tecnologie Cat per la riduzione dei rischi:

  • Garanzia di massima disponibilità della flotta per reagire rapidamente a ritardi imprevisti dovuti, ad esempio, alle condizioni meteorologiche
  • Tenuta delle macchine in buone condizioni di funzionamento per ridurre il numero di lesioni e di incidenti
  • Sostituzione delle macchine nel momento più vantaggioso per l’impresa
  • Rispetto delle normative

Cat® EM Services

Cat EM Services (Equipment Management Services) può dimostrare com’è facile per un’impresa sfruttare le tecnologie più recenti. EM Services offre anche consulenze specialistiche e servizi mirati per avvantaggiare la vostra impresa rispetto alla concorrenza.

Visitate il sito www.cat.com/EMServices-it oppure rivolgetevi al vostro rivenditore Cat per scoprire l’utilità di EM Services per sfruttare appieno le vostre macchine nel lavoro, giorno dopo giorno.

Scarica PDF


Cat® EM Services

Con cinque livelli di servizio tra cui scegliere, avrete tutta l'assistenza che vi occorre senza spese inutili.

Trova un dealer