AccuGrade® ATS

AccuGrade ATS è un sistema di rilevamento dinamico di alta precisione che impiega uno speciale sensore denominato Advanced Tracking Sensor (ATS) per seguire i movimenti della macchina e monitorare il posizionamento della lama. In cantiere lo strumento ATS è utilizzato per rilevare un bersaglio, montato sulla lama della macchina, allo scopo di determinare con precisione il posizionamento 3D.

La tecnologia a mira attiva consente al sistema di continuare a monitorare il bersaglio desiderato. Ciò fa sì che venga rilevata la macchina corretta anziché, erroneamente, altre macchine attive, squadre di rilevatori o superfici riflettenti. La ricerca intelligente integrata permette al sistema di cercare e ritrovare rapidamente il bersaglio, se questo è andato perso a causa di un veicolo in transito o di un'altra interruzione.

Lo strumento ATS misura costantemente la posizione del bersaglio trasmettendo in tempo reale all'operatore i dati di posizionamento mediante il display in cabina, il quale indica la posizione esatta della lama rispetto al piano di lavoro. Il sistema combina la posizione del bersaglio con la posizione nota dello strumento, le misurazioni della macchina e l'output dei sensori per calcolare l'esatto posizionamento delle estremità della lama. Il sistema utilizza i dati di posizionamento per calcolare la quota desiderata e la pendenza trasversale. I valori di sterro e riporto vengono calcolati comparando la posizione della lama con il file del piano di lavoro. Il sistema effettua regolazioni automatiche della lama che in genere vengono eseguite dall'operatore, garantendo il controllo automatico della lama su una o entrambe le estremità del tagliente.

AccuGrade ATS rende disponibili in cabina le informazioni di cui l'operatore necessita per portare a termine il lavoro. È sufficiente che l'operatore si limiti a guidare la macchina e otterrà superfici livellate con la massima precisione.

AccuGrade ATS è un sistema di rilevamento dinamico di alta precisione che impiega uno speciale sensore denominato Advanced Tracking Sensor (ATS) per seguire i movimenti della macchina e monitorare il posizionamento della lama. In cantiere lo strumento ATS è utilizzato per rilevare un bersaglio, montato sulla lama della macchina, allo scopo di determinare con precisione il posizionamento 3D.