AccuGrade® GPS

Gli attuali processi di movimento terra e livellamento di precisione richiedono molta manodopera e non possono prescindere dall'intervento umano né dall'uso di strumenti. Mantenere costante il livellamento tra i picchetti è un compito impegnativo anche per gli operatori esperti. AccuGrade GPS riduce la necessità di manodopera e aiuta l'operatore a rispettare il piano di lavoro, effettuando sterri e riporti precisi e riducendo così il costo dei materiali.

Il sistema di controllo AccuGrade GPS è la soluzione migliore se il cantiere presenta profili anziché piani a pendenza singola o doppia. Il sistema AccuGrade 3D utilizza la tecnologia GPS per confrontare la posizione della lama con un piano computerizzato tridimensionale del sito e segnala all'operatore o all'impianto idraulico di sollevare o abbassare la lama per poter realizzare i requisiti di progetto.

Le soluzioni di tecnologia avanzata GPS trasferiscono il piano di lavoro in cabina consentendo all'operatore di esercitare un maggiore controllo e garantiscono più precisione, più produttività e costi di esercizio inferiori.

Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade GPS è un sistema ad alta tecnologia di controllo della macchina e guida assistita, che consente all'operatore di eseguire le operazioni di livellamento con maggiore precisione senza dover ricorrere a picchetti di rilievo. I dati di progetto digitali, le funzioni di guida dell'operatore in cabina e i dispositivi automatici di controllo della lama permettono di livellare più rapidamente, garantendo maggiore produttività, costi di esercizio inferiori e maggiore redditività.

AccuGrade GPS è studiato per una vasta gamma di applicazioni di sterro del settore dell'edilizia, dallo sbancamento in grandi quantità caratterizzato da elevati ritmi produttivi, al livellamento di precisione che impone tolleranze severe.

Grazie al sistema AccuGrade GPS, stando a bordo della macchina è possibile creare progetti planari piani, con pendenza semplice o doppia come fondazioni, parcheggi, strade e autostrade. In caso di strutture 3D complesse, come campi da golf e strade con sopraelevazioni, i progettisti possono disegnarle in ufficio e quindi caricarle nel sistema mediante una scheda compact flash.

Mantenere costante il livellamento tra i picchetti è un compito impegnativo anche per gli operatori esperti. AccuGrade GPS riduce la necessità di manodopera e aiuta l'operatore a rispettare il piano di lavoro, effettuando sterri e riporti precisi e riducendo così il costo dei materiali.

Assistenza ai clienti

Da oltre 25 anni, Caterpillar fornisce componenti e sistemi elettrici ed elettronici al settore del movimento terra. Si tratta di soluzioni tecnologiche concrete, che aggiungono valore ai prodotti Cat e accrescono la produttività e la redditività dei clienti. Il vostro dealer Cat sarà lieto di consigliarvi i sistemi più idonei per le applicazioni e saprà indicarvi come ottenere assistenza competente e qualificata.

Aumento della produttività e dell'efficienza

  • Aumento della produttività fino al 50%
  • Riduzione della necessità di congetture e delle costose riesecuzioni delle operazioni, in quanto i detriti vengono rimossi correttamente al primo tentativo
  • Riduzione dei costi di rilevamento fino al 90%
  • Aumento dell'utilizzo di materiale
  • Riduzione dei costi di esercizio
  • Prolungamento della giornata lavorativa

Consente di far fronte alla scarsezza di manodopera

  • Riduzione del fabbisogno e dei costi di manodopera
  • Il cliente è in grado di portare a termine il lavoro più rapidamente
  • Riduzione dell'impiego di picchetti, linee di fenditura e inclinometri
  • Consente all'operatore di verificare il livellamento dalla cabina
  • Riduzione della manodopera necessaria per la picchettatura durante lo svolgimento dei lavori

Aumento della soddisfazione dei dipendenti e della loro ritenzione

  • Il display in cabina consente di visualizzare il piano di lavoro sulla macchina
  • Maggiore responsabilità e soddisfazione sul lavoro
  • Aumento del rendimento degli operatori tramite la presentazione dei risultati in tempo reale
  • Aumento della soddisfazione dell'operatore grazie alle informazioni in tempo reale sull'avanzamento dei lavori, che elimina la necessità di congetture e riduce l'affaticamento dell'operatore
  • Aumento delle capacità dell'operatore, il cui rendimento va al livello successivo
  • Investire sull'operatore crea valore e fiducia grazie all'impiego di tecnologie avanzate

Prevenzione dei rischi per la sicurezza

  • Rimozione di picchetti e inclinometri dal cantiere, lontano dalle attrezzature pesanti
  • L'interblocco di sicurezza disabilita l'utilizzo della lama quando il sistema è inattivo

Possibilità di integrazione con le macchine Cat

  • Elettronica di bordo e impianti idraulici collaudati e ottimizzati
  • Componenti studiati per essere integrati nella macchina e massimizzarne l'affidabilità
  • L'integrazione nella cabina e i joystick aumentano la facilità di impiego
  • L'interblocco (freno di stazionamento, stato del sistema, tempo di inattività) accresce la sicurezza
  • La rete di dealer Cat garantisce assistenza e supporto senza pari.

Maggiore versatilità dell'attrezzatura

  • Le connessioni plug and play consentono di passare rapidamente e con facilità dal sistema di controllo laser del livellamento al GPS e al controllo manuale
  • Uniformità e accuratezza garantite trasformeranno il vostro mezzo in una macchina di livellamento di precisione