AccuGrade® Sonic

AccuGrade™ Sonic è un sistema di controllo del livellamento progettato per controllare la quota della superficie. Questo sistema acustico utilizza un sensore ultrasonico per mantenere la lama alla medesima distanza verticale relativa rispetto a un riferimento esterno, come una linea di fenditura o un ciglio con cunetta.

Il sistema effettua regolazioni automatiche della quota che solitamente vengono eseguite dall'operatore durante il controllo della sola pendenza trasversale. È sufficiente che l'operatore guidi la macchina in modo da mantenere il sensore sul riferimento esterno.

Sistema acustico singolo. In combinazione con AccuGrade Cross Slope, il sistema acustico singolo consente di effettuare regolazioni automatiche su un solo lato della lama per garantire il controllo automatico della quota e la pendenza trasversale.

Sistema acustico doppio. Se vengono utilizzati due sensori acustici, il sistema garantisce il controllo automatico della quota su entrambi i lati della lama. Generalmente il sistema utilizza un solo sensore alla volta. Ciò consente all'operatore di decidere quale lato della lama controllare e di cambiare direzione senza riposizionare i sensori.

AccuGrade Sonic è un sistema di controllo del livellamento progettato per controllare la quota della superficie
AccuGrade Sonic è stato progettato per controllare la quota della superficie