Sistema di movimento terra basato su PC

Sistema di movimento terra basato su PC

MACCHINE DIVERSE, MAGGIORE DURATA, UN'UNICA SOLUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI DISCARICA - SISTEMA DI MOVIMENTO TERRA BASATO SU PC CATERPILLAR

Quando si tratta di attività di discarica, il tempo e lo spazio sono sinonimi di denaro. Per garantire che le operazioni in discarica siano più efficienti e con maggiore produttività, gli operatori hanno bisogno di una varietà di macchine; macchine dotate di tecnologia all'avanguardia. Caterpillar dispone di tale tecnologia - CAES, una delle Connected Worksite Solution di Caterpillar, migliora le condizioni delle attività in discarica, consente di risparmiare combustibile e permette agli operatori di rimanere in sicurezza in cabina.

Testimonianze come questa lasciano intendere cosa i clienti dicono della propria esperienza con il sistema CAES e come la tecnologia consente loro di ottenere un risultato ottimale fin dalla prima esecuzione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer locale.

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLE ATTIVITÀ IN DISCARICA - SISTEMA DI MOVIMENTO TERRA BASATO SU PC CATERPILLAR

Il mercato attuale è difficile - CAES, Sistema di movimento terra basato su PC Cat, offre un vantaggio tecnologico competitivo ai nostri clienti nel settore delle discariche. Le operazioni dei clienti risultano più produttive, sicure, efficienti e, fattore più importante, migliorano le condizioni delle attività in discarica grazie all'aggiunta della tecnologia CAES alle loro operazioni.

La tecnologia CAES offre al cliente una soluzione tecnologica sostenibile per garantire la conformità con l'Agenzia per la protezione ambientale poiché i clienti dispongono del controllo dell'erosione. Gli operatori, che utilizzando la tecnologia CAES, movimentano meno materiale, risparmiando pertanto combustibile e riducendo le emissioni. La tecnologia CAES consente l'identificazione di aree di stoccaggio specifiche del sito per i materiali che richiedono un trattamento particolare, come ad esempio i rifiuti pericolosi, o una registrazione del luogo di deposito.

Testimonianze, come quella riportata in questa pagina, spiegano perché gli operatori delle discariche, i responsabili e i tecnici affermano "Non sappiamo come ce la siamo cavata fino ad ora senza questo sistema." Il cliente stima che la durata della propria discarica è aumentata di 12-18 mesi, a seguito dell'installazione del sistema CAES sui loro compattatori.

Ottimizzazione della compattazione, miglioramento dello spazio aereo, riduzione delle emissioni globali, MIGLIORANDO LE CONDIZIONI ECOLOGICHE DELLE ATTIVITÀ IN DISCARICA - ecco il nostro CAES.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer locale.