コスト

収益の向上

無駄を特定し排除することでコストを削減

日々、さまざまなことが原因で利益が減少しています。例えば、アイドリング時間が多すぎれば、燃料消費が増えます。オペレータが目標の作業を完了するのに時間が掛かりすぎれば、人件費が膨らんだり、手直し作業が発生したり、次の作業になかなか取りかかれなくなります。

このように費用の管理が難しい領域をどのようにして特定し、修正していくか。Cat® Connectテクノロジとサービスはこの課題に挑戦しています。Cat Connectは、利益の向上に役立つ、経費削減に適したハードウェア、ソフトウェア、サービスが一体となったインテリジェントなソリューションです。


テクノロジとサービスについて詳しくご覧ください。実際に活用されているCat Connectの例もご紹介しています。


テクノロジとサービスのアイコン
(拡大するには画像をクリック)

15万ドルを超える燃料節約を達成

高騰する燃料費が利益を圧迫する状況を受け、Strack, Inc.の社長Jonathon Strack氏は競争力のある最新技術を探し始め、Cat Linkにたどり着きました。

「賢い請負業者になれるようサポートしてくれるツールを利用することで、収益が得られます」とVisionLink®(ビジョンリンク)について語るStrack氏。保有機械の管理、燃料消費の把握、稼働時間とアイドリング時間の比較にVisionLink(ビジョンリンク)を活用しています。「機械が今何を行っているのかが手に取るように分かるのです。」

Idle Sandsも、経費削減のためにVisionLink(ビジョンリンク)を活用している企業の1つです。砂と砂利を扱うこの請負業者は2016年、CaterpillarとHolt(Catディーラ)の協力の下、燃料管理プロジェクトを開始しました。CaterpillarとHoltが提供するのはテクノロジだけでなく、オペレータトレーニングや、ドローン分析による生産性の分析、運搬走路の改良などのサービスも含まれます。その結果、アイドリング時間の5 %削減、約15万ドルの燃料節約を達成しました。

「アイドリングを削減しただけでなく、機械をより効率的に運転できています」とIdle SandsのZack Aragon氏は語ります。「このようなことの積み重ねが、長い目で見ると大きな違いになるのです。」

締固め回数を75 %削減、試験コストも75 %削減

McAninch Corpのチームに、Cat Compact(Catコンパクト)を活用する理由を尋ねてみてください。答えはシンプルです。「使うのと使わないのとでは雲泥の差です。安いコストでより優れた測定が行え、より良い道路ができるのですから」と、アイオワハイウェイや公益事業、大規模土木を請け負う会社のプロジェクトマネージャー、Don Taylor氏は語ります。

「使うのと使わないのとでは雲泥の差です。安いコストでより優れた測定が行え、より良い道路ができるのですから。」
 

このシステムがリアルタイムで転がり抵抗を追跡し、結果をキャブに送ります。これにより、オペレータは進行中の作業を簡単に評価することができます。緑のイメージは締固め目標を達成していることを、赤はもう少し作業が必要なことを表します。

McAninchは、新しいランプウェイ建設現場の準備にCat Compactを活用しており、75 %少ない締固め回数で目標の締固め目標を達成しました。これにより、燃料費を削減し、コンパクタの消耗を軽減することができました。また、基礎がまだ露出しているときに問題を見つけ出すことで、プロジェクトにおける締固め試験のコストを75 %削減し、コストの掛かる手直し作業をなくすこともできました。


効率化により、30万ドル節約の可能性

すべての車両を1つの機械管理プラットフォームで管理することで、カナダの建設会社EBCは大幅な効率化を図っています。これにより同社は、生産性の向上および非稼働時間の削減が望める上、あるオフハイウェイ利用プロジェクトでは30万ドル削減できる可能性もあります。

Cat Link(Catリンク)がEBCとその担当ディーラであるHewittとをつなぎ、機械の位置、利用状況、状態についての正確で有用な情報を適時に伝えます。また、EBCはVisionLink(ビジョンリンク)を使用して、状態と利用状況に関するカスタマイズされたレポートやマッピングにアクセスできる上、Caterpillar以外の機械の管理もできます。

「データを現場に提供することで、現場の作業員は仕事に集中できるようになりました」とEBCのPhilippe Naud氏は語ります。「作業がずっと簡単になりました。」

 


Cat® LINK

Link


すべての資産をより効率的に活用しましょう。コストが掛かる無駄な時間や資材を特定し、排除しましょう。

詳細

Cat Compact

Compact


少ない締固め回数で高品質の締固めが可能です。これにより、燃料消費、労働時間、コンポーネントの消耗を抑えることができます。

詳細

Cat Grade

Grade


短時間で整地を済ませ、次の仕事に取り掛かりましょう。これを実現することで、手直しや資材の余剰、勾配杭に関連するコストを最小限に抑えることができます。

詳細
より安全に働く

チームと機械の安全とセキュリティを確保することは再優先事項です。Cat Connectを活用することで、従業員が危険エリアに入るのを防いだり、オペレータを仕事に集中させたり、機械の不正な使用を阻止することが可能です。

詳細
すべてのオペレータの能力を向上する

経験あるオペレータの不足に悩んでいたり、経験豊かなプロの力をさらに引き出すことをお望みの企業に。Cat Connectにより、あらゆるスキルのオペレータがより多くの作業をより早く、より正確にこなせるようになります。

詳細
Cat Connectテクノロジおよびサービス

あらゆる車両や現場の生産性および効率性を改善します。

詳細