Caterpillar社、大型車両のオプションを拡張し、特殊用途向けフロントレス油圧ショベルを追加

Caterpillar社、大型車両のオプションを拡張し、特殊用途向けフロントレス油圧ショベルを追加

世界リリース向け:2016年11月
リリース番号: 526PR16

Caterpillar OEM Solutionsは、大型車両のオプションを拡張し、質量100トンを超えるフロントレス油圧ショベルを追加しました。 性能と柔軟性がさらに高まった大型の特殊フロントアタッチメントに対応するため、Caterpillar社はモバイルおよび台座取り付け用途向けのCat® 6015B から 6090までの油圧ショベルフロントレス仕様構成を提供しています。これらの車両の動力ユニットは606~3,360 kW(813~4,500 hp)に対応します。

Catフロントレス油圧ショベルは、世界各地のCatディーラがサポートし、幅広い業界と用途で生産性を高める堅牢で強力なプラットフォームです。 これらの車両が対応する特殊用途には、大規模土木、船舶建造、浚渫および沿岸部向け防食、採石、骨材、ばら荷材ハンドリング、解体などがあります。

各用途に対応するよう、複数のアレンジメントをご用意しています。 フロントレス油圧ショベルには通常、非標準フロントアタッチメントとワークツールが付属しています。 ディーゼルやAC電力でも使用可能であり、柔軟性がさらに高まっています。
さらに、浚渫やマテリアルハンドリングに頻繁に利用される台座に恒久的に取付けできるよう、上部のみのアレンジメントもご用意しています。 上部アレンジメントは、標準のカーボディを構造上の取付けプラットフォームとして使用することも可能です。旋回ドライブシステムはオプションでご用意できます。 大型のクローラ足回りが必要な用途向けに、油圧ショベルベースの足回りアレンジメントをご用意しています。
この足回りは100トン以上の荷重も支持する完全モバイルプラットフォームです。

Catフロントレス油圧ショベルアレンジメントには次のようなメリットがあります。

  • 必要なコンポーネントのみを注文するだけで最適化
  • 幅広いサイズと種類のワークツールに対応
  • 安定性が高まり、バケットなどのツールを高い精度で制御
  • Cat足回りテクノロジの耐久性と信頼性を活用
  • 質量100トンを超える車両間で共通化を向上

マイニング、掘削、マテリアルハンドリングで数十年にわたって蓄積した経験を活かして、フロントレス油圧ショベルには定評あるCatテクノロジが採用されており、高い生産性、耐久性、信頼性を実現します。

フロントレス油圧ショベルアレンジメント、非標準アタッチメントに関する詳細やその他の質問については、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com)にお問い合わせいただくか、www.cat.com/oemsolutionsをご覧ください。

# # #

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域によって異なります。 Caterpillar社は、製品やサービスが当該地域で入手可能であるかについて、ディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社に確認した上で製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々にもお近くのディーラで製品の販売状況や仕様を確認いただくようお願いいたします。

CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、

許可なく使用することはできません。

©2016 Caterpillar All Rights Reserved 

 

プレス向けお問い合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見やご要望はこちらへ www.cat.com/requestCatinfo