生産性と整備性に関するCat® Cシリーズ・ブルームの新機能

生産性と整備性に関するCat® Cシリーズ・ブルームの新機能

北米、南米、アフリカ、中東、CIS、アジア太平洋地域、オーストラリア、ニュージーランドでのリリース用: 2014年9月
リリース番号: 498PR14

新しいCat® Cシリーズ・ブルームのBP115Cピックアップ・モデル、BP118Cピックアップ・モデル、BA118Cアングル・モデルには、新たな設計を採用し、性能と整備性が大幅に向上しました。Catスキッド・ステア・ローダ、小型履帯式ローダ、多様地形対応ローダ、コンパクト・ホイール・ローダにこの新型ブルームに装備すると、キャリアを汎用性と効率性に優れたクリーニング・マシンに転換させ、広い面積に及ぶ外部と内部の表面から汚れ、岩、さまざまな異物、雪を除去できます。

新しいBP115CとBP118Cピックアップ・モデルの掃引幅は、それぞれ60 in(1,524 mm)と72 in(1,829 mm)です。新しいガター・ブラシは、頑丈なマウントとピボット・ジョイントが特長で、ブラシ長調整レバーが新たに装備され、従来以上に使いやすくなりました。すばやく交換できるメイン・ブラシは、1個のピンで取り付けられるため(従来は4個のボルト)、楽に交換できます。また、新しいモータ・ブラケットはハンドル型で、ドライブへの視界が向上し、コア接続部とブルーム壁の間隔が狭くなり、取付けが容易になりました。新型ピックアップ・モデル用のバケットは強化されて耐久性が高まっており、調整可能なボリューマイザ機能が追加されたため、ホッパーのゴミ保持容量が大きくなり、排出時の機械停止が低減されます。

掃引幅(ストレート)83 in(2,119 mm)のBA118Cアングル・モデルは、ベアリング取付け型のプレートを新たに装備しており、ベアリングを取り外さずにブラシを交換できます。新しいブラシ調整チェーンにより、高さをすばやく変更できるようになりました。また、新しいマニホールド設計により、圧力低下が大幅に低減され、掃引性能が格段に向上しています。溶接なしドライブ・コンポーネントは、極めて簡単かつ経済的に交換できます。ホースやフィッティングが少なく、メンテナンスがさらに簡略になったため、信頼性が向上しました。アングル・シリンダは従来より大型で、高圧で作動するため、制御性が高まり、キックスタンドが改善されて、楽に収納できるようになりました。

###

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域により異なります。Caterpillar社は製品やサービスが当該地域で入手可能か、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々にもお近くのディーラで製品の販売状況や仕様を確認いただくようお願いいたします。

プレスお問い合わせ先

Caterpillarトレード・プレス・メディア担当者

南北アメリカ
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見・ご要望はこちらへ 
www.cat.com/requestCatinfo