출력-프로필-Southern-Pines

미시시피주 럭스빌에 위치한 Southern Pines는 가스 아래 용해 채광(SMUG, Solution Mining Under Gas) 기술을 개발하고 있으며 천연 가스 저장 시설을 보유하고 있습니다. 최고의 서비스 시설로서 완전 가동 시 일별, 월별, 분기별 주기로 잠재적 고부하에 대응합니다.

고유한 저장조 보관 모델을 활용해 높은 부하의 가스를 빠르게 옮길 수 있습니다. Southern Pines의 소금 동굴 층은 허브를 형성해 일부 파이프라인에 가스를 보내고, 여러 생산 지역에서 견인해 시장에 제공합니다. Southern Pines는 작동 상태를 유지하기 위해 6개의 G16CM34 엔진을 사용합니다.

Cat® GCM34를 사용하는 이유는 무엇입니까?

Cat G16CM34는 이런 종류의 보관 시설에 안성맞춤입니다. 알맞은 크기에 뛰어난 실행 능력, 빠른 반응, 다양한 종류의 작동 순서를 처리할 수 있습니다. Southern Pines는 Caterpillar가 천연 가스 보관 산업에서 대응 능력이 아주 우수하고 특정 요구에 알맞은 제품을 개발할 수 있어 G16CM34를 선택했습니다.

"공장 관리자로서 Caterpillar가 안정적이고 고장률이 낮은 제품을 제공해 주기를 기대했고 아주 만족하고 있습니다. 이 엔진은 성능을 측정하고 공기 질과 기계적인 효율성을 우선으로 설계되었습니다."
Scott Hicks, 공장 관리자

오일 & 가스 출력 프로필

 

Caterpillar 융자

Cat Financial은 프로젝트 개발을 위한 융자를 통해 Southern Pine의 성공에 기여했습니다. 60여 년간 Cat Financial은 육상 석유 사업의 심장 역할을 하고 있으며 지금은 영역을 대양까지 확대했습니다. Cat Financial은 고객에게 적시에 필요한 자원을 제공합니다.

효율 & 안정성

연료 효율은 고객과의 계약에 있어 연료 신용 요구 사항을 충족시키는 데 아주 중요합니다. 연료 관점에서 이러한 지원은 운용 비용을 낮추고 추가적인 생산성 증가를 가능하게 합니다. 그리고 뛰어난 성능의 Cat 부품을 결합하여 강력한 중속 엔진을 설계하고 서비스 지원을 통해 98퍼센트 이상의 가용성을 보장합니다.

제품 및 특약점 지원

Caterpillar는 업계 최고 수준의 지원을 약속합니다. Global Petroleum 시운전 팀은 제품 라인을 제대로 이해하고 있습니다. 운용 및 정비에 있어 Southern Pines는 가까운 Cat 특약점인 Louisiana Machinery의 지원을 받고 있습니다. 부품과 서비스는 Southern Pines에게 아주 중요합니다. Louisiana Machinery는 최상의 기술 지원을 제공하며 제품에 대한 지식이 풍부한 기술자들이 여러분을 위해 준비하고 있습니다.

Southern Pines는 G16CM34를 어떻게 사용하고 있습니까?

Southern Pines는 허브 개념에서 파이프라인 간 가스 이동뿐만 아니라 가스 분사와 분리에 압축을 사용합니다. 엔진과 압축기는 넓은 범위의 속도 및 부하에 대응합니다. 간헐적인 작동이 일상적이므로 Classic 파이프라인 장착과는 다릅니다. 빠른 응답이 필요하지만 항상 모든 장비가 필요한 것은 아닙니다. SP는 계절을 기반으로 합니다. GCM34는 유연한 운용성을 자랑하는데, 현재 생산 엔진은 작동을 시작해 4분 이내에 100퍼센트를 적재할 수 있습니다. 대기 온도 최대 100°F에서 750rpm부터 450rpm까지, 100퍼센트 정격 토크부터 50퍼센트 정격 토크까지 작동할 수 있으며 가스 흐름 제어를 단순화합니다.

처리량, rpm 및 압력 등 다양한 범위에서 장비 운용의 유연성은 독자적입니다. 고객의 기대가 높기 때문에 이 시설에는 더 높은 수준의 보관 능력이 필요합니다. 이에 따라 수준 높은 서비스를 제공하고 파이프라인에 가스를 공급한다는 아주 짧은 통보에도 대응해야 합니다. 허리케인이나 빙결 등 기후 조건에 빠르게 대응하고 정지 상태에서 운용 준비부터 필요에 따른 서비스까지 만반의 준비를 갖추고 있습니다.

GCM34의 이점은 무엇입니까?

44퍼센트의 기계 효율과 5,759btu/bhp-hr의 연료 효율, 다양한 운용 범위(40퍼센트 저하 및 100˚F로 최대 출력)와의 조합으로 인해 GCM34 엔진이 적절하며 경제적인 해결책이 될 수 있었습니다. 이 8,000hp 수준의 엔진은 다양한 작업에 "안성맞춤인 크기"입니다.

"G16CM34는 적절한 지원을 받으며 시장에 새롭게 진입했고 Caterpillar는 관련된 성장 문제에 적시에 대응했습니다. 작업에 꼭 맞는 장비이며 효율이 아주 높습니다. 어떠한 문제도 발생하지 않았고 성공적인 작업 수행과 더불어 고객을 만족시킬 수 있었습니다."
Jack Gatewood, 전 건설 및 개발 부사장