북미, 유럽, 호주, 뉴질랜드, 일본, 한국 배포용: 2016년 11월
보도 자료 번호: 498PR16
도징 작업 및 미세 정지 작업 시 장비의 기능을 자동화하는 Cat® 경사면 제어 3D를 사용하여 도저 운전자는 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 높이는 동시에 운용 비용을 절감할 수 있습니다. 이 계통의 통합형 설계에는 이중 지붕 장착형 안테나가 포함되어 하루 일과를 마칠 때 기존 블레이드 장착 마스트 및 케이블을 제거하기 위해 블레이드에 올라갈 필요가 없습니다. 패키지에 포함된 AccuGrade™ 지원 선택사양을 통해 위성 수신이 제한될 때 AccuGrade Laser 또는 범용 토털 스테이션 등 다른 Cat GRADE 기술을 사용할 수 있으므로 장비의 다기능성이 강화되었습니다.
계통의 운전실 내 표시 장치는 경사면 투시도, 절삭/보충 데이터 및 경사면 지시계를 보여 줌으로써 운전자를 지원하며 기존 정지 작업 방법에 비해 최대 50%의 생산성 향상 효과를 볼 수 있습니다. 말뚝 박기 및 수동 경사 표시가 거의 필요 없게 되어 현장 안전성을 높이고 운전자가 도움을 받지 않고도 자재를 정확히 원하는 위치로 옮길 수 있습니다. 그 결과 재작업과 장비 마모가 줄고 연료를 절약할 수 있습니다. 또한, 경사면 제어 3D는 시야가 제한된 상황에서도 작업을 계속 진행할 수 있게 해주므로 업무 시간이 연장됩니다. 또 하나의 장점은 이 계통의 자동화된 블레이드 제어 기능 덕분에 운전자 조작이 최대 80%까지 줄어든다는 점입니다.
경사면 제어 3D 계통의 통합형 디자인에는 지붕 장착 안테나뿐만 아니라 관성 측정 장치가 포함되어 장비 방향을 감지할 수 있으며, 이 밖에도 GNSS(Global Navigation Satellite System, 글로벌 내비게이션 위성 계통) 수신기, 데이터 라디오, 위치 감지 유압 실린더, 빠른 경사면 조정을 위한 조이스틱 버튼 및 정지 작업 프로세스를 시각적으로 표시하는 완전 컬러의 경사면 제어 디스플레이가 있습니다. 이와 더불어, 이 계통의 세 가지 "지능형" 작동 기능은 장비의 블레이드 부하를 지면 조건에 맞게 조정하여 전체 블레이드를 일관적으로 유지하고 운전자의 수고를 덜어 줍니다.
• AutoCarry™— 블레이드 부하를 원하는 대로 유지하기 위해 블레이드 리프트
및 피치를 자동화하여 부하 일관성을 높이고 트랙 미끄러짐을 줄입니다.
보완된 세 가지 모드가 자동화된 작동기구 지원 기능이 운전자의 작업 생산성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 기술들은 하나의 통합적 계통으로서 작용하여 더 짧은 시간 안에 더 많은 작업을 수행함으로써 전반적 비용을 크게 낮추고 후속 장비 운용 비용을 감소시킵니다.
• 경사면 제어—블레이드 리프트 및 틸트를 자동화하여 경사면을 일관적으로 유지하고 AutoCarry로 생산성을 최적화합니다.
• 거친 경사면—경사면 아래로 블레이드 중심이 하향 이동하지 못하도록 하여 완전한 틸트-조향 기능을 제공합니다.
• 경사면 보호—수동 블레이드 작동 시 블레이드가 목표 경사면 아래로 절삭하지 않도록 하여 과도한 절삭을 억제합니다.
또한, 경사면 제어 3D로 현장 관리자는 자재 이동을 자동으로 추적할 수 있고 작업 진행 정도를 계통의 3D 추적 매핑 데이터를 통해 모니터링할 수 있습니다. 시의적절한 정보를 제공하여 시의적절한 결정을 내릴 수 있고 작업을 일정에 따라 진행할 수 있습니다. VisionLink® 3D 프로젝트 모니터링 기능을 온라인으로 활용하여 생산 데이터를
Cat LINK 기술로 매일 볼 수 있습니다. 이 온라인 기능을 이용하는 데에는 구독이나 추가적 하드웨어가 필요하지 않습니다.
경사면제어 3D 계통은 D3K2, D4K2 및 D5K2 모델에 사용할 수 있으며 가까운
Cat 특약점과 SITECH® 기술 파트너가 지원을 제공합니다.
# # #
편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.
©2016 Caterpillar All Rights Reserved
보도 관련 문의 |
Caterpillar Trade Press Media Representatives 미주 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
독자 요청 | www.cat.com/requestCatinfo |