Caterpillar 포장용 장비 계열에 추가되는 AP1000F 및 AP1055F 포장기

Caterpillar 포장용 장비 계열에 추가되는 AP1000F 및 AP1055F 포장기

전 세계 배포용(유럽 제외): 2014년 11월
보도 자료 번호: 558PR14

고객 친화적 인터페이스를 사용한 탁월한 기술과 성능 개선은 Cat® 포장용 제품 계열인 새로운 F 시리즈 포장기의 대표적인 이점입니다.

연료 효율

연비를 개선하고 뛰어난 성능을 유지시켜 주는 몇 가지 특징이 추가되었습니다. 167kW(225hp) Cat C7.1 ACERT™ 엔진을 장착해 엔진 성능이 개선되었습니다. 이 엔진은 출력 성능 저하 없이 유럽 Stage IV 및 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 규정을 준수합니다. 일부 F 시리즈 모델에는 U.S. EPA Tier 3 및 E.U. Stage IIIA에 상응하는 배기가스 배출 규정을 준수하는 Cat C7.1 엔진 또한 사용 가능합니다. 이 엔진은 186kW(249hp)의 출력을 제공합니다.

Eco 모드는 F 시리즈 포장기에서 기본으로 제공합니다. Eco 모드를 자동 엔진 속도 제어장치와 함께 사용할 경우, 엔진 RPM이 효과적으로 관리되어 연비 최적화, 소음 수준 감소, 포장기의 원활한 작동 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 이 제어장치는 엔진이 고부하 임계값에 도달하거나 추가적인 냉각이 필요한 순간에 RPM을 자동으로 조절합니다.

통합형 발전기와 규준대 히터 계통

새로운 규준대 히터 계통에 전력을 공급하는 통합형 발전기는 연비 개선의 또 다른 공신입니다. F 시리즈 발전기는 Caterpillar 장비에만 있는 것으로, 혁신적인 Cat D7E 트랙형 트랙터를 설계 및 제작한 팀이 개발했습니다.

이 통합형 발전기는 포장기 엔진에 직접 연결되어 장비에서 핵심적인 역할을 합니다. SE60 시리즈 규준대의 개선된 열 분포 기능이 이 발전기와 결합되어 15분 내에 규준대를 적정 온도로 맞추어 줍니다(기존에는 30-45분 소요).

F 시리즈 포장기는 가열되는 동안 약 1,300RPM으로 작동하는데, 일부 경쟁 장비에서 2,200RPM을 보편적으로 사용하는 것과 비교됩니다. RPM 요건이 낮으면 소음 수준이 낮아지고 주거 지역에서 더 빨리 시동을 걸 수 있습니다.

기술

장비 작동 및 조정을 위한 터치스크린 디스플레이의 유연성이 향상되었습니다. 이 컬러 디스플레이는 탁월한 시야를 제공하고 더욱 다양한 사용자 친화적인 선택사양을 갖추고 있습니다. 새로운 제어 기능은 이 터치스크린에서 조작할 수 있습니다. 자주 사용하는 기능은 종전대로 스위치를 사용해 조작 가능합니다.

새로운 단일 스위치 자동 채우기 피드 계통은 설정이 간편할 뿐 아니라, 다양한 경험과 기술 수준의 운전자가 일관적인 성능을 이용할 수 있도록 해 줍니다.

규준대 히터 계통 진단을 통해 규준대 온도 센서가 고장 난 경우에도 중단 없이 포장 작업을 수행할 수 있습니다. 이 계통은 자동 보정 기능을 통해 일관적인 무중단 포장 작업을 지원합니다.

이제 컨베이어용 비율 제어장치가 규준대에서 제어됩니다. 이전에는 트랙터 운전자만이 비율 제어장치를 제어할 수 있었습니다. 마찬가지로 트랙터 운전자가 이제 혼합물 높이도 조절할 수 있어 유연성이 높아집니다. 또한 장비 옆에 규준대 운전자가 서 있을 수 있도록 해 주는 펜던트 제어장치도 이용 가능합니다.

운전 콘솔

운전자 콘솔의 기능이 향상되었습니다. 제어장치는 건설업자의 요구대로 단순하면서도 유연성이 강화되었습니다. 제한된 선택사양을 선호하는 인력이 대부분 이전 모델과 동일한 위치에서 체계적이고 효율적인 제어 계통을 간편하게 이용할 수 있습니다. 더욱 다양한 기능을 활용하고자 하는 경우 터치스크린에 있는 다양한 메뉴를 통해 원하는 기능을 이용할 수 있습니다.

독보적인 추진 및 피더 계통 설정에 힘입어 스위치 하나만 눌러 운전실 간 이송이 가능합니다. 양쪽 운전실 모두에서 운전, 주행 모드, 속도가 자동으로 조정됩니다.

포장기 운전자는 착석한 상태에서 규준대를 다양하게 조정할 수 있습니다. 원할 경우 이제 Cat 경사면 제어를 트랙터 콘솔에서 작동할 수 있습니다. 자동 피더 계통은 버튼 하나로 스위치 4개의 기능을 수행합니다. 자동 채우기 버튼은 오거와 컨베이어를 교대로 작동시켜 주므로 운전자가 처음부터 자재의 맨 앞 부분을 제대로 만들 수 있습니다.

예열/세척 모드에서는 운전자가 워시다운 작업을 수행할 수 있도록 피더 계통이 저속으로 작동합니다. 또한 오거를 간편하게 이송할 수 있도록 자동으로 들어올리는 기능도 제공합니다. 모든 제어장치와 관련 기술을 활용하고자 하지 않는 경우 우발적으로 사용하는 일이 없도록 규준대에 있는 "잠금" 기능을 설정할 수 있습니다.

Mobil-Trac™ 차대

F 시리즈 포장기의 또 다른 특징은 혁신적인 차대입니다. 보기가 완전히 적용된 지원 롤러를 통해 요철에 상관없이 표면에서 떨어지지 않습니다. 이 진동식 보기는 편차와 견인 지점 움직임을 최소화해 더욱 매끄러운 바닥을 만들어냅니다.

Mobil-Trac 계통(MTS)은 표준 강철 트랙 대신 진동식 보기와 고무 벨트를 사용합니다. 이 고무 벨트는 마찰력으로 구동되며 트레드 또는 평활 트랙에 사용 가능합니다. MTS는 휠 구동식 포장기에 버금가는 주행 속도를 제공합니다. 이 계통은 기본적으로 트랙 포장기의 견인과 휠 구동식 포장기의 속도 및 이동성을 결합한 것입니다. 향상된 기동성 또한 주요 이점입니다.

휠 차대

휠 F 시리즈 포장기에는 6륜 구동이 선택사양으로 제공됩니다. 6개의 휠 드라이브는 개선된 유압 성능을 활용해 견인 효과를 최적화하고 이전 모델에 비해 200퍼센트 높은 전방 견인력을 제공합니다. 전방 휠 지지장치 또는 4륜 구동 선택사양을 사용하는 경우에는 이전 모델에 비해 50퍼센트 높은 전방 견인력을 얻을 수 있습니다. 또한 새로운 레이디얼 타이어로 견인력이 더욱 높아집니다. 다져진 자갈 베이스와 아스팔트에 시험했을 때 이 타이어는 기존의 레이디얼 샌드 리브 타이어보다 견인력이 20% 더 우수한 것으로 나타났습니다.

선택사양

SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW의 3가지 규준대가 선택사양으로 제공됩니다. XW 모델은 공통된 프레임 구조를 사용하나, V XW 모델은 진동 전용 기능을 제공하고 VT XW 모델은 진동 기능과 템퍼 바를 제공한다는 차이가 있습니다.

Caterpillar에서 독점적으로 제공하는 내마모성 강철을 사용해 규준대 플레이트 수명이 늘어났습니다. 이 강철은 모터 그레이더 커팅 엣지와 AS3301C, AS3251C 그리고 AS4252C 규준대에도 사용됩니다.

규준대 확장부에는 독점적인 2단 속도 비례식 제어장치가 탑재되어 있어 장애물 근처에서 반응성이 개선되며 고속도로 작업 시에도 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다. 펜던트 제어장치를 통해 익스텐더 폭과 견인 지점 높이 그리고 선택사양인 유압 엔드 게이트의 높이를 조정할 수 있습니다. 이 제어장치는 규준대 운전자의 위치 관련 유연성을 향상시켜 줍니다. 추가된 가공 규준대 프레임을 사용해 프레임에 볼트로 평평하게 장착되는 규준대 플레이트를 간편하게 설치할 수 있습니다.

SE60 V 규준대는 탁월한 승차감 및 바닥 품질을 제공하며, 풋프린트가 작고 무게도 가벼워 도시 지역에서 다양하게 활용될 수 있습니다. 이 규준대는 최신 AS3301C 진동 규준대를 대체합니다.

SE60 XW 시리즈 규준대는 밀도가 높고 매우 조밀한 바닥 표면을 만들어줍니다. 또한 XW 시리즈는 완전 유압 크라운 제어장치, 익스텐션 슬로프, 익스텐션 높이를 전체 10m(33인치)의 폭으로 제공합니다. 이 기능은 폭이 넓은 포장 작업에서 최적의 바닥 표면과 밀도를 유지하는 데 특히 중요합니다.

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청

www.cat.com/requestCatinfo