Caterpillar, 40,000번째 대형 도저 생산

Caterpillar, 40,000번째 대형 도저 생산

전 세계 배포용: 2018년 10월  
보도 자료 번호: 565PR18

Cat® 대형 도저의 전통은 혁명적인 상향식 스프로킷과 지금의 어떤 도저와도 다른 새로운 차대 디자인으로 약 40년 전에 시작되었습니다. 기존의 타원형 트랙보다 훨씬 지면에 잘 맞는 하이 드라이브 디자인을 가진 획기적인 서스펜션 차대가 기계 견인력을 높이면서 차대 수명을 연장하고 운전자 편의를 개선했습니다.

 

10월에 Caterpillar Inc.를 대표하는 Finning Canada와 Teck Resources Limited(Teck)는 일리노이주 이스트 피오리아에 모여 40,000번째 Cat 대형 도저 생산이라는 중요한 업적을 축하했습니다. Caterpillar의 세계적 명성의 핵심이 되는 현재의 Cat 대형 도저 라인에는 D9, D10 및 D11 모델이 있습니다.

 

Caterpillar의 40,000번째 대형 도저 생산의 중요성을 언급하면서 대형 도저 제품 관리자인 Greg Hepler는 "Caterpillar는 상향식 스프로킷을 장착한 서스펜션 차대의 도입으로 트랙형 트랙터를 변형시켰습니다. 다른 제품의 긴 역사와 더불어 이 혁신으로 Cat 대형 도저가 효율성, 생산성 및 내구성의 표준을 수립할 수 있었습니다. 이 대표적인 장비들이 우리가 누구인지를 정의하고 더 나은 세상을 만들기 위한 핵심 역할을 수행합니다"라고 말합니다.

자원 업계를 담당하고 있는 Caterpillar의 그룹 회장 Denise Johnson은 10월 25일에 열린 행사에서 Teck 공급 관리 이사인 Louise DeLuca에게 40,000번째 대형 도저의 열쇠를 건넸습니다. 이 전달식에는 40,000대의 도저 모델이 만들어졌던 Caterpillar Building SS의 직원들이 함께 자리했습니다. Teck는 10년 이상 전 세계 Cat 대형 도저의 일등 고객이며, 102 058kg(225,000-lb) D11T인 40,000번째 대형 도저는 회사가 5개 광산 작업장에서 제강 석탄을 생산하는 브리티시컬럼비아 스파우드 인근 엘크 밸리 지역에서 작동될 예정입니다.

Hepler는 "이번 이정표는 매우 중요합니다. 판매된 Cat 장비의 수량의 문제만이 아니라 이는 Teck와 같은 고객과 형성된 오래 지속되고 상호 간에 유익한 비즈니스 관계를 나타내기 때문입니다. 이러한 성취를 Teck와 함께 기념할 수 있어서 영광이며 엘크 밸리 광산에 Caterpillar와 Cat 장비, Teck의 딜러인 Finning Canada가 있어 1992년부터 Teck의 생산 목표 달성을 도울 수 있어 기쁩니다"라고 덧붙입니다.

세계에서 두 번째로 큰 제강 석탄 해상 수출업체인 Teck는 현재 수많은 Cat 도저를 이용하고 있으며 생산성이 높은 각 장비는 광산에서 1년에 최대 7,000시간의 가동 시간을 기록하였다. Teck의 최신 D11T는 도징 작업, 덤프 영역 지원, 광산용 셔블 지원 및 운재로 개발에 사용될 예정입니다.

D11T에는 강력한 Cat C32 엔진이 장착되어 1시간에 850마력을 내며 및 약 900입방 미터의 자재 운반이 가능합니다. Teck Coal의 높은 생산성 요구에도 강력하고 효율적인 동력전달장치로 더 낮은 톤당 비용으로 자재를 운반할 수 있다. 이 장비의 견고한 메인프레임은 여러 번 재생할 수 있도록 설계되었으며 가장 낮은 총 유지 비용을 필요로 합니다. VIMS™ 3G, 자동 블레이드 지원, 고급 자동 변속 및 어드바이저 모니터링 계통을 포함한 표준 및 선택사양 Cat 기술로 운용 효율성을 높이고 안전한 작동을 강화하며 비용을 절감합니다.

Finning Canada의 엘크 밸리 지역 지사 매니저인 Allan Potzold는 "D11T는 당사에서 서비스를 제공하고 판매하는 상품 중 광산 고객이 가장 믿고 높게 평가하는 최고의 일꾼인만큼 이 중대한 사항을 Caterpillar와 우리의 오랜 고객인 Teck와 함께 기념할 수 있어 영광입니다. 당사는 최첨단 서비스와 혁신적인 솔루션을 고객에게 제공하여 당사 제품이 온라인으로 유지되며 최고의 성능을 낼 수 있기를 기대하며, 여기 엘크 밸리에서 40,000번째 도저를 사용하게 되어 기쁩니다"라고 말합니다.  

Cat 도저에 대한 자세한 내용은 현지 Cat 딜러에게 문의하거나 www.cat.com을 참조하십시오.

 

# # #

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved  

 

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar의 최신 제품 및 엔진에 관한 정보를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기