차세대 Cat® 374 굴삭기:
차세대 Cat® 374 굴삭기:

생산성과 내구성이 우수하며 정비가 덜 필요한 차세대 Cat® 374 굴삭기

 

북미, 유럽, 일본, 대한민국, 오스트레일리아, 뉴질랜드: 2021년 1월
출시 번호: 12PR21

차세대 Cat® 374 굴삭기를 이용하면 건설업자는 교체 대상이며 업계 최고 제품인 기존 374F를 이용할 때보다 더 높은 생산성, 2배 개선된 구조적 내구성과 정비 비용 최대 20% 감소라는 혜택을 누릴 수 있습니다.

Cat 대형 굴삭기 담당 월드와이드 프로덕트 매니저인 Brian Abbott는 “새로운 전용 하이드로스테틱 스윙 회로가 생산성의 핵심”이라며, 다음과 같이 밝혔습니다. “이 회로를 이용하면 스윙 브레이크 에너지를 재생하고 실린더 오일 흐름을 독자적으로 관리할 수 있죠. 이에 따라 굴삭기로 여러 작업을 동시에 수행할 때 작업 효율과 능률을 높일 수 있고, 제품이 발휘하는 성능을 소유자와 운전자가 정확히 예측할 수 있습니다.” 

출력, 스마트, 에코라는 세 가지 출력 모드를 제공합니다. 출력 모드는 항상 최대 출력으로 작동합니다. 에코 모드는 엔진 속도와 사이클 시간을 줄이지만 돌파력은 그대로 유지합니다. 스마트 모드에서는 엔진과 유압 동력을 굴삭 조건에 맞게 자동으로 조절하여 연료 소모량을 줄이고 성능을 최적화합니다. 유압 수요가 감소하면 엔진 속도가 자동으로 낮아져 연료 소모량을 더욱 줄입니다.

냉각 계통에는 필요할 때만 작동하는 새로운 온디맨드 팬이 적용되어 연료를 절약하고 최대 효율성을 보장합니다. 자동 역회전 기능으로 냉각 코어 이물질을 쉽게 제거할 수 있으며, 이 역시 효율성 개선에 도움이 됩니다.

표준 기술로 효율성을 강화하고 안전을 개선

Abbott는 “생산성의 또 다른 핵심 요소는 간단하고 사용하기 쉬운 기술입니다.”라고 덧붙이며 다음과 같이 이야기합니다. “이 제품은 업계 표준을 재정립하는 장비입니다. 374는 이 업계에서 동급 크기 제품 대비 가장 많은 기술이 공장 출고 시 설치되어 제공되는 제품으로, 작업 효율성을 큰 폭으로 높여 줍니다.”

Cat Payload를 이용하면 운전자는 이동 중 계량 기능을 이용해 적재 효율성을 높일 수 있으며, 스윙 동작 없이도 실시간 페이로드 추정치를 계산할 수 있어 트럭 과대 및 과소 적재를 방지할 수 있습니다. 인터넷 연결 또는 VisionLink® 구독 없이도 운전자가 모니터의 USP 포트를 통해 최대 30일간의 근무 결과를 다운로드할 수 있습니다.

Cat Grade with 2D를 이용하면 운전자는 시각적 안내를 바탕으로 표준 모니터에서 눈금을 확인하여 더 정확하게 절단할 수 있습니다. 시스템을 Cat Grade with Advanced 2DCat Grade with 3D로 쉽게 업그레이드하여 정확성을 개선할 수 있습니다. Advanced 2D에는 추가 터치스크린 모니터가 있어 현장 내 설계가 가능합니다. 3D는 GPS 및 GLONASS 위치 지정까지 제공하기 때문에 정확도가 더욱 높습니다. 374에 내장된 통신 기술을 이용하면 Trimble Connected Community나 Virtual Reference Station 같은 3D 서비스에 훨씬 쉽게 연결할 수 있습니다.

Lift Assist는 굴삭기의 기울어짐을 방지하는 데 도움이 되는 새로운 안전 기능입니다. 리프트 중인 실제 부하의 하중을 빠르게 계산한 다음 굴삭기의 정격 용량과 비교합니다. 굴삭기가 안전 작업 범위에 있으면 운전자를 경고 표시와 경고음을 통해 이를 확인할 수 있습니다.

표준 2D E-Fence를 이용하면 버킷이나 해머 장착 여부에 상관없이 굴삭기가 운전자가 정의한 지점 밖으로 나가지 못하게 할 수 있습니다. 구획 작업 및 지하/지상 작업 시 장비와 기타 물체의 파손을 방지하여 시설 손상에 따른 배상금 발생 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 스윙 및 굴삭 동작이 줄어들기 때문에 운전자 피로를 방지할 수도 있습니다. 

자동 해머 정지는 어탯치먼트와 장비의 불필요한 마모를 방지합니다. 연속 점화 시간이 15초가 지나면 경고 메시지가 모니터에 표시되며, 30초가 지나면 해머가 자동으로 중지됩니다.

Cat Product Link™를 이용하면 장비를 쉽게 관리할 수 있습니다. 온라인 VisionLink 인터페이스를 통해 이용 가능한 무선 정보를 연속으로 제공하기 때문에, 사무실에 있는 장비 관리자가 중요한 작업 정보를 빠르게 평가할 수 있습니다.

선택 사항인 작업 툴 인식을 이용하면 어탯치먼트를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 연결된 툴을 흔들기만 하면 툴을 확인한 후 운전자가 툴에 지정한 매개변수에 맞게 유압 계통이 자동으로 조정됩니다.

선택 사항인 Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 어탯치먼트 및 기타 장비를 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 Bluetooth® 장치입니다. 굴삭기의 온보드 블루투스 리더기나 휴대 전화의 Cat 앱에서 300피트(91미터) 내에 있는 장치를 자동으로 찾아냅니다. 

기본 내구성 증가

374는 아무리 어려운 작업도 해냅니다. 붐, 스틱과 프레임의 강도가 이전 모델 대비 2배 증가하여, 기계 수명이 다할 때까지 안정적인 성능을 발휘합니다. 

붐은 상단 및 하단 플레이트 두께가 증가했고, 스틱은 측면, 하단 및 브래킷 플레이트 두께가 증가했으며, 프레임은 베이스 프레임과 카운터웨이트 장착 플레이트 두께가 증가했습니다.

또한 차체, 트랙 링크, 트랙 롤러와 붐, 스틱 및 버킷 실린더도 강화되어 오랫동안 안정적인 성능을 제공합니다.

정비 필요성 감소

374는 정비 간격이 연장 및 동기화되어 장기 비용이 감소합니다.

통합형 프리클리너와 1차 및 2차 필터를 장착한 새로운 Cat 에어 필터는 이전 디자인과 비교할 때 집진 능력이 2배로 개선되었습니다.

새로운 Cat 유압 회송 필터는 서비스 수명이 3,000시간으로, 이전 필터에 비하면 50% 늘어난 수치입니다.

연료 계통 필터는 동기화되어 서비스 수명이 1,000시간에 달하는데, 이전 필터에 비하면 100% 늘어난 수치입니다.

연료 시스템의 물 및 침전물 배출 장치와 유압 계통의 오일 수준 확인 장치가 서로 가까운 곳에, 그리고 지면에 배치되기 때문에 일상 정비를 더 쉽고 빠르며 안전하게 진행할 수 있습니다.

운전자 중심의 운전실

374에서는 디럭스 운전실과 프리미엄 운전실을 선택할 수 있습니다. 전면 제어 패널, 무건 버튼식 시동 장치, 조그 다이얼 키가 표준으로 제공되는 대형 터치스크린 모니터 같은 성능 개선 기능을 이용할 수 있습니다.

다음은 운전자에게 확실한 도움을 주는 기타 운전실 편의 기능입니다.

  • 쉽게 출입할 수 있는 틸트 업 콘솔
  • 운전실 마운트의 점성이 개선되어 이전 모델 대비 진동 50% 감소
  • USB 포트가 있어 전화기를 연결하고 충전할 수 있는 블루투스 통합형 라디오
  • 주변 온도에 상관없이 온도 설정을 유지하는 자동 온도 제어 장치
  • 제어 패턴과 유압 반응 속도를 설정하여 장비 작동을 개인의 취향에 맞게 조절할 수 있는 프로그램식 조이스틱 버튼
  • 가시성 개선을 위해 후면 및 우측 카메라를 기본으로 제공하는 대형 전면, 후면 및 측면 창
  • 여러 카메라에서 보내는 이미지를 결합하여 운전자의 전방위 시선을 개선하는, 선택 사항인 360도 가시성 패키지

“건설업자들은 높은 생산성과 장기적 안정성을 요구하죠. 저는 374 차세대 굴삭기가 이러한 두 가지 혜택을 모두 제공하는 동급 크기 최상의 선택지라고 확인합니다.” Abbott의 결론입니다. 

자세한 내용은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com을 방문하십시오.

 

374 제품 사양

 

엔진

Cat® C15

엔진 출력 (ISO 14396)

485hp(362kW)

작동 무게

158, 200lb(71 700kg)

최대 굴착 깊이*

28’1”(8570mm)

지면에서의 최대 도달 거리*

43’2”(13 160mm)

최고 적재 높이*

27’ 8”(8430mm)

 *25’ 7”(7.8m) 붐, 11’10”(3.6m) 스틱, SD 4.32 yd3(3.3m3) 버킷

 

 

Cat 374 굴삭기
/

Cat 374 굴삭기

Cat 374 굴삭기
/

Cat 374 굴삭기

Cat 374 굴삭기
/

Cat 374 굴삭기

Brian Abbott
/

Brian Abbott

Cat 374 굴삭기
Cat 374 굴삭기
Cat 374 굴삭기
Brian Abbott

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

         

 

                                                 # # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo