차세대 Cat® 굴삭기는 36톤급의 효율 향상 및 운영 비용 절감을 위해 더 많은 선택권을 제공함

유럽, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드에서 출시 예정: 2018년 6월
출시 번호: 260PR18

Caterpillar의 차세대 36톤급 굴삭기(336 및 336 GC 모델)는 이전 모델보다 작업 효율이 향상되고 연료 및 유지 보수 비용이 절감되며 운전자 편의성이 향상됩니다. 새로운 굴삭기는 도급업자의 생산성 및 비용 목표에 맞게 설계된 고유한 기능 조합을 제공합니다.

높은 생산 성과를 제공하는 새로운 Cat® 336은 표준 통합 Cat 연결 기술과 두 모델의 최대 출력 및 리프트 용량을 특징으로 합니다. 그 결과 가장 낮은 비용으로 생산성을 극대화할 수 있습니다.

새로운 Cat 336 GC는 연료 소비와 유지 비용 절감으로 인한 생산 기능의 올바른 균형을 겸비합니다. 그 결과 신뢰성이 높고 시간당 비용이 낮습니다.

효율성을 최대 45% 까지 향상하는 기술

새로운 Cat 336은 업계 최고 수준의 표준 공장 장착 기술을 통해 생산성을 향상합니다. 통합 Cat 연결 기술은 기존의 grade 작업보다 최대 45%까지 작업 효율성을 높입니다.

2D 시스템을 갖춘 표준 Cat Grade는 표준 터치스크린 모니터를 통해 깊이, 경사 및 수평 거리를 안내하여 작업을 보다 정확하게 합니다. 이 시스템은 Advanced 2D 또는 Cat Grade 3D 기능이 있는 Cat Grade로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

표준 Grade Assist는 붐, 스틱 및 버킷 이동을 자동화하여 작업자가 단일 레버 굴삭으로 쉽게 grade를 유지할 수 있도록 합니다.

Cat Payload는 트럭의 과부하/적은 부하를 방지하기 위해 스윙하지 않고 계속해서 중량을 측정하고 실시간으로 payload를 추산하여 정확한 중량 목표 및 향상된 적재 효율을 제공합니다.

E-fence 기능은 굴삭기가 작업자가 정의한 설정 지점 밖으로 이동하는 것을 방지합니다— 특히 구조물 아래나 복잡한 곳에서 작업할 때 유용합니다.

Cat LINK™ 하드웨어 및 소프트웨어는 작업장을 사무실과 연결하고 고객에게 중요한 기계 작동 정보를 제공합니다.

연료 절감 최대 15% 달성

설계상, Cat 차세대 굴삭기는 교체할 모델보다 더 적은 연료를 소비합니다 — 이는 336 모델보다 연료를 최대 15% 절감합니다.

새로운 스마트 모드 작업은 엔진 및 유압 동력을 굴삭 조건에 자동으로 맞춰, 연료 소비와 성능을 모두 최적화합니다. 연료 사용을 더 줄이기 위해 유압 요구가 없을 때에는 엔진 속도가 자동으로 낮아집니다.

냉각 시스템에는 최대 효율을 위해 굴삭기가 올바른 작업 온도에서 작동하도록 요구에 따라 작동하는 새로운 팬이 있습니다.

응답성 및 효율성을 위해 제작된 새로운 전자 유압 시스템으로, Cat 336 및 336 GC는 파일럿 라인의 필요성을 제거하고 압력 손실을 줄이며 연료 소비를 줄이는 새로운 주 제어 밸브를 특징으로 합니다. 굴삭기에 유압 라인이 적어지면 오일 필요량이 줄어들어 장기간 운영 비용이 절감됩니다.

유지 보수 비용 15% 절감

새롭게 출시된 Cat 굴삭기는 유지 보수 간격을 보다 길고 더 일정하게 유지함으로써 저렴한 비용으로 더 많은 작업을 수행하고 이전 시리즈보다 최대 15 %까지 유지 관리 비용을 절감합니다.

프리클리너 및 1차 및 2차 필터가 통합된 새로운 Cat 에어 필터는 이전 디자인의 2배의 먼지 저장 용량을 가지고 있습니다.

새로운 Cat 유압 리턴 필터는 3,000시간의 수명을 제공하여, 이전 필터보다 수명이 50% 증가합니다.

연료 시스템 필터는 1,000시간 (이전 필터보다 100% 증가)에 서비스를 받기 위해 동기화됩니다.

연료 시스템의 물과 침전물 배수 및 유압 시스템의 오일 레벨은 지면 수준에서 밀접하게 배치되어 일상적인 유지 보수를 더욱 빠르고, 쉽고, 안전하게 합니다.

작업 수행을 향상하기 위해 설계된 새로운 운전실

컴포트, 디럭스 또는 프리미엄 운전실 패키지를 선택하면 모든 차세대 Cat 굴삭기 운전실에는 더 높은 수준의 운전자 편의 및 안전성을 제공하기 위해 열쇠 없는 푸시 시동 버튼, 조그 다이얼 키가 있는 대형 표준 8인치 (203mm) 터치스크린 모니터 및 ROPS (sound-suppressed rollover protection structures)를 제공합니다.

디럭스 및 프리미엄 운전실 디자인은 트-업 콘솔을 통해 운전실 출입을 쉽게 할 수 있습니다.

새로운 고급 점성 마운트는 이전 모델보다 최대 50%까지 운전실 진동을 감소시킵니다.

휴대폰 연결 및 충전을 위한 USB 포트가 있는 Bluetooth® 통합 라디오는 집에서 운전자 사무실까지 편의성을 제공합니다.

자동 온도 조절 장치는 외부 대기 온도와 관계없이 운전실 내부 온도 설정을 유지합니다.

작업자는 응답 및 패턴을 위한 프로그래밍 가능한 조이스틱 버튼을 통해 생산성 설정을 조정할 수 있습니다.

대형 전면, 후면 및 측면 창은 가시성을 향상합니다; 선택 사양인 360도 시야 (336만 해당)는 기계에 장착된 여러 카메라의 이미지를 결합하여 운전자의 시야를 모든 방향으로 향상합니다.

Cat 차세대 유압 굴삭기에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 Cat 대리점에 문의하거나 www.cat.com을 참조하십시오.

 

336 및 336 GC 제품 사양

 

336 GC

336

엔진

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

총 출력 (ISO 14396/SAE J1995)

275hp (205kW)*

314hp (234 kW)

작업 중량

76,300lb. (34 600kg)

80,800lb. (36 600kg)

최대 굴삭 깊이 (21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱)

24’ 7” (7 530mm)

24’ 6” (7 500mm)

지면에서 최대 리치(21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱

36’ 3” (11 060mm)

36’ 2” (11 030mm)

최대 적재 높이 (21’ 4” [6.5m] 붐, 10’ 6” [3.2m] 스틱)

23’ 2” (7070mm)

23’ 3” (7100mm)

 

*261hp (195kW) 호주와 뉴질랜드의 Tier 3 엔진

 

# # #

편집자 참고 사항: Caterpillar는 각 지역에서 서로 다른 시간 간격으로 제품과 서비스를 출시합니다. Caterpillar가 대리점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스를 사용할 수 있다는 확인을 받은 후에만 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있지만, 편집자는 해당 지역의 대리점에 제품 판매 가능성 및 사양에 대해 문의해 주십시오.

CAT, CATERPILLAR, 그 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 트레이드 드레스 및 여기에 사용된 회사 및 제품 식별 정보는 Caterpillar의 트레이드마크로 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2018 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

 

언론 문의

Caterpillar 트레이드 언론 매체 대표

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 www.cat.com/requestCatinfo