Decidindo se uma retroescavadeira ou uma miniescavadeira hidráulica representa uma melhor opçao

Por pelo menos 20 anos, os rumores dizem que a retroescavadeira está com seus dias contados. Aqueles que andam prevendo sua morte argumentam que a retroescavadeira não tem valor e que pode ser substituída por máquinas mais novas. Se isso fosse verdade, por que a retroescavadeira continua a conquistar um lugar nas frotas dos operadores? É bem verdade que a mini escavadeira hidráulica tem se mostrado uma adversária de peso para o mesmo lugar, mas nem sempre é uma questão de se determinar qual é superior à outra – na verdade é justamente o oposto. As pessoas estão comparando os benefícios das miniescavadeiras hidráulicas e das retroescavadeiras lado a lado para determinar qual das duas é melhor para suas necessidades individuais de equipamentos.

É irrealista substituir uma pela outra porque as duas oferecem grandes benefícios em certas situações. Nossos especialistas de produtos prepararam um guia fácil sobre como determinar se uma miniescavadeira hidráulica ou uma retroescavadeira se adapta melhor às necessidades do seu negócio.

Qual das duas faz mais sentido?
As miniescavadeiras hidráulicas e as retroescavadeiras têm seus pontos fortes e seus pontos fracos – a chave é fazer as perguntas certas e determinar qual das duas é melhor para sua situação específica. Versatilidade, mobilidade e facilidade de transporte são as três áreas principais em que a retroescavadeira e a miniescavadeira hidráulica são máquinas diferentes. Abaixo estão algumas perguntas que merecem ser consideradas:

Que máquina será mais apropriada para minha aplicação?
As retroescavadeiras não servem apenas para realizar trabalhos de abertura de valetas, levantamento de carga, escavação e carregamento, mas também podem se deslocar em velocidades mais altas em uma grande variedade de aplicações.

As miniescavadeiras hidráulicas são compactas e leves para minimizar as marcas das esteiras e os danos à camada superior do solo. São também capazes de realizar um giro de 360 graus.

Qual é a dimensão de meu canteiro de obras?
As retroescavadeiras podem se deslocar facilmente pelo canteiro de obras para completar mais de uma tarefa, e uma ampla linha de ferramentas de trabalho aumenta sua versatilidade.

As miniescavadeiras hidráulicas podem se ajustar a pequenas passagens e ao redor de locais com muitas pessoas e máquinas para completar tarefas em espaços restritos, como estacionamentos ocupados e projetos internos.  

Qual é a distância entre meus canteiros de obras?
As retroescavadeiras podem se deslocar a 25 mph em estradas entre canteiros de obras.

As miniescavadeiras hidráulicas podem ser transportadas por um reboque ou um caminhão com plataforma de um canteiro de obras para outro para maior facilidade de transferência.

Algumas vezes podemos receber informações sobre o que esperar de futuros projetos por parte de diferentes tipos de clientes. Por exemplo, proprietários de imóveis podem precisar de reparos em seu sistema de fossa séptica em uma pequena área, assim você vai precisar de uma máquina menor que possa manobrar em espaços restritos e que não faça muita desordem. No entanto, seria necessária uma máquina maior e mais rápida para reparar um sistema de esgoto para um grande edifício de uma escola, por exemplo.

É fácil decidir em qual atividade uma máquina é superior à outra, porém a grande verdade é que nenhuma é melhor que a outra. Tudo depende do que você está fazendo, onde está trabalhando e de quanto espaço você tem. Você pode entrar em contato com seu revendedor Cat® local e pedir-lhe ajuda na escolha do equipamento certo.