Sabe Sobre Quedas

SABE SOBRE QUEDAS

O QUE VOCÊ SABE SOBRE QUEDAS?

 

FATO:

Até cinco operários de construção morrem a cada semana por causa de quedas. E essas quedas são a maior causa de acidentes de trabalho resultando em óbitode operários de construção.

 

FATO:

Cerca de dois terços de todos os acidentes estão relacionados escorregões, tropeços e quedas de escadas.

 

FATO:

Quase metade de todas as quedas fatais acontecem da altura de 6 metros ou menos, algumas acontecem a menos de dois metros.

 

Por que as quedas são tão perigosas?

O tempo de reação médio de uma pessoa é meio segundo. Nesse tempo, você cai pouco mais de um metro. À medida que você cai, a força da gravidade o empurra para baixo e sua velocidade aumenta rapidamente. Isso significa que a força do seu impacto também aumenta. Quando você começa a cair, só vai parar ao atingir uma superfície mais baixa. Ao sofrer uma queda de apenas dois metros, alguém pesando 90 quilos atingirá o chão com uma força de 4 toneladas e meia.

 

Usar escadas com segurança ajuda a salvar vidas:
  • Fique de frente para a escada quando for subir ou descer.
  • Mantenha-se centrado entre os pés da escada (não faça contrapeso para nenhum dos lados).
  • Use três pontos de apoio.
  • Não carregue pesos.
  • Apenas uma pessoa deve usar a escada de cada vez.
  • Evite se debruçar, se esticar ou fazer movimentos que possam desequilibrá-lo.
  • Mantenha-se atento ao subir ou descer da escada.
  • Não fique em pé no degrau superior ou no topo da escada.
  • Não fique em pé em nenhum dos três degraus superiores de escadas extensíveis retas.