A Inovação Aumenta A Eficiência

A Inovação Aumenta A Eficiência

“Quando você olha para nós, vê uma empresa que movimenta resíduos. Mas na realidade, quando se trata de inovação, nós somos iguais, ou mesmo mais avançados do que o mundo da tecnologia. Criamos 1.100 patentes em 2013 e temos quase 8.000 patentes ativas hoje em dia para a metodologia sem excedentes, produção sem excedentes e produção aditiva e impressão 3D.”

Doug Oberhelman


CEO, Caterpillar Inc.

 

Através da inovação, a indústria da construção foi muito além da movimentação de resíduos. Enquanto a economia continua recuperando, existe uma crescente procura de máquinas com menores custos operativos, mas que devem continuar cumprindo com os requisitos de produção e de versatilidade.

Mais recentemente, os fabricantes de equipamento original inseriram tecnologias e características inovadoras que melhoram a eficiência de combustível e operativa geral. A Caterpillar inseriu várias características que ajudam a economizar combustível nos nossos equipamentos. Assim, quer esteja procurando aumentar permanentemente à sua frota ou pretendendo alugar para um próximo projeto, procure estas características economizadoras de combustível:

MOTORES DE POTÊNCIA DENSA


Ao melhorar a densidade da potência, podemos lhe oferecer um melhor desempenho num pacote mais leve, que se traduz numa melhor eficiência de combustível e emissões reduzidas. Graças à eletrônica avançada, algumas máquinas são programadas com uma função opcional de parada que desliga o motor após um período pré-determinado de parada, poupando combustível e reduzindo as emissões. A utilização de uma máquina no modo de economia quando o trabalho o permite, reduz a velocidade máxima do motor e reduz a utilização de combustível em cerca de 6%.

MODO DE ECONOMIA DE PARADA AUTOMÁTICA DO MOTOR 


Em alguns modelos já está instalado de série um conversor de torque de embreagem de bloqueio—que é opcional para outros—de modo a lhe permitir atingir os objetivos agressivos de produção enquanto economiza combustível. Como o maior fabricante verticalmente integrado na nossa indústria, estamos aptos para projetar o grupo do motor completo como um sistema otimizado único que permite um elevado desempenho, vida útil longa e excelente consumo de combustível.

SISTEMA HIDRÁULICO SENSOR DE CARGA INTEGRADO NO SISTEMA DE POTÊNCIA 


O sistema hidráulico sensor de carga reduz o consumo de combustível direcionando automaticamente a quantidade correta de fluxo aos sistemas com base nas condições operativas. Reduz também a geração de calor para uma poupança extra de combustível.

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 


Economize combustível sem sacrificar o desempenho com o inovador sistema híbrido que lhe permite recolher e guardar a energia hidráulica em excesso, e utilizá-la posteriormente no ciclo de trabalho. 

ARTICULAÇÕES, BALDES E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PARA O SISTEMA 


Quando a finalidade de trabalho da sua máquina foi desenvolvida como um sistema total, o resultado é uma carregadeira com rodas ou uma escavadeira que enche o seu balde mais rápido, para tempos de ciclo mais rápidos e excelente eficiência de combustível.

CONTROLES POR JOYSTICK ELETRO-HIDRÁULICOS 


Controles por joystick intuitivos e sem esforço para ajudar os operadores—mesmo os operadores com pouca experiência—a trabalharem de maneira mais rápida e eficiente enquanto economizam combustível.

SISTEMAS DE GESTÃO DA PRODUTIVIDADE E DO EQUIPAMENTO 


Quer o seu objetivo seja uma maior produção, menores custos, vida útil mais longa dos componentes, melhor eficiência de combustível—ou todos os anteriores—os nossos sistemas lhe fornecem as informações que você precisa para definir o desempenho e os objetivos de melhoria, medir o progresso e obter resultados.