DICAS RÁPIDAS PARA MELHORAR A SUA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

DICAS RÁPIDAS PARA MELHORAR A SUA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

Aumentar os custos operacionais pode ser um desafio real. Independentemente dos preços do combustível estarem altos ou baixos, o combustível representa uma das maiores despesas. Com o aumento da pressão competitiva, o controle dos custos de combustível se tornou ainda mais importante para proteger as suas margens. 

A solução é melhorar a eficiência em várias áreas das suas operações e encontrar novos caminhos para realizar mais trabalho—em menos tempo—com o mínimo de combustível. Segue uma lista com - dicas para ajudá-lo a começar a economizar.

MINIMIZAR O TEMPO OCIOSO. Dependendo da sua aplicação, o tempo ocioso pode representar tanto quanto 40% do total do tempo operacional.

  • Relembrar os operadores que devem manter o tempo ocioso nos mínimos, no início e no final dos trabalhos. As partidas matinais devem demorar entre 3 a 5 minutos. Ao terminar, os motores mais antigos precisam de 2 minutos, e os motores mais recentes de quase nenhum.
  • Desligar os caminhões que esperam mais de 5 minutos para carregar e descarregar. Otimizar os tempos de ciclo para que as ferramentas de carga não fiquem esperando muito tempo os caminhões.
  • Desligar o equipamento durante as pausas e o almoço.

TREINE OS SEUS OPERADORES. O manuseamento da máquina pelo operador representa um fator importante na eficiência do combustível. Certifique-se que todos os operadores possuem o treinamento adequado sobre cada máquina. Deve-se otimizar a relação entre a velocidade no terreno e as rpm do motor. Estudos mostram uma eficiência de combustível de 5-15% a 75% da potência e uma eficiência de 15-30% a 50% de potência. 

ADAPTE A MÁQUINA AO TRABALHO. Muitos ou poucos cavalos de potência podem afetar drasticamente a eficiência do combustível. Se precisar de ajuda, entre em contato com o seu revendedor de equipamento para encontrar a máquina certa para o trabalho que está realizando.

DEFINA O SEU LOCAL DE TRABALHO DE MANEIRA EFICIENTE. Planeje eficazmente os padrões de deslocamento até o local de trabalho para reduzir o tempo ocioso e minimizar a rotação. 

USE A TECNOLOGIA PARA RASTREAR E MEDIR. As tecnologias integradas que monitoram os parâmetros operativos da máquina, como o consumo de combustível, são altamente precisas e irão melhorar a sua eficiência global.

MANTENHA AS MÁQUINAS NUMA CONDIÇÃO EXCELENTE A manutenção diligente não economiza só combustível, mas reduz as reparações, melhora a confiabilidade e minimiza as emissões do escapamento. Filtros de ar obstruídos podem aumentar o consumo de combustível em cerca de 20%. Um taco da válvula preso pode aumentar a utilização do combustível em cerca de 10-15%. O funcionamento incorreto dos termostatos aumenta o consumo do combustível em cerca de 25%.

VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DANIFICADOS. As tampas do tanque de combustível danificadas ou soltas causam a evaporação do combustível.

MANTENHA O ENCHIMENTO CORRETO DOS PNEUS. Um enchimento insuficiente de apenas 6 psi causa um consumo de 3% a mais de combustível.

USE O GRAU RECOMENDADO DE COMBUSTÍVEL. Certifique-se que usa o grau recomendado de combustível dependendo da temperatura ambiente e das condições atmosféricas.

PROTEJA O TANQUE DO COMBUSTÍVEL. Minimize a evaporação. Se possível, mantenha os tanques do combustível bem protegidos. Ocorre uma evaporação menor nos tanques pintados de branco ou em alumínio comparados com os vermelhos.

ATUALIZE A SUA FROTA COM OS NOVOS MODELOS MAIS EFICIENTES EM TERMOS DE CONSUMO. Saiba mais sobre as mais recentes características, benefícios e economias que um novo equipamento poderá acrescentar para proteger os seus resultados.

Saiba mais sobre a eficiência de combustível