Manutenção Preventiva

Manutenção Preventiva (MP) é um programa em que o desgaste, a ruptura e a troca são antecipados e são tomadas ações corretivas contínuas para assegurar a confiabilidade e o desempenho da máquina. A Manutenção Preventiva envolve um programa planejado e controlado de inspeção sistemática, ajuste, lubrificação e substituição de componentes, bem como testes e análises de desempenho. O resultado de um programa bem-sucedido de Manutenção Preventiva prolonga a vida útil do equipamento e minimiza o tempo não programado de máquina parada, que causa maiores problemas. Isso assegura que o equipamento opere apropriadamente, porque as falhas não planejadas são reduzidas ao mínimo.

Manutenção Preventiva


 

Benefícios

A realização da Manutenção Preventiva programada tem inúmeros benefícios, tais como:

  • Melhor confiabilidade do sistema
  • Redução do tempo não programado de máquina parada devido a falhas significativas
  • Redução dos custos de substituição de peças
  • Melhor administração do estoque de peças

Tarefas Gerais da Manutenção Preventiva

Algumas das tarefas gerais da Manutenção Preventiva incluem inspeções, ajustes, testes, troca de fluidos, substituição de filtros e lubrificação. Uma lista detalhada dessas tarefas está incluída na seção “Programa de Intervalos de Manutenção” do Manual de Operação e Manutenção. O programa foi estabelecido com base na observação do comportamento anterior do sistema, dos mecanismos de desgaste dos componentes e do conhecimento dos componentes que são vitais para uma operação contínua do sistema.

Programa de Intervalos de Manutenção (PIM)

Saber quando e como realizar tarefas de manutenção, como a obtenção de amostras de fluidos, verificação/troca de fluidos, substituição de filtros e lubrificação de rolamentos, é muito importante para uma Manutenção Preventiva eficaz e responsável. Uma lista completa que inclui tarefas como estas é chamada de Programa de Intervalos de Manutenção (PIM) e encontra-se no Manual de Operação e Manutenção (MOM) de cada máquina. O objetivo deste artigo é aprender onde encontrar no MOM o Programa de Intervalos de Manutenção e como usá-lo para realizar as tarefas específicas de Manutenção Preventiva.

É importante que você entenda que o Programa de Intervalos de Manutenção varia entre diferentes modelos de máquinas. É fundamental seguir o Programa de Intervalos de Manutenção específico para sua máquina.

Descrição do Manual de Operação e Manutenção

Em cada máquina Caterpillar é incluído um Manual de Operação e Manutenção, que apresenta informações importantes e necessárias para a operação e a manutenção da máquina. O Manual de Operação e Manutenção se divide em seis seções: Segurança, Informações sobre o Produto, Operação, Manutenção, Informações de Referência e Índice.

Seção do Programa de Intervalos de Manutenção

A foto mostrada é um exemplo de um Programa de Intervalos de Manutenção do Manual de Operação e Manutenção. O Programa de Intervalos de Manutenção indica ao técnico de serviço as tarefas que ele deve realizar em cada intervalo de manutenção indicada em horas. É importante notar que durante certas horas dos intervalos de manutenção da máquina, o técnico é responsável por completar a lista de tarefas para mais de um intervalo. Por exemplo, quando a máquina está com 250 horas de operação, o técnico é responsável por completar cada tarefa das 10, 50 e 250 horas. Com 1.000 horas de operação, o técnico é responsável de completar as tarefas dos intervalos de 10, 50, 250, 500 e 1.000 horas. Como é mostrado acima, cada tarefa é classificada em uma categoria de intervalo de manutenção em horas e é referenciada em um número de página onde são encontrados os passos detalhados para completar a tarefa.

Instruções da Tarefa

A foto mostrada é um exemplo das instruções passo a passo apresentados para uma tarefa de Manutenção Preventiva no Manual de Operações e Manutenção. As instruções indicam as precauções de segurança, a área da máquina em que a tarefa deve ser realizada na máquina e outras informações úteis necessárias para completar a tarefa. É importante seguir cada passo indicado no processo para assegurar que a tarefa será realizada de forma correta e segura.

Para maiores informações consulte seu revendedor Cat® local.