5 RAZÕES PARA COLOCAR A TECNOLOGÍA

5 RAZÕES PARA COLOCAR A TECNOLOGÍA na Sua Lista de Tarefas.

Conseguir fazer mais, com custos mais baixos, é o objetivo. Parece muito simples, mas como sabemos, são vários os desafios—operadores com qualificações insuficientes, equipamento errado no local, materiais não entregues e telefonemas sem resposta, são apenas alguns deles. A boa notícia é que, do mesmo modo, a tecnologia simplificou as nossas vidas e poderá trazer novos níveis de eficiência para o nosso trabalho.

Menos Pessoas Conseguem Fazer Mais Trabalho.

Máquinas com laser e por satélite podem obter especificações de grau e de compactação sem um único verificador de grau ou topógrafo. É possível conseguir um aumento adicional da eficiência através de uma maior rapidez com a qual se executa o trabalho. 

A Precisão do Operador É Melhor.

Com uma variedade de tecnologias automatizadas que “auxiliam” o operador com as caçambas e as lâminas, o operador acaba sendo mais rápido e preciso. . .independentemente da sua experiência.

Melhoria no Desempenho de Segurança.

As tecnologias de monitoramento e de detecção em ambos, nos trabalhadores e nas máquinas, aumentam a conscientização de todas as peças móveis na obra. Quando “vemos” todos os potenciais perigos, é possível evitá-los.

A Monitoramento do Equipamento Está Apenas a um Clique de Distância.

A localização do equipamento, desempenho, consumo de combustível e mesmo o tempo ocioso, podem ser verificados em qualquer dispositivo sem fios. O reabastecimento pode ser otimizado. Podem ser evitadas as avarias do equipamento. Os custos operacionais são reduzidos.

Os Pedidos de Informação Podem Ser Respondidos Através de Vários Canais.

Os smartphones e os tablets possibilitam que todas as pessoas no local tenham acesso à informação crítica do projeto incluída nas plantas e nas especificações. Ligados à nuvem ou à Internet, estes mesmos dispositivos permitem que toda a equipe de trabalhadores tenha acesso aos recursos adicionais, como regulamentos e autorizações para obterem as respostas que precisam e se manterem dentro dos prazos. Claro que existem mais maneiras da tecnologia adicionar velocidade aos trabalhos de construção, como Modelagem de Informações do Edifício (MIE), software de gestão de propostas e centenas de aplicações especializadas para tudo, desde a verificação dos cartões de ponto. Não desperdice tempo – coloque a tecnologia na sua lista de tarefas.