SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO E REPARO DE COMPONENTES

Ninguém sabe como aproveitar ao máximo um equipamento da Cat® melhor que um revendedor Cat. Nossa rede de revendedores vai muito além dos reparos e da manutenção de rotina e oferece suporte completo e extensivo para todo o ciclo de vida do equipamento vendido. O objetivo é ajudar você a aproveitar ao máximo o investimento, com grande disponibilidade de máquinas, extensa vida útil do equipamento e custos de operação mais baixos.


Gerenciamento da Vida Útil dos Componentes

Com o gerenciamento da vida útil, nosso objetivo é otimizar a confiabilidade e a durabilidade dos componentes durante toda a vida útil para alcançar uma maior disponibilidade e um menor custo por tonelada. Medimos o desempenho por meio do monitoramento da vida útil do componente e identificamos as principais causas de problemas por meio da análise de falha, possibilitando o desenvolvimento de um plano de ação para aproveitar nossas máquinas ao máximo.

A Análise de Fluidos também é um serviço essencial dos revendedores. Os fluidos têm muito a dizer sobre uma máquina. Uma alteração nas leituras pode ajudar a identificar problemas antes que se convertam em falhas e gerem prejuízo, possibilita diminuir o tempo de reparo, evita tempo de inatividade não planejado e ajuda a obter a maior vida útil possível do componente.


Renovação de Componentes

Substituir, recondicionar ou fazer reparos em componentes: seja qual for a solução mais viável do ponto de vista comercial, o revendedor Cat oferece a opção mais vantajosa para a operação, sem intermediários.

A maior parte dos componentes da Cat foi projetada para ter várias vidas úteis. Além disso, muitos revendedores Cat têm recursos de reutilização e recuperação para recondicionar componentes com o mesmo padrão de peças novas.

Quando a melhor opção é a substituição, os revendedores utilizam uma variedade de peças novas e Remanufaturadas Cat (Reman) para equilibrar a necessidade de um reparo econômico e adequado tanto para a máquina quanto para a operação. As peças e componentes Reman garantem o mesmo desempenho e confiabilidade de itens novos por uma fração do custo. Além disso, estão disponíveis para pronta entrega para proporcionar a você mais opções em tempo de recondicionamento e reparo.


Programa Cat Certified Rebuild

Quando uma máquina alcança o fim da vida útil, muitos revendedores Cat podem recondicioná-la para utilizar uma segunda vida útil, que é uma alternativa mais econômica. Há duas opções de recondicionamento:

A mais completa é o programa Cat Certified Rebuild. A máquina antiga é totalmente desmontada e todos os principais componentes são substituídos.

O programa Certified Powertrain Rebuild inclui somente os componentes que fazem parte do trem de força, o que ajuda a equilibrar o preço da operação e os requisitos de desempenho.


Manutenção e Reparo

Em se tratando de reparos de máquinas, o revendedor Cat tem todo o conhecimento e experiência para ajudar a evitá-los, além da competência técnica para executá-los quando necessário e colocar as máquinas em operação novamente. Além disso, os revendedores Cat têm a competência para determinar se um componente deve ser reparado, recondicionado ou substituído.

Com uma abordagem de manutenção preventiva, os revendedores Cat são proativos no cuidado com as peças e componentes para que eles durem o máximo possível. O monitoramento de condições permite a identificação das alterações de integridade e operação do equipamento, além da gravidade da aplicação, possibilitando que os reparos sejam executados antes de qualquer falha. Com o gerenciamento efetivo de uma escala de reparos planejada e minimização dos atrasos, os revendedores oferecem maior confiabilidade e disponibilidade ao mesmo tempo em que reduzem os custos da operação.


S•O•S℠

Recondicionamentos Certificados

Treinamento de Serviço


Escalas de Manutenção Planejadas

Monitoramento de Condições

Encontre um revendedor


Suporte de Ciclo de Vida Útil

Suporte de ciclo de vida útil

Juntamente com os revendedores Cat, somos parceiros durante todo o ciclo de vida útil da máquina, desde a entrega, passando pelas operações e manutenções do dia a dia, até os grandes reparos e recondicionamentos.

Saiba Mais

Página do Setor de Mineração

Página Inicial de Mineração

A mineração é um setor desafiador. Não importa se você tem um único equipamento ou cem máquinas Cat: estamos prontos para ajudar você.

Saiba Mais