Acopladores Cat®

Um Pequeno Investimento com Grandes Retornos

Os acopladores criam versatilidade para os equipamentos de construção. Para clientes que usam máquinas para realizar muitas tarefas – um acoplador é indispensável. Saiba por quê:

As caçambas afixadas diretamente no braço traseiro da máquina são dedicadas a uma largura. Se você precisar mudar a largura, isso irá demandar um tempo adicional para remover os pinos e instalar uma nova caçamba. Quanto tempo isso demora? Com um acoplador, a caçamba pode ser removida rapidamente, uma caçamba diferente é prontamente instalada em menos da metade do tempo, e com um esforço significativamente menor.

Um acoplador é uma interface que equipa a máquina para aceitar diferentes ferramentas de trabalho com rapidez e segurança. Existem acopladores para a maioria dos tipos de máquinas.

Vamos usar uma Retroescavadeira como exemplo. Digamos que você chega a um canteiro de obras e precisa escavar uma valeta de 20m, com 450mm de largura, mas chega com uma caçamba de 600mm no braço da escavadeira. Uma solução seria escavar uma valeta de 600mm e aterrar o material extra. Isso custa um tempo extra, “Mais tempo trocando uma caçamba = Menos dinheiro no seu bolso.” Outra abordagem seria (1) remover a caçamba de 600mm usando um martelo para retirar os pinos da caçamba, (2) montar a caçamba de 450mm na máquina, então (3) usar o martelo para colocar os pinos de volta na caçamba. Isso também custa um tempo extra. “Mais tempo trocando uma caçamba = Menos dinheiro no seu bolso.”

Uma abordagem melhor seria ter um acoplador, que permite desconectar rapidamente a caçamba de 600mm e conectar também rapidamente a caçamba de 450mm e remover somente o material necessário para completar a tarefa. Novamente, menos tempo trocando uma caçamba = mais dinheiro no seu bolso. Você também ganha tempo removendo apenas o material necessário. Menos tempo trocando uma caçamba = você já entendeu a ideia. Se o próximo canteiro de obras exigir a caçamba de 600mm, não haverá problema. A caçamba de 450mm pode ser conectada ou removida rapidamente com uma chave e algumas voltas. Os acopladores permitem que o cliente se concentre no trabalho e não nas atividades que não agregam valor, como o uso de um martelo contra os pinos para instalar ou remover uma caçamba.

Com um acoplador, você pode produzir mais com sua Retroescavadeira. Uma retroescavadeira pode realizar muitas tarefas com caçambas de escavação, caçambas para rochas, caçambas para solo, caçambas para tarefas severas, caçambas para limpeza de valetas, brocas, fresadoras, ríperes, compactadores vibratórios e martelos hidráulicos, para mencionar apenas algumas. O melhor de tudo é que os acopladores permitem que as ferramentas de trabalho sejam compartilhadas entre várias máquinas para melhorar a utilização e a produtividade. Os acopladores são um pequeno investimento para grandes retornos em segurança, produtividade, versatilidade e maior utilização da máquina.

# # #

Observação aos Editores:

A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo