Cat Rock Straight System Faz Mineração em Rocha Dura com Eficiência Longwall

SISTEMA ROCK STRAIGHT DA CAT® FAZ MINERAÇÃO EM ROCHA DURA COM EFICIÊNCIA LONGWALL

Para Divulgação Mundial: agosto de 2016
Número do Comunicado: 401PR16

O Sistema Rock Straight da Cat® é um sistema longwall totalmente mecanizado e projetado para mineração contínua de depósitos planos e tabulares e minerais de rocha dura. O sistema combina o uso de um minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira de rocha dura que usa a Tecnologia de Corte Inferior Ativada da Cat, a qual foi projetada especificamente para a extração de depósitos de rochas duras cobertos. Uma esteira da cadeia de rochas duras de baixo perfil e os suportes de teto hidráulicos de rocha dura completam o sistema, o que proporciona corte, carregamento e transporte simultâneos, controlados pelo comprovado sistema de automação de longwall da Cat.

O Sistema Rock Straight é o primeiro sistema comercial contínuo de mineração e transporte para aplicações subterrâneas de rocha dura, e agora está disponível comercialmente após vários testes em campo. O eficiente sistema de mineração foi projetado para substituir as convencionais operações de perfuração e detonação em alturas baixas, variando de 1,3 a 2 metros (4,2 a 6,6 pés), e em depósitos cobertos, como alguns tipos de depósitos de platina, cobre e ouro. O sistema pode seguir o sulco e maximizar o minério extraído enquanto mantém a diluição em um nível mínimo.

Os benefícios adicionais incluem a redução dos riscos à saúde e segurança. O cortador de rocha acionado eletricamente e a esteira de rocha dura não têm emissões do escape e não é necessário usar explosivos no ciclo de produção. Se comparada com a mineração convencional de rocha dura, menos pessoas são necessárias no trabalho subterrâneo, e o controle remoto coloca o operador em uma cabine com controle de climatização.   

Minerador para Rocha Dura

A Tecnologia de Corte Inferior Ativada Cat é a chave para o sucesso da máquina de corte, a HRM220. O projeto das duas cabeças de corte permite que os ganchos de extração ataquem a rocha de um ângulo ideal para explorar a respectiva resistência à tração, que é apenas de 10 a 20 por cento de sua resistência à compressão. O movimento de ativação otimiza a velocidade, o impulso e o impacto de cada gancho de extração, ao mesmo tempo que move rapidamente o gancho de extração para minimizar o desgaste e o aquecimento. O resultado é um menor consumo de energia e um custo reduzido de substituição das ferramentas de corte.

As unidades de corte são alimentadas por um motor de 132 kW (177 HP) e podem cortar rocha, excedendo a resistência de compressão uniaxial de 120 MPa (17.404 lb/pol²). A velocidade do transportador da unidade de corte pode ser até 6 m/min (19,7 pés/min), dependendo das propriedades da rocha de corte. O transportador de alta capacidade em combinação com uma profundidade máxima de corte de 100 mm (3,9 pol) proporciona altas taxas de produção. As unidades de corte independentes podem ser posicionadas em alturas diferentes para maximizar a produtividade de uma única sequência de corte.

A HRM220 incorpora módulos eletrônicos que permitem o controle, o monitoramento e a proteção do minerador. A operação remota e o diagnóstico de componentes importantes podem ser realizados na cabine do operador por meio de informações na tela. Obviamente, os dados podem ser transferidos para um local da superfície para análise, quando necessário.

O chassi principal robusto protege o equipamento elétrico e a hidráulica contra forças de corte e transporte, resultando em confiabilidade superior e vida útil mais longa. O sistema de corte tem um peso total de 41 toneladas métricas (45,2 toneladas).

Esteira para Rocha Dura

A Esteira para Rocha Dura, HRC30, é baseada na extensiva experiência da Caterpillar em tecnologia de esteira de longwall, adaptada para aplicações de rocha dura. A esteira de face do avental frontal recém-desenvolvida tem um perfil muito baixo, projetada para transportar rocha em baixas alturas de corte. Uma corrente de barra de transporte única move os coletores do avental por todo o comprimento da face de corte conforme eles se movem nos coletores de linha. O sistema coletor do avental garante desgaste reduzido ao mover a rocha abrasiva.

O número de coletores de linha pode variar para se adequar a diferentes comprimentos de face de até 100 m (328 pés). A esteira durável usa aço de alta resistência para longa vida útil e operação confiável. A capacidade de transporte é de 160 toneladas métricas (176 toneladas) por hora.

Suporte de Teto e Automação de Rocha Dura

Os engenheiros da Caterpillar projetaram o Suporte de Teto de Rocha Dura HRS1220 especificamente para o Sistema Rock Straight. Com base nos projetos aprovados de suporte de teto de longwall, o protetor com duas pernas incorpora uma base sólida conectada a um mecanismo de avanço em cada lado da base.

Os suportes têm uma faixa de trabalho de 1.060 a 2.155 mm (41,7 a 84,8 pol) com uma carga gerada de até 2.599 kN (377 lb/pol²). A durabilidade e a confiabilidade dos suportes foram comprovadas no centro de teste da Caterpillar na Alemanha e em aplicações de minas.

O sistema de controle eletro-hidráulico Cat PMC-R fornece automação avançada de suporte de teto. Ele foi comprovado como flexível, confiável e produtivo em minas ao redor do mundo. Além de otimizar a produtividade, o sistema fornece monitoramento de equipamento e diagnóstico remoto.

Para obter mais informações sobre o Cat Rock Straight System, entre em contato com o revendedor Cat ou acesse:

http://www.cat.com/en_US/campaigns/awareness/rock-straight-system.html

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo