A Caterpillar Inclui as Pavimentadoras AP1000F e AP1055F à Família de Máquinas da Paving Products

A Caterpillar Inclui as Pavimentadoras AP1000F e AP1055F à Família de Máquinas da Paving Products

Para Divulgação Mundial (exceto a Europa): novembro de 2014
Número do Comunicado: 558PR14

Melhorias no desempenho e tecnologia com uma interface simples são os principais benefícios das novas Pavimentadoras da Série F da Cat® Paving Products.

Eficiência de Combustível

Vários recursos ajudam a melhorar a economia de combustível e a manter altos níveis de desempenho. O desempenho do motor é auxiliado pelo motor Cat C7.1 ACERT™ de 167 kW (225 HP), que atende às regulamentações de emissões europeias do Estágio IV e do Final do Tier 4 da EPA dos EUA sem sacrificar a potência. Em alguns modelos da Série F, também há disponível um motor Cat C7.1 que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Ele fornece uma potência de 186 kW (249 HP).

O modo Eco é padrão nas pavimentadoras da Série F. Quando usado com o controle automático de rotação do motor, o modo Eco gerencia com eficiência as RPMs do motor para otimizar a economia de combustível, reduzir os níveis de ruído e manter a pavimentadora funcionando sem interrupções. O controle ajusta automaticamente as RPMs quando o motor atinge um alto limite de carga ou precisa de arrefecimento adicional.

Gerador Integrado e Sistema de Aquecimento da Mesa

Um gerador integrado, a potência por detrás de um novo sistema de aquecimento da mesa, é outra melhoria na economia de combustível. Exclusivo da Caterpillar, o gerador da Série F foi desenvolvido pela mesma equipe que projetou e criou o altamente inovador trator de esteiras Cat D7E.

O gerador integrado está diretamente conectado ao motor da pavimentadora e funciona como uma peça essencial da máquina. A refinada distribuição de calor das mesas da Série SE60 é combinada com o gerador para deixar a mesa com a temperatura adequada em aproximadamente 15 minutos, em comparação com os 30 a 45 minutos de antes.

As pavimentadoras da Série F funcionam a aproximadamente 1.300 RPMs durante o aquecimento, em comparação com as 2.200 RPMs mais comuns de algumas máquinas concorrentes. A menor exigência de RPMs diminui os níveis de ruído e pode levar a tempos de partida mais antecipados em áreas residenciais.

Tecnologia

As telas sensíveis ao toque proporcionam maior flexibilidade para a operação e o ajuste da máquina. O visor colorido oferece alta visibilidade e opções mais fáceis de usar. Os novos controles dos recursos são acessados ​​pela tela sensível ao toque. As funções mais utilizadas ainda são controladas por interruptores.

O novo sistema de alimentador de enchimento automático com um único interruptor simplifica a instalação e ajuda a oferecer consistência aos operadores de variados níveis de experiência e habilidade.

Os diagnósticos do sistema de aquecimento da mesa permitem uma pavimentação ininterrupta em caso de falha no sensor de temperatura da mesa. O sistema compensa automaticamente, permitindo uma pavimentação consistente e ininterrupta.

O controle da relação para as esteiras agora pode ser monitorado a partir da mesa. Antigamente, apenas o operador do trator podia controlar a relação da esteira. Da mesma forma, o operador do trator agora pode ajustar a altura da mistura para aumentar a flexibilidade. Um controle suspenso que permite que o operador da mesa permaneça ao lado da máquina já está disponível.

Consoles de Operação

O console do operador possui funcionalidades aprimoradas. Os controles são tão simples quanto os empreiteiros precisam e tão flexíveis quanto eles desejam. Os operadores que preferem opções limitadas têm um sistema de controle organizado e eficiente ao alcance fácil e, sobretudo, nos mesmos locais, como nos modelos anteriores. Aqueles que desejam utilizar mais funções podem fazê-lo acessando vários menus nas telas sensíveis ao toque.

Configurações exclusivas do sistema de alimentador e de propulsão são transferidas entre as estações com o toque de um único interruptor. O modo de velocidade, bem como os de operação e de percurso, são ajustados automaticamente em ambas as estações.

Os operadores da pavimentadora podem fazer vários ajustes na mesa sem sair de seus assentos. O Controle de Nivelamento Cat agora pode ser operado a partir dos consoles do trator, se desejado. Um sistema de alimentador automático com um único interruptor faz o trabalho de quatro interruptores. Um botão de enchimento automático alterna entre a execução das brocas e das esteiras, ajudando os operadores a construir uma cabeça de material adequada desde o início.

Um modo de aquecimento/limpeza executa o sistema de alimentador a uma velocidade reduzida, permitindo que o operador desempenhe funções de lavagem. Ele também levanta automaticamente a broca para simplificar o transporte. Se um operador não quiser utilizar todos os controles e a tecnologia associada, há "bloqueios" na mesa para evitar o acesso acidental.

Material Rodante Mobil-Trac™

As pavimentadoras da Série F apresentam materiais rodantes inovadores. Os roletes de suporte totalmente providos de roletes flutuantes mantêm contato com a superfície, independentemente de irregularidades. Os roletes flutuantes oscilantes minimizam desvios e a movimentação do ponto de reboque, produzindo mantas mais regulares.

O Sistema Mobil-Trac (MTS, Mobil-Trac System) apresenta roletes flutuantes oscilantes e uma correia de borracha em vez da esteira de aço padrão. A correia de borracha é orientada por fricção e está disponível com esteiras ranhuradas ou lisas. O MTS permite velocidades de percurso que correspondem ao ritmo das pavimentadoras com rodas. O sistema combina essencialmente a tração das pavimentadoras de esteiras com a velocidade e a mobilidade das pavimentadoras com rodas. A avançada capacidade de manobra é outro benefício importante.

Material Rodante com Rodas

As pavimentadoras com rodas da Série F oferecem a tração nas seis rodas como um opcional. A tração nas seis rodas utiliza uma hidráulica avançada para otimizar a tração e fornecer 200 por cento mais força de tração frontal em comparação com os modelos anteriores. A opção de auxílio da roda frontal ou de tração nas quatro todas aumenta a força de tração da roda frontal em 50 por cento em comparação com os modelos anteriores. Um novo pneu radial oferece maior tração. Quando testado em uma base de cascalho compactado e em asfalto, o pneu apresentou 20 por cento mais força de tração em comparação com os pneus radiais existentes para deslocamento sobre areia.

Opções

Existem três opções de mesas: SE60 V, SE60 V XW e SE60 VT XW. Os modelos XW compartilham estruturas comuns de chassi, sendo que a V XW oferece apenas barras vibratórias e a VT XW oferece barras vibratórias e barras tamper.

A vida útil da placa da mesa é estendida com a utilização de aço resistente à abrasão, que é de propriedade da Caterpillar. O mesmo aço é usado nas bordas cortantes das motoniveladoras, assim como nas mesas AS3301C, AS3251C e AS4252C.

As extensões da mesa estão equipadas com o exclusivo controle proporcional de duas velocidades para aumentar a capacidade de resposta perto de obstáculos e com um controle mais preciso das aplicações rodoviárias. Um controle suspenso ajusta a altura das comportas da extremidade hidráulicas opcionais, bem como a largura do extensor e a altura do ponto de reboque. O controle proporciona ao operador da mesa muito mais flexibilidade em relação à sua localização. A adição de uma estrutura de mesa usinada facilita a instalação das placas da mesa, aparafusadas horizontalmente no chassi.

A mesa SE60 V apresenta excelentes qualidades de dirigibilidade e da manta, proporcionando versatilidade em áreas urbanas graças ao seu tamanho compacto e ao peso leve. Essa mesa substitui a atual mesa vibratória AS3301C.

As mesas da Série SE60 XW oferecem texturas de mantas extremamente apertadas, com densidades mais altas. A Série XW também possui controle hidráulico total da coroa e da inclinação e da altura da extensão em toda a largura de 10 m (33 pés). Isso é particularmente importante em aplicações de pavimentação de largura ampla para garantir uma manta com excelente textura e densidade.

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre produtos sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o seu revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo