Cat® 914K Ag Handler

Caterpillar lança Carregadeira Agrícola Cat® 914K Ag Handler

Para o lançamento no Brasil: abril de 2019
Número de lançamento: 305PR19

Carregadeira Cat® 914K Ag. Handler produzida no Brasil foi desenvolvida para o produtor rural e é oferecida com uma gama de ferramentas e serviços que elevam a produtividade no campo.

Ribeirão Preto-SP, 30 de abril de 2019 – A Caterpillar apresenta na 26ª Agrishow a Carregadeira de Rodas Cat® 914K Ag Handler. Esta nova máquina agrícola, que começa a ser fabricada no Brasil, foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades do produtor rural brasileiro por produtividade, eficiência e baixo custo de operação.

Destaque para a articulação Z, engate rápido e motor mecânico

A Cat 914K Ag Handler recebeu o sistema de articulação em Z otimizado para combinar a eficiência de carregamento de uma articulação em Z tradicional com o recurso de um engate rápido. Isso proporciona excelentes desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e a elevada força do cilindro de inclinação ao longo da faixa de trabalho manuseiam cargas de modo seguro e confiável e um controle preciso.

A máquina é equipada com o motor mecânico Cat C4.4, com 98HP de potência líquida. A opção pelo motor mecânico atende à voz dos clientes agrícolas por tecnologia que aliam produtividade com simplicidade e facilidade de manutenção. Este motor já é consagrado em vários outros equipamentos da Caterpillar em diversas aplicações e opera com uma suave transmissão hidrostática, controlada eletronicamente e sem a necessidade de pisar no pedal. Esta transmissão fornece potência ajustável no solo e excelente controle de velocidade de deslocamento para ciclos rápidos de carregamento e a flexibilidade para realizar várias tarefas de maneira eficiente.

Além da articulação e do motor mecânico, tornam a 914K um equipamento bastante versátil aos produtores o engate rápido de fábrica. Este componente assegura excelente versatilidade e produtividade com as ferramentas exclusivas Cat. Dispõe também das caçambas da Série Performance, garfos para paletes, manipuladores de fardos de algodão e big bag, entre outras ferramentas.

Mais características da carregadeira agrícola 

A cabine garante conforto ao operador com um assento confortável e controles fáceis de usar. O sistema eletro-hidráulico de última geração proporciona baixo esforço e controle preciso com tempos de ciclo mais rápidos.

O joystick multifuncional incorpora o controle de avanço/ré e trava do diferencial. No console lateral está localizado o interruptor de engate/desengate do engate rápido, que permite a substituição das ferramentas de trabalho sem a necessidade de sair da cabine.

Intervalos de manutenção prolongados e excelente acesso para manutenção tornam as verificações diárias rápidas e fáceis, permitindo começar o trabalho mais rapidamente.

Com suas altas cargas de tombamento, elevadas forças de desagregação e potência do motor mecânico Cat C4.4, a Série K é uma solução balanceada para todas as aplicações do cliente. O Modo Econômico e um ventilador de arrefecimento sob demanda fazem da 914K uma carregadeira potente e com eficiência de combustível.

Desempenho personalizado

A versatilidade e o conforto para o operador deste novo modelo são ainda mais realçados com a nova opção de pacote de recursos de carregamento. Este pacote inclui um novo teclado eletrônico que permite ao operador ajustar a máquina conforme a operação com apenas um toque no teclado.

O pacote de recursos de carregamento inclui ainda controle de tração, ajuste da agressividade do sistema hidrostático, ajuste da modulação do implemento e parametrização automática de elevação e retorno da caçamba.

Segurança e administração da frota

Para maior proteção, o sistema antifurto é composto por um teclado eletrônico que protege eletronicamente a ignição do motor. O sistema Cat Connect usa tecnologia e serviços de forma inteligente para melhorar a eficiência no canteiro de obras.

As tecnologias LINK, como o sistema opcional Product Link™, ajudam os proprietários a administrar a produtividade do equipamento e reduzir os custos de operação pela interface VisionLink® online. Estas tecnologias rastreiam itens críticos, tais como localização da máquina e horas trabalhadas.

# # #

 

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da sua rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local sobre a disponibilidade e as especificações dos produtos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

Sobre a Caterpillar

Por mais de 90 anos, a Caterpillar torna o progresso sustentável possível e direciona mudanças positivas em cada continente. Os clientes contam com a Caterpillar para ajudá-los a desenvolver a infraestrutura e a gerar energia de que necessitam. Com vendas e receitas de U$ 54,7 bilhões, a Caterpillar é líder mundial na fabricação de equipamentos para os mercados de construção, agropecuária, florestal e mineração, além de produzir e fornecer turbinas industriais a gás, motores a diesel e gás natural, grupos geradores de energia elétrica e locomotivas diesel-elétricas. A companhia também provê financiamento e serviços relacionados por meio de seu segmento de Produtos Financeiros. No Brasil, está presente há 65 anos, sendo a principal exportadora brasileira em seu segmento, tendo 5.200 funcionários em suas unidades de Piracicaba-SP, Campo Largo-PR e Sete Lagoas-MG.  Para mais informações, visite caterpillar.com. Para se conectar conosco pelas redes sociais, visite caterpillar.com/social-media. Para mais informações, visite caterpillar.com. Para se conectar conosco pelas redes sociais, visite caterpillar.com/social-media.

Sobre a Sotreq

Com 76 anos de atuação no Brasil, é uma das maiores provedoras de soluções customizadas, produtos e sistemas Cat. Atualmente, a organização possui mais de 60 filiais distribuídas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, oferecendo suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia. 

www.sotreq.com.br

Sobre a PESA

A PESA é o revendedor Cat® para o Sul do Brasil, sendo uma das principais empresas de importação e comércio de máquinas novas e usadas da Caterpillar, além de fornecer peças e serviços de recuperação total e parcial de componentes e equipamentos. A PESA também é revendedora dos grupos de geradores Cat de energia elétrica, motores industriais, motores marítimos, além de soluções a óleo e gás. A PESA é ainda representante da Cat Rental Store, de locação de equipamentos. Para mais informações, consulte pesa.com.br

 

Press Inquiries

Caterpillar Media Representative

South America

Renato Sanchez: rsanchez@cat.com

Reader Requests
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias