Caterpillar Lança Novos Compactadores Utilitários Pensando em Locação

Para Divulgação Mundial, exceto na América do Norte: novembro de 2017  
Número do Comunicado: 579PR17

Os clientes esperam que a Cat ® Paving Products ofereça máquinas e serviços que os ajudem a se tornarem mais eficientes e lucrativos. Estes novos modelos fazem exatamente isso, tornando-se fáceis de operar, simples de transportar e rápidos de reparar.

Os novos CB2.5, CB2.7, CB2.9 e CC2.6 utilizam uma nomenclatura baseada em peso que significa seu peso operacional padrão em toneladas métricas, tornando mais fácil para os clientes escolher a máquina que melhor atende às suas necessidades. Estes novos modelos oferecem uma excelente versatilidade na categoria de tamanho de 2,5 t a 2,9 t. Aplicações comuns incluem ruas, ciclovias, pátios, percursos, estacionamentos, entradas de garagem, centros urbanos e trabalhos em acostamento.

Fáceis de Operar

Os recursos operacionais simples incluem chaves seletoras para ativar funções da máquina com rapidez e facilidade. O visor analógico reto exibe o nível de combustível, a temperatura do motor e as horas da máquina para referência rápida. Dar a partida ficou muito mais fácil graças à sua exclusiva tecnologia de vela incandescente.  

Simples de Transportar

Deslocar-se para um novo local de trabalho nunca foi tão fácil. A opção de levantamento de ponto único e o projeto de engate durável agilizam e facilitam o içamento da máquina em veículos de transporte. A opção da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) dobrável oferece uma baixa altura de transporte e permite que a máquina se movimente abaixo e em torno de estruturas baixas durante a execução de procedimentos de compactação.

Rápido de Reparar

Diagnósticos simples e verificações de serviço acessíveis são fundamentais para otimizar a produção da máquina. Estes novos compactadores utilitários estão equipados com fusíveis e relés que permitem que o pessoal de serviço faça o diagnóstico rápido de falhas sem utilizar equipamentos especializados. Os indicadores visuais para fluxo de ar, separador de combustível/água, arrefecimento, sistema hidráulico e sistema de borrifo de água ajudam a otimizar as verificações de serviço de rotina e a manter as máquinas funcionando.

Monitoramento de Perto

Estes novos modelos foram projetados para se adequarem facilmente à frota de locação. O recurso Product Link™ permite um monitoramento atento, de modo que os proprietários ficam bem informados sobre a localização da máquina e sobre as necessidades de manutenção. O painel de controle simples e a plataforma espaçosa oferecem conforto para uma variedade de operadores. Os componentes duráveis ​​e o motor com eficiência de combustível maximizam o tempo de atividade e reduzem os custos de operação durante toda a vida útil.

Alimentação Eficaz

Estes novos Compactadores Utilitários estão equipados com um motor C1.5 que atende às emissões equivalentes aos padrões de emissões do Período do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III da China (Observação: Os padrões de emissões do Estágio IIIB da UE não se aplicam a essa classe de classificação de potência). O motor tem uma potência de 22,3 kW (30,3 HP) e funciona com eficácia nas condições mais difíceis.

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo