Caterpillar Atualiza o Cat MineStar Terrain com Novos Recursos que Otimizam a Produtividade e os Custos de Operação da Mineração

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016  
Número do Comunicado: 454PR16

A Caterpillar anuncia uma atualização do Cat® MineStar Terrain, um dos conjuntos de recursos que compõem as operações de mineração integradas e o sistema de gerenciamento de equipamentos móveis da empresa. O Terrain combina tecnologias de orientação GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) que ajudam os operadores a trabalharem com eficiência e precisão utilizando software comercial integrado que permite o monitoramento remoto e a tomada de decisão baseada em fatos. Os mineradores usam o Terrain para otimizar a eficiência da produção, aumentar a segurança e reduzir o custo por tonelada. Todos os produtos Terrain (para nivelamento, perfuração e carregamento) foram atualizados.

Terrain para nivelamento

O Terrain para nivelamento melhora a eficiência e reduz o custo de nivelamento em aplicações que vão desde a laminação da produção à recuperação. Com esta atualização, os tratores D10T2 e D11T podem ser encomendados com recursos de controle de lâmina instalados de fábrica integrados ao sistema de controle da máquina. A automatização da movimentação da lâmina ajuda todos os operadores (dos inexperientes aos altamente qualificados) a movimentarem materiais com mais rapidez e precisão com menos combustível e retrabalho. Uma opção de recondicionamento está sendo desenvolvida para o D9T, D10T e D11T.

A versão mais recente do Terrain para nivelamento também inclui um recurso que monitora o estado da máquina (em operação ou inativa), observações quando uma unidade está inativa e avisos para o operador selecionar um código de atraso, explicando a inatividade. As informações são fornecidas ao gerente da mina em um relatório de cronograma visual que pode ser usado para avaliar e melhorar a utilização.

Terrain para perfuração

O Terrain para perfuração direciona a execução de padrões de perfuração e permite o monitoramento remoto de atividades de perfuração. Com esta atualização, várias perfuratrizes do mesmo padrão podem compartilhar em tempo real o status de cada buraco perfurado. Isso proporciona aos operadores de perfuratriz e ao pessoal de escritório uma visão comum e precisa dos progressos realizados na fábrica em todos os momentos, reduzindo ineficiências e redundâncias. Outro novo recurso é um simulador de treinamento para os operadores de perfuratriz executado em um computador. Se o operador estiver aprendendo novas habilidades ou melhorando as já existentes, o treinamento externo poderá ser fornecido de maneira segura, eficiente e econômica. Mais dois novos recursos expandem a versatilidade do Terrain para perfuração: o sistema agora pode ser usado nas perfuratrizes Atlas Copco D65 e em escavadeiras que perfuram buracos de drenagem em aplicações de lixiviação.

Terrain para carregamento

O Terrain para carregamento ajuda os operadores a movimentar e posicionar materiais, melhorando a eficiência e a precisão. O Terrain para carregamento continua disponível com recursos completos para qualquer marca de equipamento; no entanto, esta atualização integra-se mais profundamente com a Escavadeira a Cabo Cat 7495. O sistema 7495 agora indica o posicionamento da ponta da draga com precisão e a carga útil da draga em tempo real. A exibição contínua da posição da draga garante uma identificação mais precisa de materiais.  

Outras melhorias incluem um recurso de Alerta de Proximidade totalmente integrado que avisa o operador quando uma máquina se aproxima de uma zona de prevenção ou é alcançada por outra unidade que tenha violado os limites especificados. As informações de proximidade são exibidas na mesma tela das informações de nivelamento e carregamento, simplificando a experiência do usuário. Para pás e escavadeiras, um recurso atualizado de Zona de Prevenção de Articulação oferece uma precisão de alarme líder da indústria.  

Integração com o Fleet

Os clientes que utilizam o Terrain como parte de um sistema de gerenciamento de frotas totalmente integrado (Cat MineStar Fleet 4.4 ou mais recente) serão beneficiados com um novo recurso para aplicações de carregadeiras grandes que combina o controle totalmente automático de minério com capacidades melhores de rastreamento da produção. Seja trabalhando em um poço, no estoque ou no pad ROM, os operadores de pás-carregadeiras recebem automaticamente dados do gráfico de grade 3D provenientes da mineradora, eliminando atualizações manuais do escritório e reduzindo riscos de erro humano. O sistema facilita a combinação no pad ROM, uma vez que os recursos de gerenciamento automático de material aumentam a eficiência e a precisão. O sistema também controla automaticamente o material despejado na britadeira ou carregado em caminhões.

Para obter mais informações sobre atualizações do Cat MineStar Terrain, consulte o estande da Caterpillar na MINExpo 2016, entre em contato com um revendedor Cat ou visite o site: www.cat.com/minestar

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  


Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo