Novo Sistema de Alerta de Proximidade Cat® Apresenta Comunicações Avançadas Ponto a Ponto para Impedir Colisões sem Ampla Rede Local

Novo Sistema de Alerta de Proximidade Cat® Apresenta Comunicações Avançadas Ponto a Ponto para Impedir Colisões sem Ampla Rede Local

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016
Número do Comunicado: 480PR16

A Caterpillar está introduzindo um novo sistema de alerta de colisão, o Alerta de Proximidade, para veículos de superfície. Parte do conjunto de recursos do Cat® MineStar™ Detect, o novo sistema utiliza as mais recentes comunicações ponto a ponto usadas pelo setor automotivo. O sistema proporciona comunicações rápidas e confiáveis entre os veículos e apresenta informações de alerta de colisão aos operadores, sem a necessidade de uma rede de rádio robusta que atenda o local todo.

O hardware de bordo pode ser montado em veículos leves e em qualquer marca de equipamento de mineração de superfície. Menos componentes são necessários em comparação com o sistema de Alerta de Proximidade anterior da Cat, que utiliza uma rede Wi-Fi. O resultado é menor necessidade de espaço nos veículos, instalação rápida e redução de custos.

O monitor de bordo pode armazenar até 24 horas de dados de incidentes. Esses dados são enviados ao escritório para armazenamento e análise por meio de hot spots de comunicações estrategicamente localizados no local. A coleta, reprodução e comunicação dos incidentes são independentes do MineStar Fleet.

O Cat MineStar Fleet, o Alerta de Proximidade e a Detecção de Objetos podem operar em um único monitor na cabine. O novo sistema de Alerta de Proximidade também apresenta tons de alarme que os operadores podem distinguir facilmente dos alertas emitidos por outros sistemas. Quando combinados com o Fleet no escritório, os relatórios avançados incluem o desempenho do operador em relação ao número de incidentes de segurança. O novo sistema mantém os vários recursos do sistema anterior, como zonas de prevenção, zonas de velocidade, envelopes e caminhos projetados da máquina altamente configuráveis, notificações do operador, captura e reprodução de incidentes para treinamento ou reconstrução de incidentes.

Assim como o sistema anterior, o novo sistema é fácil de usar. O sistema de Alerta de Proximidade exibe informações para o operador em um monitor gráfico intuitivo na cabine. O sistema oferece três níveis de alarmes de bordo. As zonas, que definem os alarmes, são configuráveis pelo cliente. A prioridade dos alarmes varia de baixa a crítica. Baixa prioridade indica que uma máquina está prestes a colidir com outra máquina no caminho projetado, ou que ela está seguindo outra máquina muito de perto. Alarmes críticos ocorrem quando as zonas mais próximas de duas ou mais máquinas estão se cruzando. Se as máquinas estão sempre muito próximas, como ocorre com os veículos de carga e de transporte de carga, é possível implementar filtros de alarme entre as classes de máquinas para silenciar as advertências que não sejam críticas.

Para obter mais informações sobre o Alerta de Proximidade e outros recursos do Cat MineStar System, visite o estande da Caterpillar na MINExpo 2016, entre em contato com o revendedor Cat regional ou visite: www.cat.com/minestar  

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 


Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo