Novo Sistema de Controle para Escavadeiras a Cabo Série 7495 Melhora a Eficiência do Operador, Reduz o Tempo de Inatividade e Aumenta a Produtividade

Para Divulgação Mundial: setembro de 2016 
Número do Comunicado: 433PR16

Para operadores de mina, manter uma escavadeira a cabo no banco é essencial para se ter uma excelente produtividade e lucratividade. Ao reconhecer esta importante necessidade, a Caterpillar desenvolveu um sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador. Esse sistema é padrão nas novas escavadeiras Série 7495 e está disponível para algumas escavadeiras Cat® 7495 e Bucyrus 495 em funcionamento. O novo software foi desenvolvido para simplificar a operação da máquina, permitindo que a escavadeira seja operada de uma maneira que promova a alta produção e proteja a máquina contra o mau uso acidental. O novo sistema pode aprimorar a produção, reduzindo a ocorrência de falhas operacionais, como sobrevelocidades de fecho e macacos de lança.

Dependendo das práticas específicas de escavação seguidas na mina, o sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador pode produzir vários benefícios significativos, incluindo programações mais confiáveis de substituição de cabo de fecho, vida útil completa do projeto para cabos de guincho, menos desgaste nos freios do fecho e vida útil mais longa para os componentes da caixa de engrenagem do guincho. Por meio do controle inteligente de movimentos da máquina em determinadas condições, o sistema reduz o tempo de inatividade para manutenção e reparo. Isso se traduz em produção adicional e custo inferior por tonelada, com um retorno de investimento geralmente em menos de seis meses.

Itens específicos do sistema

Ao desenvolver o sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador, os engenheiros da Caterpillar analisaram os hábitos operacionais de vários operadores de todos os níveis de habilidade. Com base nestas informações práticas, o novo sistema enfrenta situações de operação específicas que possivelmente poderiam prejudicar a programação de produção e da máquina.

Prevenção contra estolagem do guincho: a superlotação da draga e o excesso de carga podem estolar a draga e colocar forças prejudiciais sobre os componentes da caixa de engrenagem do guincho. O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador monitora a força e otimiza os comandos de fecho/retração em relação à velocidade do guincho. A otimização do ciclo de carga reduz a tensão e o desgaste sobre os componentes do sistema do guincho.

Prevenção contra o macaco de lança: as máquinas atuais em funcionamento podem se chocar com o piso do banco e levantar a lança com a alça da draga. Isso provoca falhas que afetam de maneira adversa os tempos de ciclo. O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador visa impedir a elevação da lança, ajustando automaticamente o guincho e o fecho para manter a tensão adequada do cabo. Com o novo sistema, o operador se deparará com menos interrupções de escavação.

Prevenção contra impacto do fecho: um impacto do fecho ocorre quando a draga bate no banco com alta inércia, resultando em altas tensões do cabo do fecho. Se o motor do fecho continuar aplicando força em tal situação, os cabos do fecho estarão sujeitos à carga de impacto. O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador mede a força no cabo do fecho e ajusta automaticamente a saída do motor para evitar a carga de impacto, mantendo a draga no banco apenas com o valor correto de força. O resultado final é a vida útil prolongada dos cabos de fecho.

Prevenção contra sobrevelocidade do fecho: uma sobrevelocidade do fecho ocorre quando a velocidade comandada é excedida e o freio é aplicado automaticamente. Esta ação interrompe o ciclo de escavação e provoca desgaste desnecessário no freio do fecho. O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador fornece mais potência de frenagem para evitar situações de sobrevelocidade. Esse recurso elimina a necessidade de reduzir a potência de velocidade do fecho em posições quase verticais da alça, minimiza a carga sobre o operador e aumenta a vida útil do freio do fecho.

Prevenção contra oscilação dentro do banco: quando o operador tenta oscilar a draga por meio do banco, as forças de carga lateral sobre a draga podem danificar os componentes da escavadeira. O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador pode determinar o engate da draga e limitar as forças de oscilação para evitar danos.

O sistema de Controle de Movimento Aprimorado para Assistência ao Operador está disponível para três classes de máquina 7495: 7495 (ER601143 & up); 7495 HF (ER801136 & up); 7495 HD (ER701167 & up). Geralmente, são necessárias duas horas para atualizar o software do sistema de controle.

Para obter mais informações sobre escavadeiras a cabo Cat, acesse: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/electric-rope-shovels.html

###

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa da Cat Trade

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo