374
374

A Escavadeira Cat ® 374 de Nova Geração Oferece Alta Produção e Mais Durabilidade com Menos Manutenção

 

 

Para Lançamento na América do Sul, África, Oriente Médio, Turquia, Eurásia: janeiro 2021
Número do Comunicado: 11PR21

A escavadeira Cat® 374 de Nova Geração que substitui a 374F oferece uma alta produção aos empreiteiros, duas vezes mais durabilidade estrutural e redução de até 20% nos custos de manutenção em comparação com a líder do setor.

"É essencial para a produção o nosso novo circuito de oscilação hidrostática dedicado", disse Brian Abbott, gerente de produto mundial para grandes escavadeiras Caterpillar. "O circuito permite a regeneração da energia do freio de oscilação e o gerenciamento independente do fluxo de óleo do cilindro. O que isso significa para proprietários e operadores é maior eficiência operacional e desempenho contínuo e mais previsível ao realizar multitarefas com a escavadeira."  

Estão disponíveis três modo de operação: Potência, Inteligente e ECO. O modo Potência é para obter potência máxima permanentemente. O modo ECO reduz a rotação do motor e os tempos de ciclo mantendo a força de desagregação. O modo Inteligente elimina as suposições ao combinar automaticamente a potência hidráulica e do motor com as condições de escavação, reduzindo o consumo de combustível e otimizando o desempenho. A rotação do motor diminui automaticamente quando a demanda hidráulica também diminui, reduzindo ainda mais o uso de combustível.

O sistema de arrefecimento apresenta um novo ventilador projetado para operar apenas quando necessário, economizando combustível e garantindo a máxima eficiência. Uma função de reversão automática disponível auxilia na limpeza de detritos dos núcleos de resfriamento: outra vantagem para obter maior eficiência.

A tecnologia padrão aumenta a eficiência, aprimora a segurança

"Uma vantagem adicional para a produção é a tecnologia simples e fácil de usar", acrescentou Abbott. "Disponibilizamos essa tecnologia no equipamento padrão. Na verdade, a 374 tem a oferta de tecnologia instalada de fábrica mais abrangente do setor em sua classe de tamanho: tudo para levar a eficiência operacional do proprietário a um nível muito mais alto."

O Cat Payload ajuda os operadores a aumentar a eficiência de carregamento com pesagem em movimento; estimativas de carga útil em tempo real podem ser calculadas sem oscilação para ajudar a evitar sobrecarga e subcarga dos caminhões. A porta USB do monitor permite aos operadores baixar os resultados de um turno inteiro até 30 dias de trabalho sem a necessidade de uma conexão com a Internet ou assinatura do VisionLink®.

O Cat Grade com 2D fornece aos operadores orientação visual para nivelar por meio do monitor padrão de tela sensível ao toque para que eles possam fazer cortes mais precisos. O sistema pode ser rapidamente atualizado para o Cat GRADE com 2D Avançado ou para o Cat Grade com 3D para obter precisão aprimorada. O 2D Avançado inclui um monitor adicional de tela sensível ao toque para permitir o projeto em campo. O 3D adiciona posicionamento por GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para uma precisão rigorosa. A tecnologia de comunicação integrada da 374 torna mais fácil do que nunca conectar-se a serviços 3D, como o Trimble Connected Community ou o Virtual Reference Station.

A Assistência para Levantamento é um novo recurso que ajuda a evitar que a escavadeira tombe. Ela calcula rapidamente o peso da carga atual que está sendo levantada e o compara com a capacidade nominal da escavadeira. Os alertas visuais e sonoros mostram e informam ao operador se a escavadeira está dentro de uma faixa de trabalho segura.

Independentemente de estar equipado com uma caçamba ou um martelo, o E-Fence 2D padrão impede que a escavadeira se mova para fora dos pontos definidos pelo operador. Isso ajuda a proteger a máquina e outros objetos contra danos e reduz o risco de multas relacionadas ao zoneamento ou a danos por utilidade acima e abaixo do solo. Também ajuda a prevenir fadiga do operador, reduzindo o excesso de oscilações e escavações.  

A Parada Automática do Martelo ajuda você a evitar o desgaste desnecessário do acessório e da máquina. Uma mensagem de advertência aparece no monitor após 15 segundos de fogo contínuo; o martelo para automaticamente após 30 segundos de fogo contínuo.

O Cat Product Link™ facilita o gerenciamento da máquina. Ele fornece um fluxo constante de informações sem fio disponíveis por meio da interface do VisionLink® online, permitindo que os gerentes de máquinas no escritório avaliem rapidamente as informações operacionais essenciais.

O Reconhecimento de Ferramenta de Trabalho opcional economiza tempo e energia ao mudar os acessórios. Um simples movimento de uma ferramenta anexada confirma sua identidade e ajusta automaticamente o sistema hidráulico aos parâmetros que o operador definiu para aquela ferramenta específica.

O Localizador de Acessórios Cat PL161 opcional é um dispositivo Bluetooth® que agiliza e facilita a localização dos acessórios e de outras peças. O leitor Bluetooth de bordo da escavadeira ou o Cat App no seu smartphone localizarão o dispositivo automaticamente até uma distância de 91 metros (300 pés).  

Mais durabilidade integrada

Não importa o quanto o trabalho seja difícil, a 374 foi planejada para fazê-lo. Lanças, braços e estruturas são duas vezes mais fortes do que os do modelo anterior: tudo para oferecer aos proprietários um desempenho confiável durante toda a vida útil da máquina.  

As lanças apresentam aumento da espessura da chapa superior e inferior; os braços aumentaram a espessura da chapa do suporte lateral e inferior e as armações têm maior espessura na chapa de montagem da estrutura de base e do contrapeso.

Reforços adicionais foram criados no chassi, na articulação e nos roletes da esteira e nos cilindros da lança, do braço e da caçamba para garantir um desempenho de longo prazo sem problemas.

Manutenção reduzida

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados contribuem para os custos mais baixos de longo prazo da 374.

O novo filtro de ar Cat com pré-filtro integrado e filtros primários e secundários oferecem o dobro da capacidade de retenção de poeira do projeto anterior.

O novo filtro de retorno hidráulico Cat tem uma vida útil de 3.000 horas: um aumento de 50% em relação aos filtros anteriores.

Os filtros do sistema de combustível são sincronizados para serviço em 1.000 horas: um aumento de 100% em relação aos filtros anteriores.

Os drenos de água e sedimentos do sistema de combustível e a verificação do nível de óleo do sistema hidráulico são posicionados próximos uns dos outros no nível do solo, tornando a manutenção de rotina mais rápida, fácil e segura.

Cabine voltada para o operador

A 374 oferece as opções de cabine Deluxe e Premium. Recursos de aprimoramento de desempenho, como painel de controle frontal, partida por botão sem chave e monitor grande de tela sensível ao toque com botões rotativos, já vêm de fábrica.

Veja a seguir as outras comodidades da cabine que certamente agradarão aos operadores:

  • Console inclinado que permite entrada e saída facilitada da cabine.
  • Montagens da cabine viscosos e avançados que reduzem a vibração em até 50% em comparação com os modelos anteriores.
  • Rádio integrado com Bluetooth e portas USB para conectar e carregar telefones
  • Controle de temperatura automático que mantém as configurações independentemente da temperatura ambiente.
  • Botões de joystick programáveis que permitem definir padrões de controle e taxas de resposta hidráulica, permitindo que a operação da máquina seja adaptada às preferências individuais.
  • Grandes janelas frontal, traseira e lateral juntamente com câmeras retrovisoras padrão e do lado direito para melhorar a visibilidade.
  • Um pacote opcional de visibilidade de 360 graus que combina imagens de várias câmeras para melhorar as linhas de visão do operador em todas as direções

"Os empreiteiros exigem alta produção e durabilidade de longo prazo, e estou confiante de que a escavadeira 374 de Nova Geração é a melhor escolha em sua classe de tamanho que oferece as duas coisas", concluiu Abbott.  

Entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse www.cat.com para obter mais informações.

 

 

 

 

Brian Abbot
de

Brian Abbot

Escavadeira Cat 374
de

Escavadeira Cat 374

Escavadeira Cat 374
de

Escavadeira Hidráulica Cat 374

Escavadeira Hidráulica Cat 374
de

Escavadeira Hidráulica Cat 374

Brian Abbot
Escavadeira Cat 374
Escavadeira Cat 374
Escavadeira Hidráulica Cat 374

Especificações do Produto 374

Motor

Cat® C15

Potência do motor (ISO 14396)

362 kW (485 HP)

Peso operacional

71.700 kg (158. 200 lb)

Profundidade máx. de escavação*

8.570 mm (28 pés 1 pol)

Alcance máx. no nível do solo*

13.160 mm (43 pés 2 pol)

Altura máx. de carregamento*

8.430 mm (27 pés 8 pol)

  *Lança de 7,8 m (25 pés 7 pol), braço de 3,6 m (11 pés 10 pol), caçamba SD 3,3 m3 (4,32 yd3)

 

 

Notícias sobre Produtos e Serviços

Veja os anúncios mais recentes de produto e motor da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

 

# # #

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2021 Caterpillar Todos os direitos reservados 

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo