Como Você pode Usar a Gestão de Equipamentos para Melhorar suas Margens

Como Você pode Usar a Gestão de Equipamentos para Melhorar suas Margens

A natureza cíclica da indústria da construção torna a manutenção das margens um desafio constante. Em tempos de crise como os de hoje, as margens são apertadas, pois cada vez mais as empresas concorrem a menos trabalhos. Os custos crescentes do capital e dos materiais, juntamente com a escassez de operadores especializados, também afetam os potenciais lucros.

Uma maneira de combater estas pressões é através da gestão eficaz de equipamentos. A gestão de equipamentos pode representar muito na redução dos gastos, no aumento da eficiência e na melhora substancial dos seus resultados finais.

Em que Consiste a Gestão de Equipamentos?

Independentemente do número de máquinas que utilize, a equação da gestão de equipamentos é muito simples—se resume no monitoramento e na utilização do seu equipamento para garantir que executa o máximo de trabalho com os menores gastos possíveis.

Parece simples, mas para alcançar esse objetivo é necessário estar focado em vários fatores essenciais:

  • Desempenho da Máquina — A manutenção dos sistemas das máquinas faz com que funcionem em boas condições e nas suas melhores capacidades, executando mais trabalhos com menores gastos de operação.
  • Saúde da Máquina — Uma máquina saudável passa menos tempo na oficina e tem um desempenho mais fiável quando necessário, sem surpresas.
  • Manutenção e Reparação Planejadas — Ao aderir a um programa de manutenção recomendado poderá identificar e resolver pequenos problemas antes que ocorram avarias graves, reduzindo o tempo de parada não planejado das máquinas e a interrupção da produção.
  • Proteção e Segurança — A boa gestão dos equipamentos diminui os riscos de estarem envolvidos em acidentes e a análise cuidada da localização e utilização das máquinas garante que não sejam roubadas ou utilizadas sem autorização.

Habitualmente, os dados da gestão de equipamentos são recolhidos através de listas de verificação, folhas de cálculo e da memória humana—todos eles podem ser enfadonhos, dispendiosos, propensos a erros e demoram a ser colocados em prática. Mas atualmente existe uma maneira melhor para obter os elementos que precisa para gerir e valorizar o seu equipamento ao máximo.

A Tecnologia Simplifica

As tecnologias existentes nos equipamentos atuais de construção simplificam a recolha de informações atualizadas ao minuto. Onde está. Como está funcionando. Quando deve ser verificado. Se existe algo de errado com o sistema da máquina. Se está sendo mal utilizado em algum lugar.

E essa informação, através de dados eletrônicos do equipamento, pode ser transmitida diretamente para você através do VisionLink®, internet ou celular. Não é necessário enviar alguém ao local para obter essa informação. E não precisa perder tempo precioso para analisar os números porque as análises são feitas automaticamente pelo avançado software VisionLink®.

No final, o que obtém é informação útil que lhe permite tomar decisões mais rápidas. Decisões baseadas em fatos, não em suposições. Decisões que podem ajudar a melhorar o seu negócio.

Benefícios da Gestão de Equipamentos

Os benefícios da gestão de equipamentos ajudam a sua empresa a alcançar quatro objetivos empresariais importantes:

Controle dos Gastos — Quando sabe quais são os seus gastos reais, poderá tomar atitudes para os reduzir. As tecnologias de monitoramento podem ajudar a:

  • Identificar com exatidão os problemas
  • Definir prioridades e agilizar as tarefas
  • Fornecer dados que ajudam a gerir melhor as despesas diretas, tais como, mão-de-obra, combustível, manutenção e reparação
  • Disponibilizar funções de relatórios, onde pode detectar e eliminar o tempo excessivo de parada da máquina para reduzir os seus gastos totais com combustível

Uma análise exata dos gastos poderá lhe fornecer as bases para analisar as reparações e manutenções e determinar o momento ideal para as realizar ou fazer substituições maiores.

Melhorar as Operações — Quando sabe exatamente onde estão as suas máquinas e quando é a altura de fazer a manutenção, poderá tomar melhores e mais informadas decisões operacionais. A gestão de equipamentos ajuda-o a:

  • Melhorar a eficiência monitorando o tempo de trabalho produtivo, a utilização da máquina, logística, desgaste do equipamento e resposta da equipe
  • Determinar quando é necessário fazer o serviço de assistência ou manutenção preventiva na máquina
  • Como poderá movimentar a sua frota pelos trabalhos em curso para que o seu equipamento esteja no local e momento certo ou retirar uma máquina de um trabalho e mesmo assim cumprir os prazos propostos

Gerir Pessoas — Qualquer programa de gestão de equipamentos deverá levar em consideração os conhecimentos e hábitos das pessoas que melhor conhecem as necessidades da máquina—os operadores. Como primeira linha de defesa do seu equipamento, os operadores devem conhecer bem o impacto que as suas ações têm na sua frota.

A informação do Cat® Product Link™ pode:

  • Indicar o modo como os seus operadores estão trabalhando e se utilizam o equipamento com responsabilidade
  • Indicar a frequência de eventos do operador, para saber quando é necessário fazer treinamento adicional
  • Ajudar a gerir outros grupos dentro da sua organização e saber facilmente como ocupar o pessoal de serviço, sem sobrecarregá-los

A atenção dada à formação e cultura da empresa pode também produzir resultados mensuráveis sobre o modo como os seus colaboradores cuidam do seu negócio e quão motivados estão para ajudar a sua empresa a construir o sucesso a longo prazo.

Redução de Riscos — A Agência Nacional de Delitos de Seguros informa que a indústria da construção perde mais de 1 bilhão de dólares anualmente em roubos de equipamentos e ferramentas, um valor que aumenta aproximadamente 20% todos os anos. E a Agência Nacional de Registro de Equipamento salienta que cerca de apenas 10% desses ativos roubados são recuperados.

O roubo é apenas um dos riscos que a tecnologia de gestão de equipamentos ajuda a evitar. As tecnologias Cat ajudam também a reduzir os seus riscos:

  • Ajudando a manter a máxima disponibilidade da frota para uma resposta rápida aos atrasos imprevistos, tais como, condições atmosféricas
  • Mantendo o equipamento em boas condições de funcionamento para reduzir os acidentes e ferimentos
  • Substituindo as máquinas no momento mais adequado para o seu negócio
  • Ajudando a cumprir os regulamentos

Cat® EM Services

As Cat EM Services (Soluções de Gestão de Equipamentos) podem lhe mostrar como é possível aplicar as mais recentes tecnologias ao seu negócio. Além do mais, as EM Services fornecem conselhos especializados e serviços direcionados que o ajudam a manter o seu negócio um passo à frente da concorrência.

Por favor consulte www.cat.com/EM Services-pt-br ou entre em contato com o seu concessionário Cat para saber mais sobre como as EM Services podem ajudá-lo a valorizar mais o seu equipamento em todos os trabalhos, todos os dias.

Download PDF


Cat® EM Services

Você pode escolher dentre cinco níveis de serviço para obter o apoio de que precisa - sem pagar pelos serviços de que não necessita.

Encontre um revendedor