Mineração Autônoma: Segurança e Produtividade

MINERAÇÃO AUTÔNOMA: MELHORIA DA SEGURANÇA E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Entre os maiores incentivos para o uso da tecnologia autônoma está a segurança e o conforto do operador, pois ajuda a manter os operadores longe de áreas de risco.  Os locais de minas que têm tecnologias autônomas para o trabalho também experimentaram uma série de outros benefícios valiosos, incluindo aumento da produtividade, maior utilização de equipamentos e menos danos às máquinas.

Na verdade, alguns locais comprovaram o aumento de velocidade e eficiência que reduz os tempos de ciclo e aumenta a produção em até 25%.

Nos locais de mineração de superfície, os caminhões autônomos ajudam a tornar os tempos de ciclo mais consistentes, assegurando que o equipamento funcione dentro dos parâmetros estabelecidos. No subterrâneo, operadores baseados em estações de controle remotamente localizados carregam e despejam material sob o controle telerremoto. Assim, as máquinas de carga, transporte e despejo são orientadas autonomamente durante o transporte, evitando o contato acidental com as paredes das minas. Em alguns casos, as colisões laterais que geralmente resultam em danos à máquina foram reduzidas a zero.

A produtividade também foi melhorada pela utilização aprimorada dos equipamentos... trocas de turno ininterruptas ou, em operações subterrâneas, a necessidade de evacuar áreas de ventilação após a explosão.

Demonstrou-se também que os operadores são frequentemente mais produtivos quando trabalham com equipamento autônomo. Os controles ergonômicos usam componentes familiares, assim o tempo de treinamento é reduzido. Em alguns casos, os operadores podem controlar uma ou mais máquinas ao mesmo tempo, o que otimiza a produção entre várias máquinas. Além disso, os locais subterrâneos alcançam uma economia de tempo significativa, pois o operador não precisa se deslocar da superfície até a máquina.

A segurança reforçada, a produtividade aperfeiçoada e o tempo de trabalho adicional são apenas algumas das razões pelas quais a mineração autônoma é o futuro da mineração, acima e abaixo do solo.

Como a automação pode aumentar a segurança e a produtividade na operação? Informe-nos pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre os benefícios da segurança e produtividade dos equipamentos de mineração automatizados ou semiautônomos, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais